• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

PROBAT / Bauermeister – Mulini digitalizzati per la macinazione del caffè

Altri settori industriali
Industria meccanica
Comunicazione industriale
IO-Link
Report di applicazione

Riepilogo

PROBAT/Bauermeister modernizza i mulini per la macinazione del caffè con la tecnologia IO-Link. Risultato: meno cavi, installazione più rapida, manutenzione semplifice e diagnostica più accurata. La connessione digitale aumenta l’efficienza, la flessibilità e l’affidabilità dei processi, rendendo gli impianti pronti per Industria 4.0.

Mulini per caffè con il massimo livello di automazione

IO-Link rende installazione, diagnostica e manutenzione decisamente più smart

PROBAT SE, con sede centrale a Emmerich am Rhein, è leader mondiale nel settore delle tostatrici e dei mulini per caffè. Non a caso, due tazze di caffè su tre consumate in tutto il mondo vengono preparate con le macchine di questa azienda. Nel sito di Norderstedt, vicino ad Amburgo, ha sede l’azienda affiliata Bauermeister Zerkleinerungstechnik GmbH, che da 135 anni sviluppa e produce macchinari per la triturazione di alimenti e altri prodotti. Con una chiara attenzione all'innovazione e alla qualità, Bauermeister si è affermata come produttore leader di mulini per caffè, apprezzati in tutto il mondo per la loro affidabilità e precisione. La pluriennale esperienza dell'azienda e il continuo sviluppo delle sue tecnologie rendono Bauermeister, in qualità di azienda affiliata del Gruppo PROBAT, un partner indispensabile per l'industria del caffè. I mulini per caffè beneficiano della forza innovativa della casa madre e portano pertanto anch’essi il nome PROBAT.

Adeguare l'automazione a Industria 4.0

I mulini per caffè di Bauermeister si distinguevano già da tempo per l'elevato grado di automazione, basato tuttavia su sensoristica convenzionale. I segnali venivano gestiti singolarmente su moduli PLC, il che rendeva difficile la diagnosi e la sostituzione dei componenti.

Per soddisfare i requisiti di Industria 4.0, Bauermeister era alla ricerca di una soluzione all'avanguardia che offrisse maggiore comfort e un uso semplice. La sfida consisteva nel modernizzare la tecnologia esistente in modo tale da soddisfare le crescenti esigenze dell'industria interconnessa, senza compromettere la comprovata qualità e affidabilità delle macchine. Industria 4.0 non richiede solo una maggiore efficienza, ma anche una migliore integrazione dei dati e una manutenzione semplificata, per garantire agli utenti un funzionamento quanto più fluido possibile.

Tecnologia IO-Link di ifm

In stretta collaborazione con gli esperti dello specialista in automazione ifm, Bauermeister ha sviluppato un nuovo sistema di automazione basato sulla tecnologia IO-Link. Grazie all'impiego di moduli master IO-Link e di un'ampia gamma di sensori compatibili con IO-Link, è stato possibile ridurre notevolmente il cablaggio: al posto di numerose linee di segnale separate, ora è sufficiente un unico cavo bus per collegare l’intera sensoristica al sistema di controllo.

IO-Link è uno standard di comunicazione indipendente dal produttore e riconosciuto a livello mondiale che consente un collegamento digitale continuo tra sensori, attuatori e sistemi di controllo. Essendo un'evoluzione delle classiche interfacce binarie, IO-Link consente non solo la pura trasmissione di dati di processo, ma anche quella di informazioni diagnostiche e di parametrizzazione complete. Ciò garantisce un elevato livello di trasparenza. Allo stesso tempo, i sensori e gli attuatori possono essere parametrizzati centralmente tramite il sistema di controllo. In caso di sostituzione del dispositivo, le impostazioni salvate vengono trasferite automaticamente, semplificando notevolmente la messa in funzione. Poiché la comunicazione avviene interamente in formato digitale, aumentano la sicurezza del processo e la precisione di misura. Inoltre, la tecnologia IO-Link consente una perfetta integrazione nei sistemi esistenti, aumentando ulteriormente la flessibilità e la scalabilità della soluzione.

"Con la conversione a IO-Link, abbiamo collegato i sensori direttamente ai moduli IO-Link, evitando così errori di cablaggio e installazione", spiega Detlef Krüger, Team Lead Electrical Engineering presso Bauermeister. "Grazie ai connettori, ora anche i meccanici possono sostituire singoli moduli: non è più indispensabile ricorrere a un elettricista specializzato". Questa intercambiabilità riduce notevolmente gli interventi di manutenzione e i costi operativi, aumentando al contempo la disponibilità degli impianti.

In più, IO-Link offre funzionalità di diagnosi complete fino al singolo sensore. I potenziali problemi possono essere individuati tempestivamente, localizzati con precisione e risolti rapidamente, riducendo al minimo i tempi di fermo e aumentando la produttività in modo sostenibile.

Con la conversione a IO-Link, abbiamo collegato i sensori direttamente ai moduli IO-Link, evitando così errori di cablaggio e installazione e migliorando la capacità di diagnostica.

Detlef Krüger Team Lead Electrical Engineering presso Bauermeister

PROBAT SE

PROBAT SE, con sede a Emmerich am Rhein, è leader mondiale nel settore delle tostatrici e dei mulini per la macinazione del caffè. Fa parte del Gruppo l’azienda Bauermeister Zerkleinerungstechnik GmbH di Norderstedt, che da oltre 135 anni progetta mulini di precisione per la macinazione del caffè.

Con la conversione a IO-Link, abbiamo collegato i sensori direttamente ai moduli IO-Link, evitando così errori di cablaggio e installazione e migliorando la capacità di diagnostica.

Detlef Krüger Team Lead Electrical Engineering presso Bauermeister

PROBAT SE

PROBAT SE, con sede a Emmerich am Rhein, è leader mondiale nel settore delle tostatrici e dei mulini per la macinazione del caffè. Fa parte del Gruppo l’azienda Bauermeister Zerkleinerungstechnik GmbH di Norderstedt, che da oltre 135 anni progetta mulini di precisione per la macinazione del caffè.

Mulino industriale per caffè

Questo mulino per caffè a 3 stadi è in grado di macinare fino a circa 1 tonnellata di caffè filtro all'ora.

Installazione più rapida, manutenzione più semplice, maggiore flessibilità

Per Bauermeister, il passaggio a IO-Link ha portato numerosi vantaggi. In questo modo è stato possibile eliminare completamente gli errori di cablaggio durante l'installazione e ridurre del 20-25% i tempi di montaggio.

Grazie a IO-Link è possibile integrare facilmente funzioni aggiuntive a livello hardware senza dover modificare il cablaggio esistente. Spesso è sufficiente collegare i sensori o gli attuatori a una porta libera del modulo IO-Link: l’adattamento vero e proprio avviene poi tramite software.

"Andiamo incontro anche alle richieste specifiche dei nostri clienti", sottolinea Detlef Krüger. "Capita, ad esempio, che alcuni clienti richiedano l’implementazione di un sistema di monitoraggio delle vibrazioni. In questi casi, equipaggiamo semplicemente i gruppi funzionali del mulino per caffè con la relativa tecnologia di monitoraggio delle vibrazioni". Questo approccio orientato al cliente sottolinea la filosofia perseguita da Bauermeister: mettere sempre al centro le esigenze degli utenti e sviluppare soluzioni innovative che soddisfino gli standard più elevati.

Ma i vantaggi della tecnologia IO-Link vanno ben oltre la semplice funzionalità. Essa consente una raccolta e un'analisi dei dati più precise, affinché gli utenti possano prendere decisioni fondate e aumentare in modo sostenibile l'efficienza dei processi. Grazie all’accesso ai dati di produzione in tempo reale, si aprono nuove possibilità per adattare in modo ottimale le macchine e reagire con flessibilità alle esigenze in continuo cambiamento.

Una partnership alla pari

Il successo della trasformazione verso una digitalizzazione moderna si basa in gran parte sulla stretta collaborazione, basata sulla fiducia, tra Bauermeister e ifm.

Workshop e corsi di formazione periodici favoriscono uno scambio intenso, vantaggioso per entrambe le parti. In questo modo, gli sviluppatori di ifm hanno potuto integrare preziosi riscontri applicativi direttamente nel processo di sviluppo dei loro prodotti. Questa partnership dimostra in modo esemplare come una stretta collaborazione tra aziende possa dare origine a soluzioni innovative in grado di soddisfare le esigenze dell'industria moderna.

"Posso definire la collaborazione con ifm nel complesso estremamente positiva, in particolare con il team commerciale", riassume Detlef Krüger. "Anche il confronto con gli sviluppatori è stato sempre costruttivo, ad esempio quando si trattava di utilizzare nuovi sensori in modo intelligente e vantaggioso. Posso raccomandare ifm senza alcuna riserva".
Questa valutazione positiva sottolinea l'importanza di una partnership basata sulla fiducia, sul rispetto reciproco e su un obiettivo comune: lo sviluppo di tecnologie che contribuiscono a plasmare il futuro dell'industria.

Ingranaggi azionati di un gruppo di macinazione

Il lato azionamento di un mulino per caffè a 2 stadi.

Conclusioni

Grazie alla nuova soluzione di automazione basata su IO-Link, Bauermeister è perfettamente attrezzata per affrontare il futuro. In qualità di leader tecnologico, l'azienda definisce nuovi standard in termini di efficienza, flessibilità e utilizzo semplice, contribuendo così a garantire che il piacere del caffè possa essere vissuto in tutto il mondo ai massimi livelli. La combinazione di progresso tecnologico e innovazione orientata al cliente fa di PROBAT e Bauermeister pionieri nel settore del caffè e partner affidabili per le aziende che puntano su qualità ed efficienza.

Scarica report di applicazione (PDF)
Qual è la tua storia di successo con ifm?

Hai realizzato un’applicazione interessante con l’hardware o il software di ifm? In che modo i nostri sensori contribuiscono a ottimizzare i tuoi processi? Raccontacelo! Saremo lieti di presentare la tua soluzione e mostrare il know-how ad un pubblico più vasto, gratuitamente.