• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. ifm Academy
  2. Kooperation mit Bildungsstätten
  3. Referenzen

Spannende Projekte unserer Kooperationspartner

Lassen Sie sich individuell bei der Umsetzung Ihrer Ideen und Projekte unterstützen

Egal, ob Sie mehr Praxis in Ihren Unterricht integrieren oder ein komplettes Projekt mit professioneller Hardware und Know-how umsetzen möchten – wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Lassen Sie sich von den Projekten inspirieren, die wir bereits begleitet haben:

Worauf warten Sie noch? Werden Sie selbst Kooperationspartner und ermöglichen Sie Ihren Schüler:innen und Studierenden neue Perspektiven!

Jetzt Kooperationspartner werden!

Smartes Projekt

Vom Altgerät zur vernetzten Maschine: Erfolgreiches Condition Monitoring mit ifm-Technologie

Ein von Schülern initiiertes Projekt am Heinz-Nixdorf-Berufskolleg befasste sich mit dem Retrofit einer Maschine, bei dem ein Condition-Monitoring-System integriert wurde. Das Vorhaben wurde durch ifm im Rahmen des Young Innovators Programms unterstützt. Ziel war es, eine bestehende Werkzeugmaschine mit minimalen mechanischen Eingriffen auf den Industrie-4.0-Standard zu bringen.

Die Schüler implementierten ein Condition-Monitoring-System und setzten dabei auf IO-Link-fähige Sensoren von ifm. Zum Einsatz kamen unter anderem ein OGD580-Distanzsensor, das Modell LT3922 zur Füllstands- und Temperaturmessung sowie ein VSA005-Schwingungssensor mit Diagnoseelektronik.

Diese Sensoren ermöglichen die kontinuierliche Überwachung kritischer Maschinenparameter wie Schwingung, Abstand und Temperatur in Echtzeit. Dank IO-Link-Technologie ließen sich die Sensoren einfach integrieren und erforderten nur eine minimale Konfiguration. So wurden eine effiziente Datenerfassung und Parametrierung unter Sicherstellung der Systemkompatibilität ermöglicht.

Wissen zum Anfassen

Praxisnaher Unterricht an der BBS2 Wolfsburg

Industrie 4.0 und Smart Factory – an der BBS2 Wolfsburg sind Zukunftsthemen wie diese fest in die Ausbildung der Mechatronik und Automatisierungstechnik integriert.

Über das Kooperationsprogramm „Young Innovators“ sicherte sich die Berufsschule hierfür zahlreiche Sensoren zu stark vergünstigten Konditionen. Diese kommen nun in einer kleinen Sortieranlage zum Einsatz ‒ dadurch lernen die Auszubildenden praxisnah die Grundlagen der Automatisierungstechnik sowie die Fertigkeiten der erweiterten SPS-Programmierung kennen.

So werden aus Zukunftsthemen greifbare Lerninhalte – perfekt für unsere innovativen Köpfe von morgen!

Industrie erleben

Innovative Laborausstattung der TU Hamburg

Am Institut für technische Logistik der TU Hamburg wird Praxis großgeschrieben: Durch moderne Hard- und Software, bereitgestellt von Partnern wie ifm, werden industrielle Prozesse und Anwendungen an Lerntafeln sowie Prototypen anschaulich dargestellt und erlebbar gemacht.

Im Labor „Technische Logistik und Automatisierung“ lernen Studierende die Kernelemente der Automatisierung an einem nachgebauten Fördertechnikdemonstrator hautnah kennen: Neben einer fehlersicheren smartSPS kommen hier innovative Technologien wie der 3D-Sensor O3D302 zum Einsatz, zur Vermessung quaderförmiger Objekte sowie zur Füllstands- und Vollständigkeitskontrolle. Mithilfe des ifm VisionAssistant erlernen die Studierenden zudem die korrekte Parametrierung der Sensoren sowie die Überwachung laufender Anwendungen.

An einer praxisorientierten Lerntafel zum Programmieren einer Industrie- / Motorsteuerung trainieren die Studierenden den korrekten Anschluss von AS-Interface sowie die ordnungsgemäße Programmierung von Steuerungen mit der Automatisierungssoftware CODESYS.

Das Ergebnis: Industrielle Anwendungen, wie die Steuerung und das Condition Monitoring eines Greifers oder von Förderprozessen ‒ etwa bei einer Getränkebestellung und deren Auslieferung ‒ werden realitätsnah aufgebaut und nachempfunden.

Zukunft gestalten

Umfassende Projektunterstützung "SolaH2" der Hochschule Bochum

Das SolarCar Projekt der Hochschule Bochum konstruiert und entwickelt seit über 20 Jahren solarbetriebene Elektrofahrzeuge. Inzwischen wurden so mehr als 600 Studierende an das Thema zukunftsweisender Elektromobilität herangeführt.

Der neueste Meilenstein: Der Umbau eines Land Rover Defender 110 zu einem autarken Elektromobil, das Sonnen- und Windenergie sowie ein eigens entwickeltes Wasserstoffsystem zur Energiegewinnung bzw. -speicherung kombiniert. ifm unterstützt das Projekt mit der Bereitstellung technischer Komponenten:

  • Steuergeräte für Motor, Kühlung und Ladevorgänge
  • Display zur Visualisierung der Fahrzeuginformationen
  • Neigungssensorik inkl. der entsprechenden Verkabelung

Auch spannend: Als erste Herausforderung wurde im Jahr 2022 die Befahrung der Pyrenäen angepeilt.

Werden Sie Teil der Young Innovators!

Ob für den Unterricht, das Labor oder visionäre Projekte – ifm ist Ihr Partner für Wissen, Technik und Innovation.

Jetzt Kooperationspartner werden!

Diese Themen könnten Sie auch interessieren: