Precisão x 4.0
Qual a diferença entre Agricultura de Precisão e Agricultura 4.0?
Afinal, qual seria a diferença entre Agricultura de Precisão e Agricultura 4.0 ou Digital? Ao se deparar com um projeto focado na melhoria e digitalização do trabalho no campo, é comum esbarrar em alguma dúvida conceitual relacionada a estes dois conceitos. Este artigo vai ajudá-lo a compreender as diferenças sutis entre os dois conceitos e demonstrar que eles na verdade, estão muito relacionados.
Vamos retomar: A Agricultura 4.0 ou Agricultura Digital é um novo modo de trabalhar no agronegócio com o auxílio da tecnologia de ponta e ciência de dados. Representa, um novo momento da produção agropecuária pautada pela captura de informações essenciais que podem ser analisadas e transformadas em informações estratégicas para decisões.
A Agricultura 4.0 é um conceito - uma explicação para a adoção de tecnologias como Automação, Inteligência Artificial, Georreferenciamento, Big Data e Computação na Nuvem entre outras, que trabalham de maneira conjunta para auxiliar o produtor a monitorar informações sobre o clima, sobre o solo, sobre a saúde da lavoura ou do gado além de acompanhar também o pré-beneficiamento de produtos como leite e grãos.
Mais do que a adoção destas tecnologias, a Agricultura 4.0 representa uma mudança de mentalidade na gestão da produção no campo. É um modo de analisar as informações disponíveis para otimizar os recursos, evitar desperdícios e aumentar a eficiência dos equipamentos e insumos.
Neste momento você pode estar se perguntando: não é isso também que a Agricultura de Precisão propõe? Sim! Mas podemos considerar a Agricultura de Precisão uma vertente dentro da Agricultura 4.0. Enquanto esta última é um modo de gestão, a Agricultura de Precisão foca na prática, na técnica e manejo do solo para extrair dele o melhor.
Agricultura de Precisão e a gestão de recursos!
Antes da possibilidade de ferramentas dotadas de soluções como GPS e monitoramento do solo, era comum na prática agrícola a divisão de insumos como água, fertilizantes e defensivos pela média da área de solo cultivável. Com a evolução da Agricultura e da tecnologia, percebeu-se que determinadas áreas são mais produtivas do que outras, mesmo estando próximas.
Foi nesse contexto que surgiu a Agricultura de Precisão, onde escolhemos, de acordo com o potencial produtivo de um determinado solo, qual a distribuição de insumos ele receberá, otimizando a produção daquela área e melhorando o desempenho de outras que necessitam de mais cuidados.
As principais vantagens obtidas com a prática da Agricultura de Precisão são uma lavoura com produção mais uniforme e mais flexibilidade na utilização de recursos, principalmente aqueles em que a dosagem elevada pode prejudicar o solo ao invés de resolver um problema de fertilidade.
Entre as tecnologias utilizadas na Agricultura de Precisão, estão os drones, sensores de produtividade e equipamentos agrícolas autônomos, que auxiliam a evitar paradas de máquinas e realizam diagnóstico contínuo do maquinário agrícola.
Se você precisa conhecer estas soluções, baixe uma prova de conceito para máquinas agrícolas e saiba como a ifm pode ajudar você a automatizar a gestão dos recursos no agronegócio. E se você precisa tirar dúvidas sobre como podemos desenvolver uma solução exclusiva para você, entre em contato com nossos consultores pelo WhatsApp! Basta clicar aqui.