O que é Agricultura 4.0
Um termo novo que cada vez mais começa a fazer parte do agronegócio: Agricultura 4.0. Também conhecida como Agro 4.0 ou Agricultura Digital, este conceito toma referência da já conhecida Indústria 4.0 para nomear o processo em que as ferramentas digitais e Tecnologia da Informação colaboram para monitorar e enriquecer a produção no campo e da agroindústria.
Trata-se de um novo momento para a agricultura, fruto do avanço tecnológico e de algumas soluções específicas que possibilitaram um passo maior no controle de variáveis e geração de dados para serem usados em decisões estratégicas do agronegócio.
Entre essas soluções, podemos destacar a Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas, o Georreferenciamento e a Internet das Coisas - recurso que possibilita a coleta de um considerável volume de informações que antes passavam despercebidas no processo de produção e beneficiamento dos produtos do campo e que hoje podem ser monitorado.
Um termo novo que cada vez mais começa a fazer parte do agronegócio: Agricultura 4.0. Também conhecida como Agro 4.0 ou Agricultura Digital, este conceito toma referência da já conhecida Indústria 4.0 para nomear o processo em que as ferramentas digitais e Tecnologia da Informação colaboram para monitorar e enriquecer a produção no campo e da agroindústria.
Trata-se de um novo momento para a agricultura, fruto do avanço tecnológico e de algumas soluções específicas que possibilitaram um passo maior no controle de variáveis e geração de dados para serem usados em decisões estratégicas do agronegócio.
Entre essas soluções, podemos destacar a Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas, o Georreferenciamento e a Internet das Coisas - recurso que possibilita a coleta de um considerável volume de informações que antes passavam despercebidas no processo de produção e beneficiamento dos produtos do campo e que hoje podem ser monitorado.
Quais as vantagens da Agricultura 4.0
Mais do que apenas a adoção de tecnologia de ponta, a Agricultura 4.0 pressupõe uma mudança de mentalidade em relação ao processo de produção. E toda essa mudança visa obter algumas vantagens que esse modelo de gestão propõe, entre elas a otimização do tempo, dos recursos e da informação. Vamos analisar cada um desses aspectos abaixo:
Otimização do tempo - o mercado se tornou cada vez mais acelerado para acompanhar o consumidor que pede mais comodidade e conveniência. A partir desse cenário, o tempo passou a ser uma moeda importantíssima para evitar qualquer frustração do cliente.
Frente a este panorama, o produtor precisou adotar ferramentas para que pudesse tomar decisões praticamente em tempo recorde. São escolhas importantes que afetam toda a saúde financeira do agronegócio e necessitam de um embasamento em dados para serem realizadas.
A adoção de práticas de Agricultura 4.0 utiliza recursos como Computação em Nuvem e Big Data para fornecer acesso a informações estratégicas sobre o negócio e ajudar esses produtores a tomarem a decisão mais acertada para a sua produção.
Otimização dos recursos - A partir de sensores que monitoram sinais como movimentação de equipamentos, clima, solo, temperatura, é possível desenvolver melhorias no processo e identificar onde acontecem as maiores perdas de recursos importantes como água e outros insumos necessários para o armazenamento e pré-beneficiamento de alguns produtos.
Além destes recursos, a automação de alguns equipamentos agrícolas aumentam a produtividade do campo a partir de padrões identificados por máquinas. Por meio dessas automações, baseadas em modelos estatísticos realizados pela própria Inteligência Artificial, o produtor pode alcançar uma redução dos custos e obter um aumento de eficiência operacional.
Insumos importantes como defensivos agrícolas e fertilizantes também podem ser administrados de maneira mais estratégica quando são empregadas tecnologias adequadas para a dosagem e distribuição, seguindo o potencial de cada área de plantio.
Otimização das informações - A partir de uma verdadeira rede de conexões, entre sensores, máquinas e sistemas capazes de processar grandes volumes de dados, os produtores têm acesso a um nível de informação muito mais apurado que outrora. Contudo, sem a tecnologia correta para a transformação desses dados em insights todo esse esforço se torna dispendioso.
É nesse momento que o uso de soluções de dashboards encontram grande valia para o produtor. Com dados acessíveis em plataformas simples como tablets, notebooks e smartphones, o produtor pode acompanhar a distância índices importantes para a saúde de seu negócio sem estar necessariamente presente nas áreas de pasto ou plantio. Ele pode focar seus esforços em outras atividades onde sua presença seja realmente importante e caso aconteça algum problema, notificar os responsáveis ou até o equipamento necessário para contornar o erro encontrado.
Ficou interessado no que a Agricultura Digital pode proporcionar ao seu negócio? Saiba como a ifm pode ajudar você a acelerar e otimizar a gestão da Agroindústria. Entre em contato pelo: WhatsApp ou ligue para +55 11 2094-0800