You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Technologies
  2. io-key

Peu importe où.
Peu importe quoi.
Mesurer c'est aussi simple que ça.

Smart Monitoring. Sans câbles, sans limites.

Jusqu'à présent, la surveillance centralisée des données capteurs de petites applications ou d'applications décentralisées était difficile et relativement cher. Les investissements initiaux élevés dans l'infrastructure nécessaire ou le câblage coûteux rendaient le plus souvent de tels projets peu attrayants et peu rentables. Aujourd'hui, tout est différent avec l'io-key !

L'io-key transmet les données des capteurs raccordés via le réseau mobile (NB-IoT ou réseau 2G) à un cloud sécurisé où elles sont mises à disposition de l'utilisateur, préparées de manière structurée, dans un tableau de bord à tout moment et en tous lieux. Des câbles longs et coûteux, sujets à des défauts, aux capteurs éloignés font partie du passé tout comme une infrastructure surdimensionnée et coûteuse si seulement peu de capteurs sont utilisés.

La surveillance de processus et d'installations décentralisées c'est aussi simple que cela.

io-key en détail : simple, facile, puissant

Simple : économisez du temps et de l'argent lors de l'installation

Avec io-key, vous optez dès le départ pour une forme de surveillance facile et puissante des processus et des installations. Une alimentation électrique et la disponibilité d'un réseau GSM - c'est tout ce dont io-key a besoin pour transmettre les données des capteurs IO-Link raccordés au cloud. La connexion complexe au réseau d'entreprise ou à un système de commande n'est plus nécessaire.

Utile : fonction d'alarme par e-mail et SMS, rapports automatiques

Dans le tableau de bord bien structuré, quelques clics de souris suffisent à l'utilisateur pour régler les valeurs limites des capteurs raccordés. Si ces valeurs limites sont dépassées ou non atteintes, l'utilisateur est averti par e-mail ou SMS. De plus, toutes les données peuvent être regroupées automatiquement en rapports et exportées.

Puissant : boîtier robuste, large gamme de capteurs

Que ce soit dans un environnement poussiéreux ou à l'extérieur : grâce à l'indice de protection IP65 io-key est idéal pour toute application. Grâce à deux connexions capteurs, de nombreux scénarios de surveillance peuvent être réalisés. Dans ce but, ifm dispose d'une multitude de capteurs IO-Link.

Aperçu : les avantages io-key

  • Surveillance plug & play : Surveillance des installations à l'aide de capteurs sans planification du réseau ni câblage
  • Mise en service facile : Raccorder io-key à l'alimentation électrique, raccorder le(s) capteur(s) à io-key, enregistrer sur le cloud ifm. Fini ! Maintenant, vous pouvez lire les données des capteurs.
  • Haute flexibilité : Choix libre du lieu de montage - grâce à IP65 aussi à l'extérieur. Choix libre d'une large gamme de capteurs IO-Link pour toute application
  • Efficient : coût optimisé par rapport aux autres solutions de cloud industrielles

io-key en pratique : exemples d'applications

Surveillance de vielles machines via une passerelle radio.

Jusqu'à présent, il était usuel de raccorder le capteur IO-Link directement à l'API. Mais comme l'API ne traite que des signaux de commutation, env. 95 pour cent des informations process sont perdues. L'utilisation d'io-key permet de transmettre ces informations numériques directement du process au cloud et de les utiliser ensuite pour une analyse plus précise de la machine.

Contrôle de pression sur des stations de pompage

Grâce à io-key, vous avez l'œil sur le bon fonctionnement des stations de pompage éloignées ou mobiles à tout moment. Via la fonction d'alarme, des déviations de la valeur cible sont signalées directement ce qui permet de réagir rapidement et de rétablir la performance de pompage souhaitée.

Mesure de niveau sur des cuves

Des silos de fourrage, des réservoirs d'encre pour imprimantes ou d'additifs pour béton ont un point en commun : ils doivent être remplis avant d'être complètement vidés. Les fournisseurs qui équipent leurs réservoirs chez le client avec io-key peuvent garantir un approvisionnement en produit fiable et ininterrompu. Si le niveau a atteint un seuil défini la logistique peut déclencher automatiquement le remplissage. Un véritable avantage pour la qualité de service !

Maintenance préventive sur des machines éloignées

Les ventilateurs sur des entrepôts frigorifiques ou des lieux de stockage décentralisés peuvent être contrôlés par io-key, tout comme les moteurs ou les pompes éloignés, par exemple dans l'agriculture automatisée. Des détériorations de roulements, le déséquilibre et des signes similaires pour une détérioration imminente de la machine sont détectés par un capteur de vibrations et signalés au tableau de bord central via io-key. Ainsi, les processus de travail importants ne sont pas interrompus de manière imprévue, ou la qualité de produit est maintenue grâce à des conditions de stockage constantes.

Activation io-key

Commande modèle de données et service cloud pour io-key ifm AIK001/AIK050
 

Tarifs de données


Veuillez s'assurer qu'une version actuelle d'Adobe Acrobat Readerou d'Acrobat est installée et activez le plugin pour votre navigateur ! Si le PDF n'est quand-même pas affiché (par exemple, si une tablette ou un smartphone est utilisé), veuillez utiliser l'option de téléchargement.

Contact

Vous avez d'autres questions sur io-key ? N'hésitez pas à nous contacter !

Tous les détails de contact