Überwachung von Rollenketten
Mit gezielter Rollenkettenüberwachung die Maschinenverfügbarkeit steigern
Ziel des Projekts
Rollenketten sind essenzielle Komponenten in vielen industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen. Sie bieten eine zuverlässige Methode zur Kraftübertragung, sind jedoch nicht ohne Herausforderungen. Zu den häufigsten Problemen gehören Verschleiß, unzureichende Schmierung, schwierige Umgebungsbedingungen, falsche Ausrichtung und Spannung sowie Materialermüdung. Diese Faktoren können die Lebensdauer und Effizienz der Ketten erheblich beeinträchtigen und erfordern regelmäßige Wartung und sorgfältige Installation.
Für die Überwachung einer Rollenkette erfolgt die Datenerfassung direkt an der Kette mithilfe eines Rollenkettensensors der Firma IWIS. Die erfassten Prozessdaten werden in moneo, der IIoT-Plattform von ifm, visualisiert. Dadurch können Grenzwerte überwacht und der im Laufe der Zeit zunehmende Verschleiß analysiert und dargestellt werden.
Vermeidung ungeplanter |
Transparenz der Abnutzung |
Einrichtung ohne |
|
|
||
Erfolge mit einer gezielten Rollenkettenüberwachung
Mit der gezielten Überwachung durch einen Kettensensor und moneo wird der Verschleiß der Rollenkette transparent visualisiert, sodass notwendige Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden können. Dies umfasst die:
- Visualisierung der entscheidenden Prozessgrößen: Längung, Beschleunigung und Temperatur werden kontinuierlich überwacht.
- Berechnung der tatsächlichen Kettenlänge und permanente Überwachung: Über „Kalkulierte Werte“ wird die genaue Länge der Kette bestimmt.
- Analysemöglichkeiten zur Trenderkennung: Frühzeitige Erkennung von Verschleißtrends ermöglicht proaktive Wartung.
- Grenzwertüberwachung: Warn- und Alarmstufen sorgen für rechtzeitige Benachrichtigungen bei kritischen Zuständen.
- optimierte Wartungsplanung: Effiziente Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten.
- Vermeidung langer Stillstandzeiten und Reduzierung von Produktionsausfällen und damit verbundenen Kosten.
Durch diese Maßnahmen wird nicht nur die Effizienz gesteigert, sondern auch die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Rollenketten erheblich verbessert. So kann die Gesamtlaufzeit verlängert und die gesamte Anwendung optimiert werden.
Nutzenversprechen
|
|
|
Industrielle Anwendung von Rollenketten und Ihre Überwachung
Durch ihre Vielseitigkeit und Robustheit sind Rollenketten in vielen Branchen unverzichtbar und tragen maßgeblich zur Effizienz und Produktivität bei. Dabei finden Rollenketten in einer Vielzahl von industriellen Bereichen Verwendung:
- Antriebstechnik: Sie werden häufig zur mechanischen Kraftübertragung zwischen Wellen mittels Kettenräder und Kettenscheiben eingesetzt.
- Maschinenbau: Hier dienen sie als Antriebs- und Getriebeketten, um die Bewegung und Kraftübertragung in Maschinen zu gewährleisten.
- Fördertechnik und Logistik: Rollenketten werden in Förderanlagen verwendet, um Materialien effizient zu transportieren.
- Hubanwendungen: In Hebe- und Hubsystemen sorgen sie für die notwendige Stabilität und Zuverlässigkeit.
- Spezialanwendungen: Sonderanfertigungen von Rollenketten ermöglichen den Einsatz in spezifischen Transport- und Förderzwecken.
Für eine Überwachung der Rollenketten wird ein Vergleich zwischen der Gesamtlänge und dem längsten Einzelkettenglied gezogen. Wichtige Faktoren sind die Position des Kettengliedes mit der maximalen Längung, die Laufzeit der Rollenkette, die totale Länge der Kette, die Anzahl durchlaufender Kettenglieder seit Start, die aktuelle Laufgeschwindigkeit der Rollenkette, die durchschnittliche Beschleunigung und der aktuellen Temperatur der Rollenkette. Über die Analyse kann auf die aufgezeichneten Historiendaten zugegriffen werden. Beispielsweise wird die Gesamtlängung der Kette mit der maximale Längung eines einzelnen Kettenglieds verglichen.
Automatisierte Instandhaltungsplanung für eine Rollenkette
Als Komplettanbieter von Sensorik und Softwarelösungen bietet ifm außerdem zahlreiche Schnittstellen, um die erfassten Daten von den Sensoren in Drittsysteme zu transportieren. Dazu gehören zahlreiche Protokoll wie MQTT und OPC UA, mit denen Sie Daten aus moneo entnehmen und in Ihr nachgelagertes System einfügen können.
Zudem besteht die Möglichkeit bei Grenzwertüberschreitung automatisiert Warnung und Alarmierung ausgeben zu lassen. Über die in moneo integrierten Ticket-Verarbeitungsregeln kann außerdem festgelegt werden, was nach dem Auslösen einer Warnung oder eines Alarms geschehen soll. Beispielsweise können automatisiert E-Mail-Benachrichtigung an die zuständigen Sachbearbeiter gesendet werden.
Mit der ifm eigenen Schnittstelle SFI (Shop Floor Integration) eröffnet sich auch die Möglichkeit, dass eine direkte Integration in SAP erstellt wird und darüber automatisiert Wartungsaufträge und Bestellungen von beispielsweise Ersatzteilen angestoßen werden.
Systemaufbau
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Überwachung Ihrer Rollenketten
Für die Überwachung Ihrer Rollenkette, wird ein Kettensensor (CCM-S-10B) der Firma IWIS nach Herstellervorgabe an der Rollenkette montiert und anschließend elektrisch mit dem IO-Link Master verbunden. moneo kann bereits in der moneo Cloud genutzt werden. Die IO-Link Master sind über ein gekapseltes VLAN am Server angebunden. Der Sensor kann mit Hilfe von moneo configure eingestellt und in Betrieb genommen werden. Zusätzlich zu den Prozesswerten liefert der Kettensensor auch Parameterwerte, die für eine Überwachung relevant sind. Über moneo können diese Prozesswerte ausgelesen werden. Für das Auslesen der Parameterwerte wird die intelligente und universelle Datenschnittstelle ifm Agent verwendet. Der ifm Agent liest zyklisch die Parameterdaten des Sensors aus, transformiert die Daten und reicht diese an moneo weiter. Der aktuelle Zustand der Kette ist mit einem Blick im Dashboard erkennbar.