• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Nachhaltigkeit
  2. Berichte, Zertifikate und Portale

Berichte, Zertifikate und Portale

Hier erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten (Nachhaltigkeits-)Dokumente von ifm. Neben zertifizierten Standards und nachhaltigkeitsrelevanten Broschüren finden Sie ebenfalls die von ifm bedienten Portale:

Nachhaltigkeitsbericht

Unser Nachhaltigkeitsbericht ist das Ergebnis der Teamleistung zahlreicher Kolleginnen und Kollegen, die an der Erstellung mitgewirkt haben. Um ein umfassendes Bild unserer Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivitäten zu vermitteln, haben wir Elemente der EMAS‑Umwelterklärung integriert. Der Bericht bündelt unsere strategischen Ansätze und Maßnahmen, stellt unser Nachhaltigkeitsprogramm vor und gibt Einblicke in ausgewählte Projekte. Im Nachhaltigkeitsbericht 2024 berichten wir zudem erstmals über Umweltkennzahlen internationaler ifm‑Standorte.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Qualität und Nachhaltigkeit

Qualitätsmanagement wird bei der ifm bereits seit den Gründerjahren mit hoher Effizienz betrieben. 1993 hat die DQS das QM-System der ifm erstmals zertifiziert - ohne Abweichungen! 
Es beinhaltet auch den Nachweis, dass wir die Anforderungen der e1-Zulassung des Kraftfahrtbundesamtes KBA erfüllen.

Innovativ mit Sicherheit

Seit 2012 betreibt ifm ein durch ein ISO/IEC-Zertifikat nachgewiesenes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), welches Daten- und Informationssicherheit bei Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsprozessen der ifm sicherstellt. Die zur Zertifizierung historische Erweiterung der Gesellschaften und Standorte beweisen die Wichtigkeit für ifm dessen Prozesse, Infrastruktur, Produkte und Dienste sicher zu betreiben bzw. anzubieten.

Cybersecurity – Zertifizierte Entwicklungsprozesse

ifm setzt auf höchste Sicherheitsstandards in der Produktentwicklung. Mit der Zertifizierung unserer Entwicklungsprozesse nach IEC 62443-4-1 und ISO/SAE 21434 stellen wir sicher, dass Cybersecurity von Beginn an systematisch in die Produktentwicklung integriert ist.

Die IEC 62443-4-1 ist der internationale Standard für sichere Entwicklungsprozesse in der industriellen Automatisierung. Die ISO/SAE 21434 definiert umfassende Anforderungen an die Cybersecurity in der Automobilindustrie – insbesondere zum Schutz von Fahrzeugnetzwerken.

Diese Zertifizierungen belegen das konsequente Engagement von ifm für sichere, robuste und vertrauenswürdige Produkte.

Umwelt und Nachhaltigkeit

Unser Umweltmanagementsystem folgt dem Leitgedanken „global denken, lokal handeln“. Als fester Bestandteil der Zukunftssicherung unseres Unternehmens leistet es einen wesentlichen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung des Umweltschutzes.

In diesem Sinne sind unsere deutschen Produktionsstandorte sowie die Standorte in Essen und Rosenheim nach EMAS validiert und nach ISO 14001 zertifiziert. Darüber hinaus sind die Produktionsstandorte der ifm prover s.r.l. und der ifm efector s.r.l. in Sibiu (Rumänien) nach EMAS validiert und nach ISO 14001 zertifiziert. Der Standort der ifm ecolink in Polen ist ebenfalls nach ISO 14001 zertifiziert.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden haben bei ifm höchste Priorität. Wir stellen sicher, dass alle gesetzlichen Vorgaben im Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht nur eingehalten, sondern auch aktiv gelebt werden – unterstützt durch unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie durch unsere Betriebsärztinnen und -ärzte.

Regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen, Begehungen und Unterweisungen sind dabei fester Bestandteil unseres gelebten Arbeitsschutzes.

Ein Meilenstein in diesem Bereich: 2023 wurde unser Arbeitsschutzmanagementsystem nach ISO 45001 an den deutschen Standorten der ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh und ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland erfolgreich durch die DQS zertifiziert.

Grundsatzerklärung Menschenrechte und Umwelt

Unser Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte sowie umweltbezogener Pflichten.

Um unsere wertegeleitete Unternehmenskultur weiter zu konkretisieren und den gesetzlichen Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) gerecht zu werden, veröffentlicht der Vorstand der ifm-Unternehmensgruppe diese Grundsatzerklärung für alle Gesellschaften der ifm-Unternehmensgruppe.

ifm fordert ausdrücklich alle Personen auf, bei Risiken oder gar Verletzungen von Menschenrechten oder Umweltbelangen nicht wegzugucken, sondern aktiv hierüber zu berichten. Einen Überblick über das Beschwerdeverfahren finden Sie in der Verfahrensordnung für das Beschwerdeverfahren nach dem LkSG.

Soziales und Nachhaltigkeit

  • Aufgrund der aktuellen Vorgaben von SEDEX ist es Zertifizierten nicht mehr möglich, als Nachweis für das erfolgte SMETA-Audit eine Confirmation (Zertifikat) auszustellen. Auskünfte zu dem im April 2022 erfolgreich durchgeführten SMETA-Audit können jedoch gerne direkt auf der SEDEX-Plattform über die folgende ifm-SEDEX Referenznummer eingesehen werden:
    Site Reference: ZS1012178
    Site Name: ifm electronic gmbh
     
  • HR-Strategie: integraler Bestandteil der gesamten Unternehmensstrategie
     
  • Solidaritätsverein ifm e. V. – in Zusammenarbeit mit der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bodensee-Oberschwaben e.V.

ifm ausgezeichnet!

Portale

  • NQC|Supplier Assurance
  • SEDEX
  • CDP
  • ecovadis
  • Integrity Next