• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Zwei Produkte von ifm erhalten iF Design Award

04.05.22

Der Füllstandsensor der Serie LI51XX und der Multicover Puck von ifm sind in diesem Jahr mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet worden.

Der iF Design Award ist seit 1953 eines der wichtigsten Qualitätssiegel, wenn es um Gestaltung und Relevanz in Geschäft und Alltag geht. In diesem Jahr konnte ifm den Award mit dem LI51XX und dem Multicover Puck direkt doppelt für sich entschieden. Einmal im Jahr wird der iF DESIGN AWARD von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben. Die Marke iF ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert. Der Award prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie Professional Concept.

Die Produkte

Füllstandsensoren LI51XX

Martin Schmidt, Industrial Design & Innovation Strategy, erklärt, was am LI-Projekt so besonders war: „Von der ersten Idee bis hin zur Serienreife eng eingebunden zu sein und mich voll entfalten zu können, war hier wirklich besonders. Wir haben unsere Lösungsansätze in jeder Entscheidungsfindung durch diverse Arten von Prototypen evaluiert und fuhren themenspezifisch mit der besten Lösung fort. Das finale Ergebnis ist eine wirklich tolle Teamleistung. Wir konnten gemeinsam den besten Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit, Umsetzbarkeit, Usability sowie kontextgerechter und formaler Gestaltung finden." Das zeigt sich auch im Produkt: der LI leistet seinen Beitrag, effizient und nachhaltig zu produzieren. Effizient, da beispielsweise ein Tank nicht leer- oder überläuft. Nachhaltig, da er Anlagenstillstände und erhöhtes Wartungsaufkommen verhindert, er wartet sich sozusagen selbst und kann daher zu Real-Time-Maintenance-Zwecken eingesetzt werden.

Positionsrückmeldung an Schwenkantrieben – der Multicover Puck

„Der Puck Multicover war eines der ersten Projekte, das ich aus dem Produktdesign mit begleiten durfte", sagt Anna Küpker, Industrial Design & Innovation Strategy: „Bei der Entwicklung konnten wir uns auf ein bereits sehr gut entwickeltes und gestaltetes Produkt stützen, das wir um Funktionalitäten für komplexe Applikationen erweitert haben. So hat sich das Team aus Produktdesignsicht insbesondere dem flexiblen Anzeigersystem gewidmet." Bei der Gestaltung war dem Team besonders wichtig, dem Nutzer die Montage so leicht wie möglich zu machen und gleichzeitig Anpassung im laufenden Betrieb zu ermöglichen, um auf wechselnde Gegebenheiten in der Anlage reagieren zu können: „Hierzu haben wir mit Kunden zusammengearbeitet und konnten durch gezielte Nutzerbefragungen deren Bedürfnisse in die Gestaltung einfließen lassen", erklärt Küpker. Umgesetzt wurden die so gewonnen Erkenntnisse durch aufgabenangemessene und selbstbeschreibungsfähige Nutzerführung während der Montage. Durch vordefinierte Rastungen, in denen die Anzeigerelemente zu liegen kommen, ergeben sich automatisch die möglichen abzubildenden Ventilstellungen. Die ergonomische Gestaltung der Anzeiger bietet dem Anwender optimale Bedienbarkeit. „Besonders freut mich einerseits, dass das Anzeigersystem inzwischen patentiert ist und wir so einen neuen Standard in der Ventilsensorik setzten konnten, andererseits, dass mit dem Puck ein Konzept erarbeitet wurde, das durch Teilewiederverwertung und multifunktionale Anwendbarkeit seinen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leistet", so Küpker.