- Technischer Support
- ifm-Systemintegratoren
ifm-Systemintegrator - Partner der ifm electronic
Erwarten Sie mehr als gute Produkte!
Noch vor 15 Jahren konzentrierte sich die Automatisierungswelt in der Regel auf die einzelne Maschine oder den Teilprozess mit einfachen und übersichtlichen Abläufen. Die Übergabe der Betriebsdaten an das ERP-System erfolgte meist manuell, die Datenmenge war sehr gering.
In den letzten Jahren ermöglichte die rasante technische Entwicklung eine ausgefeilte prozessoptimierte Automatisierungslösung. Die komplexen und flexiblen Produktionsschritte erfordern umfangreiche Möglichkeiten der Diagnose. Die Produktion ist nahezu nahtlos in die Informationstechnologie integriert und ermöglicht den sekundengenauen Zugriff auf riesige Mengen von Produktionsdaten.
Zwangsläufig hat sich der Aufgabenbereich des technischen Personals stark verändert:
- Der elektrische Teil einer Maschine war früher noch durch den Elektriker komplett zu überschauen, die Fehlerdiagnose erfolgte durch Messung und Prüfung des Anlagenzustandes.
- Heute werden Planung, Installation, Programmierung und Inbetriebnahme einer Anlage in der Regel durch mehrere Spezialisten ausgeführt. Der Betrieb und die Wartung erfolgt durch Universalisten, die das gesamte System zwar nicht im Detail kennen können, bei Ihrer Aufgabe aber durch Diagnosesysteme sehr gut unterstützt werden.
Dies führt dazu, dass die Planung und Realisierung von neuen Anlagen bis hin zur Integration in die IT immer häufiger durch Solution-Provider erfolgt. Diese neuen Dienstleister sind in der Lage, mit der Dynamik in der Entwicklung neuer Automatisierungssysteme Schritt zu halten.
Die Komplexität bei der Integration von unterschiedlichsten Automatisierungskomponenten in einer Anlage erfordert besonders bei diesen Firmen einen guten Draht zu den Geräteherstellern.
Die ifm electronic trägt dieser neuen Marktsituation Rechnung und bietet diesen Firmen den Status "ifm system integrator" an.
Die ifm electronic bringt in diese Partnerschaft folgendes Systemangebot ein:
- Vom einfachen Näherungsschalter über Drehgeber und optische Systeme bis hin zu individuellen Auswertesystemen: ifm bietet ein umfassendes Produktsortiment rund um die Positionssensorik.
- Ob Flüssigkeiten, Gase, Granulate und pastöse Medien: ifm bietet ein breites Produktspektrum für die Überwachung - vom einfachen Sensor bis zur intelligenten Auswerteelektronik.
- Im Bereich der industriellen Vernetzung können mit AS-Interface Sensoren und Aktuatoren mit der Steuerungsebene über Profibus DP, DeviceNet, InterbusS, CANopen und Ethernet vernetzt werden.
- Die branchenspezifische Steuerungstechnik bietet CANopen vernetzte Module für den mobilen und robusten Einsatz. Kundenspezifische Steuerungen runden das Spektrum ab.
Der ifm Systemintegrator
- erhält auf speziellen Schulungen umfangreiches Wissen zu ifm Produkten,
- verfügt über Branchen- und Applikations- Know How,
- hat Kundennähe,
- bietet Schulungen zu ifm Produkten und Automatisierungssystemen an,
- realisiert Dienstleistungen von der Projektbetreuung bis zur kompletten Durchführung von Planung, Installation und Verdrahtung, Inbetriebnahme, Dokumentation und Service,
- erstellt Software zur Integration der dezentralen Systeme, der SPS Steuerungssysteme und der Managementsysteme und Betriebsdatenerfassung.
Der Anlagenbetreiber hat mit dem ifm Systemintegrator einen kompetenten Ansprechpartner rund um die Produkte der ifm electronic.