• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Analytical sensors
  2. Senzor prevodnosti LDL
  3. Primeri uporabe

Vrste uporabe senzorja prevodnosti

Področja uporabe senzorjev prevodnosti so tako raznolika kot mediji, ki jih merijo. Segajo od obdelave ultračiste vode in higienskih postopkov čiščenja CIP do določanja koncentracije solnih raztopin.

Različni mediji zahtevajo različne merilne razpone, in prav tu pride do izraza obsežna ponudba podjetja ifm, ki zanesljivo pokriva vse zahteve. Poleg tega ponujamo različne materiale za ohišja, ki zagotavljajo dolgotrajno vzdržljivost tudi v zahtevnih ali korozivnih okoljih.

Filtracija vode

Uporaba pri čiščenju vode

Že več kot 30 let družba EnviroFALK GmbH snuje in proizvaja sisteme za čiščenje vode v različnih panogah po svetu. Različni senzorji družbe ifm se uporabljajo za spremljanje zapletenih obdelovalnih procesov in zagotavljanje trajno visoke kakovosti ultra čiste vode.
Senzor prevodnosti LDL101 je tudi del tega. Ta senzor je prava izbira, kjer je čistost vode ključnega pomena za kakovost izdelka ali zanesljivost procesa. Pri samem procesu senzor prevodnosti spremlja koncentracijo ionov v vodi in pravočasno sporoči, ko je treba zamenjati kartuše izmenjevalnika ionov.

Applikation LDL bei Enviro Falk

Senzor prevodnosti LDL101 je priključen prek standardne priključne tehnologije M12 in ne zahteva dragih podatkovnih kablov ali zunanje ocenjevalne enote. Omejevanje števila senzorjev na samo eno vrsto tudi zmanjša stroške hrambe in potrebe po servisiranju. To je omogočeno s širokim razponom merjenja od 0,04 do 1000 µS/cm.

Maximilian Meurer Inženir za merjenje in nadzor

Vodik

Merjenje koncentracije za učinkovito elektrolizo AEM

Naša stranka ProPuls ponuja celovite storitve na področju avtomatizacije, od izdelave testnih naprav po meri do raziskav in razvoja inovativnih visokotlačnih elektrolizatorjev v tehnologiji vodika.

Eden od trenutnih projektov je izgradnja preskusne naprave za elektrolizo AEM, v kateri se vodik pridobiva z elektrokemičnim razcepom vode. Za učinkovito proizvodnjo vodika se voda in elektrolit zmešata v skladiščnem rezervoarju. Če je koncentracija elektrolita v rezervoarju previsoka, so membrane izpostavljene večji obremenitvi in se poveča tveganje za korozijo. Če pa je koncentracija vode previsoka, se zmanjša učinkovitost elektrolize in s tem tudi učinkovitost procesa.

Senzor prevodnosti LDL400 se uporablja za zagotavljanje optimalnega mešalnega razmerja. Ta spremlja prevodnost v mešalnem rezervoarju. To se lahko uporabi kot pokazatelj kakovosti mešanice.

H2 Poročilo o uporabi Powercell

H2 Powercell vidi vodik kot del celostne podnebne rešitve in si je zastavila cilj, da bo vodik na voljo množicam. Start-up razvija sisteme za oskrbo z energijo prihodnosti, da bi skupaj napredovali proti podnebno nevtralni prihodnosti.

Eden od takih sistemov je H2PowerCube. Znotraj kocke se vodik proizvaja z elektrolizo vode in shranjuje v rezervoarju. Če je potrebna energija, se ta medij za shranjevanje H2 uporablja za ustvarjanje elektrike in toplote prek nizkotemperaturne gorivne celice PEM. Edina stvar, ki je potrebna za okolju prijazno oskrbo z energijo s Cube, je zelena elektrika, ki jo lahko pridobite na primer iz fotovoltaičnega sistema. Za vse ostalo poskrbi sam sistem, ki temelji na senzorski tehnologiji podjetja ifm. Na primer, senzor prevodnosti LDL101 spremlja kakovost izjemno čiste vode, potrebne za proizvodnjo H2. Na ta način je mogoče proizvesti čisti vodik iz najčistejše vode na povsem okolju prijazen način.

Applikationsbilder des LDL bei H2

Čiščenje delov

Čiščenje brez ostankov z ultra čisto vodo

Naša stranka Maschinenbau Silberhorn GmbH je del mednarodno dejavne skupine Silberhorn Group in je med drugim specializirana za razvoj in izgradnjo sistemov za čiščenje industrijskih delov.
V nekaterih sistemih se uporablja ultačista voda v končnih procesih izpiranja za najboljše rezultate in čiščenje brez ostankov. Za zavestno in skrbno uporabo vode kot vira se ultra čista voda shranjuje v rezervoarju, iz katerega se vedno znova vnaša v proces. Za zagotavljanje stalne kakovosti ultračiste vode se uporablja ionski izmenjevalnik, ki neprekinjeno filtrira vodo. Senzor prevodnosti LDL101 spremlja učinkovitost filtra in s tem kakovost izjemno čiste vode. Če senzor sporoči povečanje prevodnosti, to kaže na zmanjšano učinkovitost filtra in lahko tako olajša pravočasno zamenjavo kartuše izmenjevalnika ionov.

Applikation LDL bei Fa. Silberhorn

Trajnostno čiščenje in ohranjanje virov

MAFAC je specializirana družba za čiščenje vodnih delov v industriji in nudi standardizirane stroje z eno komoro, ki jih je mogoče s številnimi možnostmi prilagoditi ustreznim zahtevam čiščenja.
Naš senzor prevodnosti LDL220 najdemo v modelu MAFAC Palma, kjer opravlja pomembno nalogo. S ciljem učinkovitost uporabe virov se čistilno sredstvo, izbrano za postopek čiščenja, večkrat znova uporabi in začasno shranjuje v rezervoarju. Za ponovno uporabo kontaminacija v čistilnem sredstvu ne sme preseči določene ravni. Enota LDL220 spremlja to raven kontaminacije. Če je dosežena predhodno določena prevodnost, se čistilno sredstvo zamenja, da se zagotovi neprekinjeno in temeljito čiščenje.

Applikation LDL bei Mafac

Hladilna voda

Uporaba pri sistemih hladilne vode in kritičnih sistemih oskrbe

V preteklosti je naša stranka uporabljala mešanico glikola in vode za hlajenje enot za nadzor temperature. Vendar pa so usedline iz soli in vodnega kamna povzročile manjšanje premerov na ključnih točkah v kanalu za nadzor temperature. To je v kombinaciji z nižjimi stopnjami pretoka zmanjšalo učinkovitost hlajenja na teh točkah, posledica pa so bile težave s kakovostjo zaradi hlajenja delov.
Danes stranka uporablja izjemno čisto vodo. Pri ultračisti vodi usedline ne morejo nastati in ostanki se zanesljivo splaknejo iz cevi. Vednar pa sčasoma ultračista voda nabira ostanke. Tukaj stopi v igro senzor prevodnosti LDL101, ki nenehno spremlja kakovost ultračiste vode prek prevodnosti. Če prevodnost naraste, lahko stranka zgodaj ukrepa in v proces dovaja novo ultračisto vodo.

Applikation LDL zur Überwachung eines Kühlmittels

Procesi CIP

Čiščenje na podlagi stanja pri procesih CIP

Naša stranka se v sirarni zanaša na sodobne tehnologije za obdelavo svežega mleka. Senzor prevodnosti LDL220 družbe ifm je eden od uporabljenih instrumentov.
V središču pozornosti sta dve procesni vrednosti: temperatura in prevodnost. Temperatura je ključna procesna vrednost, saj so cikli čiščenja povezani z doseganjem predhodno določene temperature. Prevodnost pa daje informacije o napredku zadnjega cikla čiščenja: izpiranje proizvodnih linij z vodo. Senzor zazna, ko je detergent povsem izplaknjen, in s tem prepreči kontaminacijo izdelka, npr. mleka.

Posledica: Z izvajanjem čiščenja na podlagi stanja se je proces trajnostno optimiziral, poraba vode in energije sta se zmanjšali, hkrati pa ohranil dosledno kakovost.

Applikation LDL in CIP-Anlage

Večja učinkovitost z jasnim ločevanjem faz

Dobavitelj strojev, ki je dejaven predvsem v živilski industriji, je bistveno povečal učinkovitost strojev v svojih sistemih CIP s senzorjem prevodnosti LDL100. Ker senzor zaznava spremembe prevodnosti, je mogoče faze procesa zdaj jasno prepoznati. Posledično je mogoče optimizirati porabo kemikalij in vode v postopku čiščenja.

S senzorjem prevodnosti, združljivim z IO-Linkom, lahko kadar koli vidimo in ocenimo procesne vrednosti. To nam omogoča popolno transparentnost za povečanje učinkovitosti procesa in skrajšanje časov ustavitve.

Proizvajalec obratov v živilski industriji

Namakanje in gnojenje

Kontroliran proces gnojenja v vrtnarstvu

Naša stranka GaTech s sedežem v Lüllingenu je specializirana za sodobno vrtnarsko tehnologijo in ponuja rešitve na področju namakanja, ogrevanja in klimatizacije ter sistemov za vodo in gnojila. Podjetje podpira vrtnarske dejavnosti od načrtovanja in namestitve do vzdrževanja, pri čemer se osredotoča na energetsko učinkovite in varčne tehnologije.

V vrtnarstvu in gojenju v rastlinjakih je natančno odmerjanje vode in gnojila bistveno za zdrave rastline in njihovo rast. Tu ni pomembna samo količina, ampak tudi koncentracija. Če je koncentracija gnojila v namakalnem sistemu previsoka ali prenizka, obstaja nevarnost, da rastline ne bodo rasle optimalno ali celo odmrle.

Tu pride v igro senzor prevodnosti LDL400. Nenehno spremlja prevodnost gnojila in zagotavlja, da koncentracija ostane v želenem območju. V primeru odstopanj se zapre varnostni ventil in proces gnojenja se ustavi. Za največjo varnost se uporablja dodatni senzor prevodnosti LDL400, ki služi kot kontrolni element in omogoča vidnost morebitnih odstopanj.

Merjenje koncentracije

Natančna koncentracija soli za varno ribogojstvo

Naša stranka SENECT razvija inovativno tehnologijo za varno in trajnostno ribogojstvo. Portfelj vključuje krmilnike IoT, senzorje in filtre, ki jih je mogoče kombinirati v celovite sisteme za recirkulacijsko ribogojstvo. Ena od končnih strank, za katero je bilo izvedeno načrtovanje in izvedba krožnega sistema, je InfiniteSea.

InfiniteSea je prva urbana morska ribogojnica na svetu, ki temelji na trajnostnem krožnem načelu. Skoraj popolna ponovna uporaba vode in kratke dobavne verige ohranjajo vire, preprečujejo vpliv na okolje in ustvarjajo optimalne pogoje za gojenje rumenorepih rib.

Kot morska riba potrebuje rumena skuša v vodi določeno vsebnost soli. Da bi nadomestili izgube soli zaradi izhlapevanja in neprekinjenega filtriranja, se voda pred vrnitvijo v bazene obogati s slanico.

Solnica se meša v skladiščni rezervoar za soli. Tukaj senzor prevodnosti LDL400 nadzoruje prevodnost slane mešanice in tako zagotavlja pravilno koncentracijo soli.

Ponovna obdelava odpadne vode

Obdelava polimernega flokulantnega sredstva

Podjetje ISV Umwelt iz Langelsheima razvija mobilne naprave za odvodnjavanje biomase za začasni ali trajni najem. Osnova mehanskega postopka odvodnjavanja je zmogljiva dekanterska centrifuga, ki loči blato iz odpadne vode od vezanih bakterij in trdnih snovi. Za optimizacijo ločevalnega procesa se doda flokulant.

Kakovost flokulanta je tu ključnega pomena: Ta ne vpliva samo na rezultate odvodnjavanja, ampak tudi na obratovalne stroške in okoljsko učinkovitost. Za doseganje največje učinkovitosti je podjetje ISV Umwelt razvilo inovativno postajo za raztopine, ki meša polimer in vodo v optimalnem razmerju.

Senzor prevodnosti LDL400 se uporablja za določitev idealnega mešalnega razmerja. Ko je dosežena določena vrednost prevodnosti, se mešanica shrani v vmesni rezervoar, od koder jo je mogoče po potrebi odvzeti.