• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Convertidores y pantallas IO-Link
  2. Velocidad a IO-Link

Monitores de velocidad IO-Link

Esquema de conexión del convertidor de velocidad de rotación IO-Link

Supervisión y evaluación de la velocidad con el DP2122

Si se han montado levas de conmutación sobre un eje, el sensor podrá detectarlas y emitir una señal de onda cuadrada con la frecuencia a la que se detecten las levas de conmutación. A partir de esta señal se puede determinar la velocidad. Esto puede hacerse en diferentes equipos, como en un PLC, gracias a nuestras pantallas para la supervisión de señales pulsadas, los monitores de velocidad, el DP2122, o nuestros monitores de velocidad compactos.

Entre las opciones mencionadas anteriormente, el DP2122 será la elección adecuada si considera que las siguientes características son importantes:

  • Libre elección del tipo de sensor: óptico, inductivo, capacitivo, etc.
  • Evaluación directamente sobre el terreno: menor esfuerzo de cableado
  • Indicación local de la velocidad detectada

Este convertidor puede funcionar con o sin IO-Link.

Ejemplo de aplicación del convertidor de velocidad de rotación IO-Link

Sin IO-Link, los cuatro embellecedores naranjas del equipo pueden funcionar como botones independientes para la configuración de los parámetros. Mediante estos botones, es posible definir las condiciones de conmutación de las dos salidas digitales, lo que le permitirá saber fácilmente si sus velocidades están dentro del rango deseado. En la pantalla también se podrá ver el valor de la velocidad detectada.

En caso de funcionamiento con IO-Link, los datos del proceso indicarán la velocidad/frecuencia determinada y los resultados correctos o incorrectos que han surgido de la evaluación de la velocidad en las condiciones de conmutación definidas.