열정으로 혁신을 만들어갑니다
1,400개 이상의
특허 보유
그리고 매년 100개 이상의 특허가 추가됩니다. 이는 ifm이 항상 한발 앞서 생각하기 때문입니다. 우리 자신과 고객을 위해서입니다.
1,500명 이상의
혁신 인력
ifm의 연구개발 인력은 기술 발전을 이끄는 원동력입니다.
매출의 12%를
혁신에 투자
혁신에는 지속적인 투자가 필요합니다. 오늘날 그 중요성은 어느 때보다 커졌습니다. ifm은 혁신을 위한 투자를 꾸준히 이어가고 있습니다.
혁신과 디자인 분야의 탁월함
혁신은 실제 산업 현장에서 유용하게 활용될 수 있어야 합니다. Hermes Award, Red Dot Award와 같은 수상 경력은 이러한 성과를 입증해 줍니다.
ifm의 성공 스토리는 끊임없는 혁신을 바탕으로 하며, 1969년 회사 설립과 함께 유도형 근접 스위치 개발로 부터 시작되었습니다. 이는 또한 산업의 포괄적인 자동화를 위한 토대를 마련했습니다. 오늘날, 최신 유도형 센서는 거의 모든 산업 분야에서 수백만 개가 사용되고 있으며, 없어서는 안 될 핵심 부품으로 자리 잡았습니다.
세계 최초의 획기적인 기술
ifm은 지난 수십 년 동안 다양한 혁신 제품을 개발해 왔습니다. 유도형 풀메탈 안전 센서, 진동 센서, IO-Link를 지원하는 위생형 유량 센서로 부터 사용자 친화적인 노코드 (no-code) IIoT 플랫폼, 고성능 PMD 기술을 적용한 포토 센서 및 3D 카메라에 이르기까지, ifm의 혁신은 끊임없이 새로운 기준을 제시합니다.
자동화의 미래를 함께 만들어갑니다
ifm은 또한 혁신적인 자동화 표준의 개발에서도 선도적인 역할을 수행하고 있습니다. AS-i, IO-Link, 그리고 새로운 무선 통신 기술인 mioty를 통해 산업 자동화와 디지털화의 미래를 적극적으로 이끌어가고 있습니다.
실제로 구현되는 혁신
일상적인 산업 프로세스에서 혁신은 어떻게 성공적으로 도입되고 있습니까? 거의 모든 업종의 기업들이 ifm의 신뢰할 수 있는 센서 기술과 디지털 솔루션을 활용하여 새로운 성장 가능성을 창출하고 있습니다.
Omnia
Omnia Technologies Group 산하의 Easybräu-Velo는 맥주 생산을 위한 완전한 양조 설비를 개발하고 있습니다. 양조 공정의 효율성을 높이기 위해 ifm의 혁신적인 자동화 솔루션을 도입하였습니다.
Ford
Ford는 혁신적인 무선 기술인 ‘mioty’를 활용하여 장거리에서도 데이터를 안정적이고 에너지 효율적으로 전송할 수 있습니다. 센서의 지능형 네트워킹을 통해 예지보전이 가능해질 뿐만 아니라, 운영 신뢰성과 에너지 효율성 또한 향상됩니다.
CVA
CVA는 스마트 센서 기술과 IIoT 플랫폼 moneo를 활용하여 30개 이상의 수력 발전소에 대한 모니터링을 디지털화하고 있습니다. 이 혁신적인 상태 모니터링 솔루션은 설비를 원격으로 안정적으로 모니터링할 수 있게 하여 지속 가능한 에너지 생산의 효율성을 높이는 데 기여합니다.
ifm을 한눈에
ifm에 대한 인사이트를 얻으십시오. 무엇이 ifm을 차별화합니까? ifm은 어떤 가치를 추구합니까?
지속 가능성
ifm은 지속 가능한 제품 개발과 혁신적인 기술을 대표합니다.
나의 ifm
개인 계정을 사용하면 빠르고 효율적으로 주문을 관리할 수 있습니다.
무역 전시회
ifm은 전 세계 무역 전시회에 참석하여 최신 혁신 기술을 선보입니다.