ifmスポット - 空気の改善に使用されるUGT505
Green City Solutions社は都市の空気品質を改善することを目標としています。その結果、初のバイオテックエアフィルタを開発しました。シティツリーです。そこに組込まれているのはUGT505です。
写真提供: greencitysolutions.de
シティツリーは特殊な苔の能力を使用して、微粒子や窒素酸化物などの有害物質を空気から取り除くため、自然で持続可能な空気清浄機です。
ご存じですか?
苔は水と日陰を必要とするため、空気の浄化が大きな課題である都市ではほとんど生き残ることができません。しかしGreen City Solutionsは解決策を見つけました。特殊な苔を、独自のIoTテクノロジにより完全に自動化された水と栄養の供給を組み合わせました。エアフィルタの定量的な性能は文書化され、植物の供給ニーズはリアルタイムで測定されます。
このようなシティツリーで何ができるのでしょうか。どのような仕組みなのでしょうか。
長方形のシティツリーの壁の中で成長するさまざまなタイプの苔が、微粒子や窒素酸化物などの環境毒素をとらえて、自然のバイオマスに変換します。制御可能な換気テクノロジにより、必要に応じて空気の流れを強化してフィルタ性能を強化させることができます。
内蔵のIoTテクノロジで、性能と状態に関する包括的情報や、シティツリーの周囲の環境データをリアルタイムで供給します。
苔の生存に必要な水は、自律的、または完全に自動化された灌漑システムによって供給されます。
電源はネットワーク接続で確保されます。
興味深く有利な影響:苔は大量の湿気を保ち、大幅に増加した蒸発スペースにより、巨大な冷却効果がもたらされます。
ifmとシティツリー
シティツリーに内蔵されているifm製品もあります。超音波拡散反射型センサUGT505です。センサは、シティツリーに水を供給するために接続できる水道がない場合に、注文できるオプションの水タンクのレベルを測定します。
UGT505を備えた水タンクは、シティツリーの下の六角形のベンチに配置されます。つまり、都市の空気清浄化のためのこの革新的なソリューションに、ifmも関与しています。