Lentner – Digitaliserede udrykningskøretøjer
|
|
Opsummering Lentner, der har hjemsted i Hohenlinden nær München, producerer op til 150 specialbyggede brandbiler om året. I de seneste 20 år har virksomheden også benyttet sig af automationsteknologi fra ifm. Årsagen er, at køretøjerne bliver stadig mere digitale. Forskellige sensorer måler parametre som pumpetryk, kavitation, vandreserver og skumblandingsforhold og overvåger status for rulleskodder, trin og klapper. Den robuste 7-tommers display med knapper gør det nemmere at udføre pålidelig betjening af enheden i felten. Det, der overbeviser Lentner, er, at den kompakte og holdbare ifm-teknologi lever op til virksomhedens højeste krav til pålidelighed og robusthed i krævende redningsaktioner. |
Alt, hvad en brandmands hjerte begærer
Lentner digitaliserer udrykningskøretøjer med robuste sensorløsninger fra ifm
Fra køretøjer med teleskopmast eller til brug på flyvepladser til udstyrskøretøjer eller hjælpebrandbiler: Lentner, en familieejet virksomhed med hovedkontor i Hohenlinden nær München, udvikler og fremstiller brandbiler til alle formål. Ligesom køretøjerne selv er konstrueret til at være robuste i forhold til deres anvendelsesformål, skal den anvendte digitaliseringsteknologi også være robust for at sikre pålidelighed selv i de mest krævende nødsituationer. Derfor har virksomheden i mange år sat sin lid til løsninger fra ifm.
Individualitet og kvalitet i ét
Op til 150 brandbiler forlader hvert år Lentners produktionsanlæg. ”Køretøjerne spænder fra 7,5-tons lastbiler til store brandbiler til flyvepladser. »Kort sagt: Vi producerer alt, hvad en brandmands hjerte begærer«, siger driftsdirektør Mathias Hausmann. Og der findes ikke to biler, der er ens. ”Intet af det, vi producerer, er standardvarer, for vi skræddersyr hvert eneste køretøj, så det lever op til vores kunders krav og behov.” Vores mål om at finde den mest praktiske løsning i den højeste kvalitet forbliver altid det samme. »For når der er tale om en udrykning, kan brandmændene kun yde deres bedste i det omfang, det køretøj, de har til rådighed, tillader det.«
Billede 1: Fuldstændig automatisering: Moderne brandbiler som denne er udstyret med en lang række forskellige sensorer.
Billede 2: Fra teleskopmastbiler til Unimogs: Kravene til køretøjerne og brandbekæmpelsessituationerne er mangeartede.
Et stadig vigtigere partnerskab
ifm har været automatiseringspartner for Lentner i næsten 20 år. »Vi begyndte at udvikle vores første CAN-bussystem i 2008 i samarbejde med ifm«, siger Hausmann. ”Siden da har vi haft et fast samarbejde med ifm, og det vil vi fortsætte med i fremtiden.” Årsagen: ”Køretøjerne bliver stadig mere digitale og udstyres med flere og flere sensorer.” Derfor er det godt at have en pålidelig partner ved sin side. »I dag er ifm en af vores vigtigste leverandører.« Flere sensorer, mere digitalisering. Tendensen er tydelig: De moderne redningskøretøjers ydeevne vurderes i stigende grad ud fra de oplysninger, brandmændene har til rådighed. ”Digitaliseringen bliver mere og mere vigtig for os.” Hele processen styres nu digitalt. »Hvis brandmanden har et klart overblik over pumpetrykket, blandingsforholdet i skumaggregaterne og vandmængden i tanken, kan han bedre støtte sine kolleger, der bekæmper branden, og reagere i god tid, hvis det bliver nødvendigt«, siger Julian Bauer, digitaliseringschef hos Lentner.
Haptisk feedback giver bedre overblik under brandbekæmpelse
For eksempel registrerer PIM-tryksensoren med pumpediagnosefunktion ikke blot trykket, men også eventuel kavitation. »Langvarig eller kraftig kavitation kan beskadige pumpen og føre til, at den går i stykker, hvilket skal undgås for enhver pris«, siger Bauer. Føreroperatøren bruger Human Machine Interface (HMI), en robust 7-tommers kontrolskærm af typen CR1081, til at få adgang til de relevante oplysninger og styre pumpen samt andre køretøjsfunktioner. Det er ikke tilfældigt, at dette ikke foregår via en berøringsskærm, men ved hjælp af seks knapper og en vippekontakt. ”Når det gælder bilens køreegenskaber, lægger vi stor vægt på, at betjeningen er overskuelig og enkel.” »ifm-displayet med sine knapper og haptiske tilbagemelding kombineret med et overskueligt indstillingsmenu sikrer hurtige reaktionstider under betjening af brandbekæmpelse.«
Billede 3: Automatiseringsteknologi spiller en stadig større rolle i udviklingen af moderne brandbiler.
Billede 4: Tryksensoren (i baggrunden) sender tryk- og kavitationsdata til styreenheden (i forgrunden).
Billede 5: Det centrale display gør det nemt at betjene alle bilens funktioner, herunder pumpestyringen.
Alle køretøjets funktioner kan styres og overvåges både fra pumpeenheden og fra førerhuset. Hvis køretøjet er udstyret med en skumblandingsenhed, vises blandingsforholdet mellem vand og skummiddel på et separat display på pumpeenheden.
Men det er ikke kun pumpeanlægget, der er fuldstændig digitaliseret: Rulleskoddernes, trappernes, stigernes og andre adgangslugers position overvåges også af sensorer og vises på HMI'en. Nødlysene, sirenen, køretøjets omgivelsesbelysning og arbejdslygterne betjenes ligeledes via et samspil mellem HMI'en og styreenheden. ”Dette giver føreren mulighed for med et enkelt blik at kontrollere, inden han kører af sted, om alle udstyrskasserne er lukket, og om trinene er trukket ind.” ”Dette gør det nemmere at kontrollere og beskytter køretøjet og udstyret mod skader.”
Pladsbesparende, robust automationsteknologi
Da køretøjerne er konstrueret med henblik på optimal pladsudnyttelse, skal sensorerne og datainfrastrukturen også placeres så pladsbesparende som muligt. Derfor anvendes kompakte sensorer, såsom dem i IS-serien og C-slot-cylinder sensorer fra MK-serien. Oplysningerne indsamles af I/O moduler og overføres via CAN-bussen til styreenheden, hvor de behandles og videresendes til HMI'en til visualisering. »Elektronikken skal være ekstremt robust,« fortsætter Bauer. »Køretøjerne udsættes for hård behandling i arbejdet, og derfor skal hver enkelt komponent være bygget til at holde.« »I den henseende har ifms produkter været imponerende på alle måder lige fra starten.« Og Julian Bauer sætter generelt stor pris på automationsspecialisterne som samarbejdspartnere: ”Samarbejdet er rigtig godt og meget tæt.” Vi får ikke blot god støtte, men kan også bidrage med vores ekspertise, når det gælder udviklingen af nye løsninger til vores branche. »Det er et ægte partnerskab.«
Konklusion
Automationsspecialisten ifm’s mobilkompatible digitaliseringsløsninger opfylder Lentners krav til sensorer og datainfrastruktur. Takket være sine robuste, holdbare og pålidelige produkter er ifm med til at sikre, at brandvæsener over hele verden kan stole på kvaliteten af mærket Lentner.