Holland Water – Flowmåling hjælper med kontrol af vandbehandlingen
Automatiseret vandbehandling til en perfekt vandkvalitet
Vigtigheden af sikkert vand er klar med hensyn til bygninger som f.eks. et lejlighedskompleks, et hospital eller et hotel. Bakterier, herunder legionella, kan være livstruende efter et udbrud. Legionellabakterier finder vej til åndedrætssystemet ved at inhalere små, kontaminerede vanddråber eller vandspray.
Patenteret system til legionellakontrol
Holland Water, der er beliggende i Driebergen-Rijsenburg i Nederlandene, har udviklet et effektivt system mod farerne ved legionellaangreb: HW Bifipro er et patenteret vandbehandlingssystem baseret på kobber- og sølvionisering og består af et vandbehandlingspanel og en styreenhed (HW Tech Control), der er nemme at installere. Systemet er placeret direkte bag bygningens vandindgangspunkt og frigiver præcise og mikroskopiske doser af ioner til vandet, der efterfølgende spreder sig og behandler hele vandinstallationssystemet. Kobber- og sølvioner nedbryder og opløser den biofilm, der ofte findes i vandrør, og de forhindrer udviklingen og koloniseringen af legionella. På grund af residualeffekten af ioner, der distribueres i hele vandinstallationen, er HW Bifipro exceptionel effektivt mod skadelige patogener.
Bortset fra sikkert, biofilm- og legionellafrit vand har HW Bifipro-systemet også andre vigtige fordele, herunder reduktionen af varmtvandstemperaturen. Holland Water står for menneskers og miljøets sikkerhed. Derudover er HW Bifipro-systemet fuldt ud certificeret i overensstemmelse med den internationale lovgivning. Holland Water samarbejder med kvalificerede og professionelle partnere til international distribution.
Van der Valk Hotel
Vandrør, der ikke gennemskylles permanent, er i bund og grund grobund for legionella. Derfor er det klart, at hotelejere især ønsker at modvirke denne sundhedsrisiko aktivt og følsomt. Hvis enkelte værelser ikke bruges i flere dage, udvikles der biofilm i deres varmtvandsrør, som er grobund for legionella og andre patogener. Der kræves særlige forebyggende foranstaltninger for at forhindre, at de kommer ind i lungerne via vanddampen, når bruseren anvendes igen.
Amsterdam Airport huser det største hotel i Benelux-landene med 750 værelser: Van der Valk Hotel Schiphol. I de seneste år er bygningskomplekset blevet renoveret og udvidet – og vandinfrastrukturen er også blevet moderniseret, som hotellets leder, Bill van der Valk, forklarer:
"Vores hotel har eksisteret i 30 år. Vi har detekteret et højt indhold af legionella i rørene på nogle af de ældre værelser, men var ikke i stand til at opnå en betydelig reducering med de foranstaltninger vi har truffet indtil videre. Så blev vi bekendt med Holland Water's løsning, kontaktede virksomheden og begyndte at arbejde sammen. Med deres system løste vi hurtigt og bæredygtigt legionellaproblemet.”
Holland Water var i stand til af løse legionellaproblemet på det største hotel i Benelux-landene, "Van der Valk Hotel Schiphol".
Spaarne Gasthuis
Sceneskift. I Hoofdorp, ikke langt fra Amsterdam, findes hospitalet "Spaarne Gasthuis". Med hensyn til legionella fokuseres der her på både køletårnet og drikkevandssystemet.
Cor Wegmann er den tekniske afdelings teamleder. Sammen med sine 15 kolleger tager han sig af vedligeholdelsen af bygningerne og faciliteterne og forklarer: "Vi har særligt sårbare mennesker her på hospitalet og en særlig omsorgspligt over for dem. Vi har et stort kølesystem her, som også omfatter et køletårn. God vandbehandling til køletårnet er afgørende, fordi det er her, vanddampen kan komme ind i miljøet. Vi er nødt til at forhindre, at legionella multipliceres. Holland Water's Bifipro-system var nøjagtig den løsning, vi har ledt efter. Fordi vi ønskede at bekæmpe dannelsen af legionella på en bæredygtig og miljøvenlig måde. Systemet sparer os for den store logistiske indsats som brugen af de biosubstrater, vi anvendte til kontrol med legionella, medførte. Med det nye system kan vi reducere den kemiske vandbehandling."
Hospitalet har endda modtaget en udmærkelse fra miljømyndighederne for disse optimeringer af miljøbeskyttelse udført af Cor Wegmann's team.
Billede 1: Hospitalet "Spaarne Gasthuis" i nærheden af Amsterdam bruger HW Bifipro® Cool i deres kølesystem for at forhindre, at vanddamp, der kan være kontamineret med legionella, kommer i den omgivende luft. Billede 2: Miljøvenlig: doserede kobber- og sølvioner i stedet for kemikalier til forebyggelse af legionella på Spaarne Gasthuis.
ifm succesrig på området
Dette er blot to af over 1200 bygninger, hvor Holland Water's legionellabeskyttelse allerede er i brug. Inkluderet i hver installation: en magnetisk-induktiv flowsensor fra ifm. Og denne sensor leverer den målte værdi, der er afgørende for processen.
Mark de Vaal, salgschef – Hospitality & Leisure hos Holland Water, forklarer den særlige betydning, som denne sensor har: "Vi har brug for præcis information om flowet i systemet. Et eksempel: der bruges kun lidt vand om natten, og om morgenen tager alle et bad, så på dette tidspunkt bliver der brugt en masse vand. Derfor skal vi vide nøjagtigt, hvad det aktuelle flow er, så vi kan dosere kobber- og sølvionernes præcist. Udover den aktuelle flowhastighed leverer ifm’s sensor også spidsværdier og den samlede flowhastighed, som vi derefter kan analysere i vores systemstyring dagligt, månedligt og årligt.”
Billede 3: Af afgørende betydning for anlægget: ifm’s flowsensor leverer den målte værdi til nøjagtig dosering af kobber- og sølvionerne. Billede 4: Maksimal gennemsigtighed: procesparametrene bliver vist tydeligt på anlæggets display.
Konklusion
Ingen risiko for legionella – med HW Bifipro-systemet har Holland Water med succes nået dette mål. Det understøttes aktivt af flowsensoren fra ifm, som leverer den centralt målte værdi til dette formål. Sådan opsummerer Mark de Vaal det:
”ifm er en partner, som vi har samarbejdet med, siden vores virksomhed blev stiftet for tyve år siden. Vi har gennemgået hele Bifipro-systemets udviklingsproces med ifm. Hver gang vi har spørgsmål, kan vi henvende os til ifm. Og dette har fungeret til vores fulde tilfredshed i årevis."