L'innovazione è la nostra passione
Più di
1.400 brevetti
Ogni anno se ne aggiungono più di 100. Perché guardiamo sempre al futuro. Per noi e per i nostri clienti.
Oltre
1.500 specialisti dell’innovazione
I nostri dipendenti del dipartimento Ricerca e Sviluppo sono il motore del nostro progresso.
12 %
investito in innovazione
L'innovazione richiede investimenti. Oggi più che mai. Per questo continuiamo a investire nello sviluppo di nuove soluzioni.
Riconosciuta per
innovazione e design
Il valore di un'innovazione si misura nella pratica. Riconoscimenti come Hermes Award o Red Dot ne confermano il successo.
Il successo di ifm si basa su una continua innovazione e ha inizio nel 1969, anno della sua fondazione, con l’invenzione del sensore di prossimità induttivo. Un'innovazione che ha posto le basi per l'automazione industriale moderna. Oggi i sensori induttivi vengono impiegati milioni di volte in tutti i settori industriali e rappresentano una tecnologia imprescindibile.
Tecnologie all’avanguardia
Nel corso degli anni sono stati sviluppati molti altri prodotti innovativi. Che si tratti del sensore di sicurezza induttivo interamente in metallo, di sensori di vibrazioni e sensori di flusso con IO-Link per applicazioni igieniche, della piattaforma IIoT no-code intuitiva, oppure di fotocellule e telecamere 3D con la potente tecnologia PMD: le innovazioni di ifm stabiliscono sempre nuovi standard.
Pionieri dei nuovi standard di automazione
ifm è inoltre tra i promotori dello sviluppo di nuovi standard innovativi per l'automazione. AS-i, IO-Link o la nuova tecnologia wireless mioty: ifm contribuisce attivamente a plasmare il futuro dell'automazione industriale e della digitalizzazione.
L’innovazione nella pratica
Come vengono implementate con successo le innovazioni nella realtà industriale? Aziende di quasi tutti i settori industriali utilizzano i nostri affidabili sensori e le nostre soluzioni digitali per sfruttare nuove potenzialità.
Omnia
Easybräu-Velo, parte del gruppo Omnia Technologies, sviluppa impianti completi per la produzione della birra. Per rendere il processo di produzione più efficiente, l'azienda utilizza le innovative soluzioni di automazione di ifm.
Ford
Grazie all’innovativa tecnologia wireless mioty, Ford garantisce una trasmissione dei dati affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico su lunghe distanze. La connessione intelligente dei sensori consente una manutenzione predittiva migliorando, al contempo, la sicurezza operativa e l’efficienza energetica.
CVA
Grazie a sensori intelligenti e alla piattaforma IIoT moneo, CVA ha digitalizzato il monitoraggio di oltre 30 centrali idroelettriche. L’innovativa soluzione di Condition Monitoring consente un monitoraggio remoto affidabile e favorisce una produzione efficiente di energia sostenibile.
ifm, partner dell’industria
In qualità di specialista in automazione e digitalizzazione, conosciamo bene le elevate esigenze di produttori, costruttori di impianti e consumatori. Per questo motivo, nei nostri prodotti e nelle nostre soluzioni adottiamo i più elevati standard in termini di qualità, sicurezza e affidabilità.
ifm in breve
Scopri il mondo ifm. Cosa ci distingue? Quali sono i nostri valori?
Sostenibilità
ifm è sinonimo di sviluppo sostenibile di prodotti e tecnologie innovative.
my ifm
Con il tuo account personale, puoi gestire gli ordini in modo rapido ed efficiente.
Fiere
ifm partecipa a fiere in tutto il mondo dove presenta le novità.