Agricultura de Precisão: automação com sensores para dosagem de insumos em drones agrícolas
No campo, cada gota e cada segundo contam.
Com sensores inteligentes e controle automatizado, o abastecimento de drones se torna rápido e preciso, garantindo mais eficiência na agricultura de precisão.
| Transparência | Maior precisão no controle de processos | Dosagem precisa de herbicidas e nutrientes |
O desafio
No agronegócio, os drones agrícolas têm sido cada vez mais utilizados para aplicações rápidas e localizadas, especialmente em operações de pulverização de defensivos e fertilizantes. No entanto, essa tecnologia ainda enfrenta alguns desafios operacionais, como a autonomia limitada da bateria e as variações nas condições climáticas. Por isso, cada voo precisa ser planejado e executado com o máximo de eficiência para garantir produtividade no campo.
Um dos principais pontos de atenção está no reabastecimento dos drones agrícolas. Esse processo precisa ser rápido, seguro e extremamente preciso para não comprometer o desempenho das operações de pulverização. Quando o abastecimento não é bem controlado, o drone pode voltar ao campo com quantidade incorreta de produto, impactando diretamente a eficiência da aplicação.
Sistemas manuais ou baseados em sensores convencionais de controle de nível ou vazão muitas vezes não oferecem precisão suficiente para monitorar a quantidade real de produto transferido para o drone. Isso pode gerar desperdício de insumos agrícolas ou subdosagem na aplicação, afetando o rendimento da lavoura e a saúde das plantas. Por isso, tecnologias mais precisas de monitoramento e controle estão se tornando cada vez mais importantes para garantir eficiência, economia de insumos e maior produtividade no campo.
A solução? Controle Inteligente com SV e CR1140
A integração entre os sensores de vazão SV3051 da ifm e o controlador programável CR1140 trouxe uma solução eficiente para o controle de abastecimento de drones agrícolas. Essa arquitetura de automação permite medir de forma contínua e precisa o volume de insumos líquidos utilizados na pulverização agrícola, garantindo mais controle sobre o processo de reabastecimento e reduzindo falhas comuns em operações manuais no campo.
Com a definição do volume desejado diretamente no controlador CR1140, o sistema passa a operar automaticamente. Os dados de vazão fornecidos pelos sensores SV3051 são monitorados em tempo real e, ao atingir o volume programado, o sistema comanda o fechamento imediato da válvula de abastecimento. Esse controle garante que cada drone agrícola seja abastecido com a quantidade exata de produto, evitando desperdício de insumos e garantindo maior precisão na pulverização.
Na prática, isso significa mais eficiência nas operações com drones no agronegócio. O abastecimento correto evita sobrepeso no equipamento, melhora o consumo de energia durante o voo e assegura que a aplicação de fertilizantes ou defensivos seja feita na dose correta, contribuindo para melhores resultados na lavoura.
A solução desenvolvida pela ifm em parceria com a Alagro também fortalece práticas mais sustentáveis no campo. O controle preciso da aplicação de insumos reduz perdas, melhora o aproveitamento dos produtos agrícolas e torna a operação de pulverização com drones mais segura e eficiente.
Ao unir tecnologia de automação industrial com a experiência da Alagro no suporte ao produtor rural, essa solução ajuda a tornar as operações agrícolas mais modernas e produtivas, acompanhando a evolução do agro com tecnologia, automação e gestão inteligente no campo.
Resultados práticos no campo
A solução trouxe ganhos diretos para a operação com drones no agronegócio, aumentando a precisão na aplicação de insumos e melhorando a eficiência das atividades de pulverização.
- A dosagem precisa de herbicidas e nutrientes garante que cada drone seja abastecido com o volume correto de produto. A medição em tempo real evita variações no abastecimento e mantém a taxa de aplicação adequada por hectare, contribuindo para uma pulverização mais uniforme na lavoura.
- O reabastecimento automatizado e padronizado dos drones agrícolas também reduz o tempo de parada entre os voos. Com um processo mais rápido e controlado, são eliminadas falhas humanas durante o abastecimento, aumentando a produtividade diária da operação no campo.
- Outro benefício importante é a otimização do consumo de bateria dos drones. Como o equipamento passa a carregar apenas o volume necessário de insumo, o peso total do drone é reduzido. Isso aumenta a autonomia de voo e permite cobrir áreas maiores antes da necessidade de recarga.
- A solução também contribui para a redução de desperdício de insumos agrícolas e dos custos operacionais. Com a aplicação na dose correta, evita-se o uso excessivo de herbicidas ou nutrientes, trazendo economia para o produtor e reduzindo impactos ambientais.
- Além disso, o sistema oferece flexibilidade para diferentes condições de operação no campo. O controle preciso do abastecimento permite ajustes rápidos de dosagem conforme as condições do dia e o tipo de cultivo, garantindo mais eficiência e precisão na aplicação agrícola.