Weltweit unter den Top 10 – ifm setzt neue Maßstäbe mit SAP-Clean-Core-Zertifizierung
Als einer der ersten zehn Add-on-Hersteller weltweit hat die ifm business solutions gmbh die Zertifizierung „SAP Certified for clean core with SAP S/4HANA Cloud“ erhalten. Getreu dem Motto „Einfach mal machen“ wurde der Weg in Richtung Clean Core eingeschlagen. In den nächsten Jahren soll intensiv daran gearbeitet werden, die Software vollständig im Clean Core abzubilden.
By: Sonja Telscher
Im November 2023 gab SAP bekannt, die Zertifizierung für klassische ABAP-Add-ons abzuschaffen. Diese Entscheidung ist Teil der Clean-Core-Strategie von SAP, die darauf abzielt, den S/4HANA-Kern von kundenspezifischen Erweiterungen und Anpassungen zu lösen, um eine stabile, wartbare und „saubere“ Systembasis zu gewährleisten. Erweiterungen dürfen künftig nur noch über klar definierte Schnittstellen erfolgen – eine Mammutaufgabe für alle SAP-Partner, die bis dahin eng mit dem Kernsystem verwoben waren.
Der Weg zur Clean-Core-Zertifizierung – eine große Herausforderung
Die Umsetzung der Clean-Core-Strategie erfordert eine radikale Neugestaltung der Lösungen. Die Anforderungen an eine „saubere“ Erweiterung des S/4HANA-Systems sind hoch und anspruchsvoll. Besonders herausfordernd ist es, bestehende Add-ons so umzustrukturieren, dass sie mit den neuen Vorgaben und dem SAP-Cloud-Ansatz vollständig im Einklang stehen. Die Entwicklung unter den Clean-Core-Bedingungen erfordert tiefgreifende Änderungen der Architektur und der Programmierung. Jede Erweiterung muss so konzipiert werden, dass sie nahtlos mit dem S/4HANA-Kern zusammenarbeitet, ohne ihn zu beeinflussen. Diese Umstellung ist ein komplexer, ressourcenintensiver Prozess, der neben technischen Anpassungen auch die Entwicklung neuer innovativer Konzepte erfordert, um die strengen Anforderungen zu erfüllen. ifm erhält hierbei große Unterstützung seitens SAP, sowohl aus der Entwicklung als auch vom Zertifizierungsprogramm des SAP Integration and Certification Center (SAP ICC).
Ein zentrales Element ist die Integration von Embedded Steampunk – der Technologie, die es ermöglicht, ABAP-Add-ons gemäß den SAP-Public-Cloud-Standards zu entwickeln. Dadurch können Lösungen direkt auf der SAP-Plattform konzipiert werden, was die Komplexität weiter erhöht. Um höchste Qualitätsstandards und Upgrade-Stabilität sicherzustellen, wird mit den aktuellen SAP-Versionen gearbeitet und regelmäßig an SAP-Betaprogrammen teilgenommen.
Strategischer Fahrplan für die nächsten Schritte
Mit Version 25.0 der Supply-Chain-Excellence-Lösung, die im Januar 2025 veröffentlicht wurde, wurden die ersten Clean-Core-kompatiblen Komponenten ausgerollt, die SAP bereits zertifiziert hat. Der Übergang zu einem Clean-Core-Ansatz ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen, gilt es doch in den nächsten Jahren, möglichst alle Funktionen der SCX Suite auch im Clean Core verfügbar zu machen. Die Weiterentwicklung im Clean Core und der Suite on stack bleibt ein fortlaufender Prozess, bei dem auch in Zukunft auf die neuesten SAP-Entwicklungen reagiert und die Lösungen weiter optimiert werden müssen. Der Schritt zum Clean Core stärkt die Position als Vorreiter im Bereich der SAP-Add-ons und unterstreicht das Engagement, den Kunden stets zukunftssichere und leistungsfähige Lösungen zu bieten.