ifm erwischt: Im Reisemobil durch die Welt
Beim Schlendern durch die Gänge der „Adventure Southside“ Messe in Friedrichshafen machte eine ifm'lerin einen spannenden Fund in einem Reisemobil. Bildquelle: http://www.huenerkopf.com/
Ende August entdeckte die ifm-Kollegin Susanne Kramer mehrere ifm-Produkte auf der Adventure Southside 2021 in Friedrichshafen. Bei einem näheren Blick in ein modernes Campingmobil des Unternehmens Hünerkopf fielen ihr ein BasicController sowie ein BasicDisplay ins Auge. Nicht entdeckt, aber ebenfalls eingebaut ist ein ecomatDisplay.
Bildquelle: http://www.huenerkopf.com/
Die Messe bietet Raum für Aussteller verschiedenster Themengebiete des abenteuerlichen Reisens. Zu sehen sind beispielsweise Off-Road-Fahrzeuge, Dachzelte sowie Equipment für Bushcraft-Ausflüge und Outdoor-Touren. Auch das Unternehmen Hünerkopf, das sich längst als Spezialist für den Aus- und Umbau hochwertiger Reisemobile bewährt hat, war in diesem Jahr wieder vor Ort. Das Unternehmen bietet innovative Ideen für die individuelle Umsetzung mobiler Wohnwünsche.
Bildquelle: http://www.huenerkopf.com/
Beim speziellen ifm-Fund befinden sich die Produkte im Inneren eines dieser Reisemobile. Mit dem BasicController, dem BasicDisplay und dem ecomatDisplay wird nahezu das gesamte Innenleben des Fahrzeugs gesteuert. Außerdem lassen sich die Zustände der verschiedenen Komponenten anzeigen. Hierzu zählen beispielsweise:
- Licht 12V und 230V
- Außenbeleuchtung
- Trittstufe
- Markise
- Heizung
- Wasserpumpe
- Wechselrichter
- Slide-Out
- Fernseher
- Batteriespannung
- Batteriezustand
- Füllstand
- Wassertanks
- Verriegelung
- Fahrzeug
Bildquelle: http://www.huenerkopf.com/
So können alle Funktionen für den täglichen Gebrauch abgebildet werden. Dies sorgt für einen besonders guten Überblick.
Übrigens: Bereits seit langem arbeitet Hünerkopf mit der Unternehmensgruppe zusammen. Immer wieder werden ifm-Produkte in die Fahrzeuge verbaut. Darunter fallen meist Steuerungen und Displays sowie Montage- und Steckersätze.
Klicken Sie hier, um mehr über die mobilen Reisemöglichkeiten von Hünerkopf zu erfahren.