• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

ifm erwischt: EstrichBoy!

06.06.23

Um den Estrich im Hausbau ohne große Probleme zu verlegen, gibt es die unterschiedlichsten Maschinen, darunter auch der „EstrichBoy“.  Das Besondere an diesem Modell? ifm ist ein Teil davon. Wie genau das sein kann, erfahren Sie hier.

Den Estrich zu verlegen gehört zu jedem Hausbau und jeder Renovierung dazu. Dabei ist dies glücklicherweise nicht mehr ganz so zeitaufwendig, da es mittlerweile Maschinen für dieses Einsatzgebiet gibt. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte „EstrichBoy“ vom Typ DC 450 Stage V der Putzmeister Holding GmbH, welche die Maschine über ihre Marke Brinkmann produziert und vertreibt. Sie sind europaweit führend im Segment der Estrichmaschinen und überzeugen vor allem durch die einfache und leichte Bedienung ihrer Geräte. Der „EstrichBoy“ reiht sich dabei ebenfalls in dieses Muster ein.​​​​​​​

Der „EstrichBoy“ im Einsatz

Äußerlich besticht die Maschine durch ihr besonderes Design. Ihre Haube ist viergeteilt, wodurch sich etwaige Beschädigungen auch sehr leicht einzeln austauschen lassen und die Konstruktion insgesamt widerstandsfähiger gegen hohe mechanische Belastungen ist. Zudem ist die Haube in einem ansprechenden Orange gefärbt, wodurch sich direkt vermuten ließe, dass ifm-Produkte involviert sind, wenn auch verborgen im Inneren. Das Bedienfeld der Maschine ist seitlich dem Anwender zugerichtet und ist gegen Schläge und Schmutz geschützt. Durch die Anzeige des Kraftstoff-Füllstands wird zudem die allgemeine Handhabung weiterhin erleichtert, sodass nicht die Haube geöffnet werden muss, um den Füllstand einzusehen.​​​​​​​

Das Bedienfeld

Wirft man einen Blick ins Innere, so entdeckt man mit geschultem Auge sofort ein Produkt von ifm. So erging es Can Kekec, ifm-Technical Documentation, bei der Verlegung von Estrich in seinem Haus. Beim Öffnen der Maschine bekam er einen genaueren Einblick ins technische Innenleben und entdeckte sofort das eingebaute ifm-BasicDisplay CR0452. Über dieses kann der Nutzer die Motordrehzahl der Maschine erhöhen und reduzieren sowie sich die Fehlerzustände anzeigen lassen. Das Display spielt also eine wichtige Rolle, um das Funktionieren der Maschine zu gewährleisten.

Bild 1: Das Innenleben des „EstrichBoy“ Bild 2: ifm-BasicDisplay CR0452