Erwischt: Ein genauer Blick wird belohnt
Die in der Attraktion verbauten ifm-Produkte lassen die Besuchenden des Erlebnisdorfs Karls 22 Meter in die Lüfte steigen.
Seit dem 21. März 2021 können Besuchende des Erlebnisdorfs Karls in Rövershagen mit dem Sky Fly „Majas wilde Schwestern“ aus dem Hause Gerstlauer abenteuerliche Flugmanöver in 22 Metern Höhe erleben. Hier steht jedoch nicht nur der Spaß im Vordergrund. Im Wartebreich der Attraktion wird den Besuchenden auch die Möglichkeit geboten, mehr über verschiedene Bienenarten zu lernen und selbst Pollensammler zu werden
Wie funktioniert die Technik der Attraktion?
Der Gondelträger mit zwölf Einzelsitzen wird in die Luft gehoben. Die Arretierung der Gondeln löst sich und dank der seitlichen Steuerflügel an den Sitzen kann jeder Fahrgast seine Gondel seitlich überschlagen lassen. Durch die gekippte Lagerung des Hauptarms steigt der Gondelträger in jeder Runde bis zu 22 Meter in die Höhe und sinkt danach wieder in die Tiefe. Die Schulterbügel sind durch hydraulische Schließzylinder stufenlos einstellbar und redundant verriegelt. So ist die maximale Sicherheit für jeden Fahrgast garantiert.
Wirft man einen Blick in das Innere der Technik hinter den Sitzen, sticht dem Betrachter direkt das für ifm-typische Orange ins Auge.
Hier zu sehen ist der induktive ifm-Sensor IN5370. Dieser kann für besonders beengte Einbauverhältnisse genutzt werden. Auch ein Anschlusskabel mit Buchse wurde montiert. Dabei handelt es sich um das Produkt EVC497.