• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de inclinación
  2. Sensores de inclinación dinámicos

Sensores de inclinación dinámicos

La solución para los movimientos bruscos y rápidos

Los sensores de inclinación con compensación de aceleración son especialmente adecuados para su uso en vehículos y máquinas en movimiento que están sometidos diariamente a sacudidas, golpes y vibraciones y que, además, requieren tiempos de respuesta rápidos y una alta calidad de señal. Este tipo de sensores de inclinación combina el ya conocido acelerómetro MEMS 3D con un giroscopio 3D. El acelerómetro mide indirectamente la inclinación (como en el caso de los sensores de inclinación estáticos), mientras que el giroscopio determina la velocidad de rotación. El resultado es una precisión máxima.

Como ya se ha mencionado en el apartado "Limitaciones de los sensores de inclinación estáticos", las aceleraciones externas detectadas involuntariamente tienen una gran influencia en el acelerómetro, pero solo una influencia muy limitada en las velocidades angulares medidas por el giroscopio. Las señales de ambos principios de medición se combinan por medio de filtros de fusión inteligentes, lo que permite compensar completamente los efectos de las influencias mencionadas y emitir los valores sin retardo.

Sensores de inclinación dinámicos con 6 grados de libertad

Los sensores de inclinación dinámicos sientan un nuevo precedente en términos de calidad de señal y capacidad de respuesta. Utilizan un giroscopio 3D y un acelerómetro 3D.
La unidad de medición inercial de 6 ejes con filtro inteligente para la fusión de datos de sensores emite precisos valores de inclinación. Las interferencias que se producen p. ej. en aplicaciones móviles debido a vibraciones, choques u operaciones de arranque y frenado, no falsean los valores de medición.

Casos de uso: ¿qué compensa un sensor de inclinación dinámico?

Compensación/supresión de vibraciones

  • Vibraciones del proceso (corte, excavación)
  • Vibraciones generales de la máquina (motor diésel, grupo hidráulico)
  1. Curva de referencia
  2. JBC (fusión de sensores)
  3. Filtro de paso bajo
  4. Valor no filtrado

Compensación de impactos

  • El vehículo pasa por un bache
  • El vehículo choca contra un objeto (colisión)
  1. Curva de referencia
  2. JBC (fusión de sensores)
  3. Filtro de paso bajo
  4. Valor no filtrado

Compensación centrífuga

  • Giro del brazo de una excavadora
  • El vehículo entra en una curva o la recorre
  1. Curva de referencia
  2. JBC (fusión de sensores)
  3. Filtro de paso bajo
  4. Valor no filtrado

Funciones adicionales de los sensores de inclinación dinámicos

El objetivo principal de los sensores dinámicos de inclinación es obtener datos estabilizados (compensados en cuanto a la aceleración) para los ángulos de inclinación sin tener que configurar ningún parámetro especial para el sensor. Sin embargo, en el caso de los sensores de inclinación dinámicos, también es posible mostrar las fuerzas de aceleración (acelerómetro) y la velocidad de rotación (giroscopio) por separado para cada uno de los tres ejes.

  • La supervisión de la fuerza de aceleración a lo largo de uno o más ejes puede utilizarse para implementar funciones adicionales o aplicaciones de seguridad en el sistema de control. El sistema de control puede detener la máquina cuando se supera un determinado umbral de aceleración.
  • Con la información adicional sobre la velocidad de rotación en el eje Z, es posible, por ejemplo, medir la rotación horizontal (ángulo de guiñada) de la máquina y, por tanto, detectar el sentido de la marcha del vehículo correspondiente.