• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Endüstri 4.0'a giden kablosuz yol

İlgili verilerin toplanması ve kullanılması daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bakım ve üretim kontrolünüz için doğru kararları almanızı ve optimizasyon önlemlerini uygulamanızı, sadece makineler, sistemler ve ekipmanlar hakkında optimum bilgi sahibi olmanız mümkün kılabilir. Bluetooth Mesh ile kablosuz iletişim, değerli entegrasyon zamanından tasarruf etmenizi sağlar.

Bluetooth Mesh'in sunduğu imkanlar

Endüstri 4.0'a giden kablosuz yol
Sistemleri güçlendirmek, Endüstri 4.0'a giden yolu açmak ve ek bir iletişim kanalı oluşturmak için, ek kablolama olmadan ve kontrol sistemiyle etkileşime girmeden Bluetooth Mesh kullanın.
50 adede kadar cihazı entegre edin
50 adede kadar IO-Link cihazı Bluetooth Mesh sistemine entegre edilebilir. Bu, sisteminizi gerektiğinde kolayca ölçeklendirebileceğiniz anlamına gelir.
IIoT'de sensör verilerini değerlendirin ve kullanın
Sensör verileri, Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) ile kolayca okunabilir ve bir IIoT uygulamasında işlenebilir. moneo IIoT platformumuz bu görev için idealdir. Entegrasyon, kod kullanmadan hızlı ve kolaydır - takın ve çalışın.
Veri güvenliği
Parola koruması, verilerinizin güvenliğini garanti eder.
  1. Sensörler ve aktüatörler
  2. Bluetooth Mesh adaptörü
  3. PLC (opsiyonel, mevcut kablolama korunur)
  4. Bluetooth Mesh baz istasyonu
  5. IIoT uygulamaları

Bluetooth Mesh sisteminin bileşenleri

Bluetooth Mesh sistemi, bir baz istasyonuyla eşleştirilebilen 50 adede kadar Bluetooth adaptörü içerir. Adaptörler, IO-Link sensörlerine bağlanır (üreticiden bağımsız olarak) ve proses verilerini Bluetooth aracılığıyla bir baz istasyonuna aktarır. Baz bir adaptörün menzili dışındaysa, bir veya daha fazla adaptör aracı olarak hareket eder ve bilgileri iletir. Baz, ifm IoT Core ve MQTT/JSON'u kullanarak sensör verilerini sistem çıkışındaki IIoT sistemlerine aktarır.

Örneğin ifm'nin IIoT platformu moneo'ya. moneo, baz istasyonunu yalnızca birkaç tıklamayla entegre etmenize ve gelen verileri kaydetmenize, analiz etmenize ve işlemenize olanak sağlar. Bu sayede maksimum esneklik ve ölçeklenebilirlik elde edilir.
Unutmayın: Önceden işlenmiş veriler, bulut sistemleri için uygun konektörlerle veya MQTT ve OPC UA aracılığıyla moneo'dan aktarılabilir.

Bilmekte fayda var: Yenileme durumunda, sensörün SIO sinyali değiştirilmeden kontrol ünitesine iletilir.

Entegre Bluetooth Mesh

Kullanım örnekleri

Verimli enerji denetimi için güçlendirme

Bir bakım ürünleri üreticisi, basınçlı hava tüketimini ölçmek için sistemlerinin farklı bölümlerinde ifm'nin SD akış sensörlerini kullanıyor. Daha sonra yapılan analiz, müşterinin kompresördeki kaçakları veya aşınmayı erken bir aşamada tespit etmesine, harekete geçmesine ve tasarruf etmesine yardımcı olur.

Dağıtılmış sensörlerin daha sonra IIoT'ye entegrasyonu için Bluetooth Mesh sistemi kullanıldı. Bu, müşterinin yenileme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oldu: Sensörleri uzun kablolarla (30 metreden fazla) IT seviyesine bağlamak yerine, müşterinin tek yapması gereken, Bluetooth adaptörlerini IO-Link sensörlerine bağlamak ve adaptörleri baz istasyonu ile eşleştirmekti. Baz, sonuçlar enerji yönetim sistemine aktarılmadan önce verileri daha fazla analiz için moneo IIoT platformuna iletir.

Sistem sağlığına dikkat etme

Otomotiv sektöründen bir müşteri, büyük fanların durumunu sürekli olarak izlemek için ifm sensörlerini kullanarak titreşim parametrelerini ve sıcaklık eğrisini ölçüyor. Her iki parametre de fanların bakım gereksinimleri hakkında güvenilir bilgi edinmek için bir temel oluşturuyor. Bu amaçla, veriler, ifm'nin IIoT platformu moneo aracılığıyla değerlendiriliyor. Elde edilen bilgilere temelinde, yaklaşan hasar erken tespit edilebiliyor ve sistemin arızalanması önlenebiliyor. Ayrıca gerekli bakım çalışmaları, tesisin arıza süreleri minimuma indirilecek şekilde planlanabilir.

Sensörleri IIoT seviyesine entegre etmek için Bluetooth Mesh sistemi kullanıldı. Çok az çaba gerektirdiği için, uygulama, müşteri tarafından üstlenildi. Uzun duruşlar, karmaşık kablolama ve harici hizmet sağlayıcılar için ek maliyetler önlenebiliyor.

Geçici ve kolay izleme için Bluetooth Mesh

Gıda sektöründen bir müşteri, separatörlerin deşarjını ve ilgili basınç dalgalanmalarını tespit etmek ve dijital olarak değerlendirmek için esnek ve geçici bir çözüm arıyordu. Veri toplama için, değişen ölçüm noktalarının IIoT seviyesine kolayca bağlanmasını sağlayan basit, uygulaması hızlı bir çözüme ihtiyaç vardı. Bluetooth Mesh kullanımı, yukarıda belirtilen tüm müşteri spesifikasyonlarını karşılıyor. Bluetooth adaptörü, esnek bir şekilde istenen ölçüm noktasına vidalanabilir ve ardından proses değerleri MQTT/JSON aracılığıyla IIoT uygulamasına iletilebilir ve bilgiye dönüştürülebilir. Yeniden kablolama gerekli değildir.

İlk olumlu deneyime dayanarak ve dijital kablosuz veri toplamanın faydalarına ikna olan müşteri, şimdi sisteme Bluetooth Mesh aracılığıyla IIoT seviyesine kalıcı olarak veri aktaracak başka ölçüm noktaları eklemeyi planlıyor.

Endüstri 4.0 için iyi nedenler

Bluetooth Mesh ne zaman doğru bir sistemdir?

Bluetooth Mesh, IO-Link sensörleriyle donatılmış mevcut tesisinizi güçlendirmek ve Endüstri 4.0'ın avantajlarından yararlanmak istiyorsanız doğru sistemdir. Somut olarak bu, proses verilerinin kaydedilmesi, yazılım tarafından desteklenen IT seviyesinde değerlendirilmesi ve proses optimizasyonu için ilgili bilgilerin çıkartılması anlamına gelir. Kullanılan Bluetooth teknolojisi sayesinde, bu işlem ek kablolama olmadan ve sensör ile kontrol cihazı arasındaki iletişime müdahale etmeden yapılabiliyor.

SSS

moneo blue: Uygulama

Üretimde kullanılan IO-Link cihazlarının mobil parametre ayarı ve teşhisine yönelik uygulama