• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 개요
  2. 시그널 램프 및 라이트 타워

LED 시그널 램프 및 라이트 타워

ifm은 최소 7가지 색상값을 제공하는 긴 수명을 가진 최신 RGB LED 기술을 시그널 램프와 타워에 사용합니다. 밝기와 점멸 빈도 조절이 모두 가능하므로 단일 세그멘트 시그널 램프로도 다양한 작동 상태 또는 상태 메시지를 구현할 수 있습니다. 5 세그멘트 라이트 타워 및 20 세그멘트 라이트 타워는 복잡한 설비 상태 뿐만 아니라 프로세스 순서와 탱크 레벨을 가시화하는 데에도 사용할 수 있습니다.

시그널 램프 및 타워는 개별적으로 설정될 수 있습니다. 이 작업은 IO-Link를 통해 편리하게 수행할 수 있으며, 일부 모델의 경우 파라메터 세팅 버튼을 통해서도 가능합니다. 포괄적인 마운팅 액세서리를 사용하면 어플리케이션 범위가 더욱 광범위해지므로 하나의 램프 타입으로 다양한 용도가 커버됩니다.

목차

제품 장점

완전한 유연성을 위한 사용자 지정 가능
LED RGB 기술로 시그널 램프의 개별적인 조정이 가능합니다 (지속적인 on, 낮은 점멸률, 높은 점멸률, 다양한 색상). 이렇게 하면 타입 버전 및 저장공간이 감소됩니다. 램프는 레벨 표시를 위한 아날로그 모드 등 다양한 작동 모드로 세팅될 수 있습니다.
먼 거리와 밝은 환경에서도 높은 가시성 확보
ifm의 시그널 램프 및 라이트 타워의 또 다른 큰 장점은 밝은 환경에서 뿐만 아니라 먼 거리에서도 잘 보인다는 점입니다 이는 디스플레이 세그멘트 위에 어두운 플라스틱 커버가 덮여 있으므로 가능합니다.
추가 음향 시그널로 상태 인식 향상
순수한 광학 시그널 램프 및 타워 외에도 ifm은 버저를 통해 음향 시그널을 방출하여 상태의 인지도를 더욱 높이는 모델 또한 제공합니다. 예를 들어, 7개의 서로 다른 톤 시퀀스를 통해 한 공간에 있는 여러 시스템 간에 시그널 시스템을 신뢰성있게 식별할 수 있습니다.
모든 어플리케이션에 간단하게 설치
고정 장치가 디바이스와 함께 제공됩니다. 또한 높은 위치에 마운팅베이스가 있는 버전을 사용할 수 있습니다. 이 마운팅베이스는 90도 회전이 가능하므로 추가 액세서리 없이도 벽면 마운팅이 가능합니다. 또한, 기둥 마운팅용 액세서리도 제공됩니다.

1 세그멘트 LED 시그널 램프 자세히 보기

IO-Link 모드

램프가 IO-Link 통신을 감지하면 IO-Link 모드가 자동으로 시작됩니다. IO-Link 모드에서는 IO-Link 마스터와 램프 간의 프로세스 데이터 통신을 통해 램프를 설정 및 제어할 수 있습니다.

사용자는 램프의 색상 및 점멸 빈도 뿐만 아니라 버저 사운드를 제어하고, 버저를 on 그리고 off 할 수 있으며, 램프 상단의 피드백 버튼의 상태를 확인할 수 있습니다.

SIO 모드: On/Off 모드

IO-Link를 통해 파라메터를 세팅하는 동안 사용자는 모드를 선택할 수 있습니다. "On/Off 모드"를 선택하고 IO-Link 통신이 중단되면 램프는 자동으로 SIO 모드를 시작합니다.

"On/Off 모드"에서 사용자는 각 램프 입력에 대해 서로 다른 조명을 선택할 수 있습니다.

각 입력에 대해 색상, 점멸 빈도 및 강도를 세팅할 수 있습니다. 입력이 높은 시그널로 변경되면 램프는 설정된 대로 작동합니다. 두 입력에서 동시에 높은 시그널이 발생하면 "LED-A" 입력이 "LED-B" 또는 "LED-C" 입력보다 높은 우선순위를 갖습니다.

별도의 파라미터를 통해 커넥터의 IO-Link 핀 4를 버저 스위치 on 입력으로 사용할지, 피드백 버튼의 상태를 표시하는 출력으로 사용할지 여부를 정의할 수 있습니다.

SIO 모드: RGB 모드

IO-Link를 통해 파라메터를 세팅하는 동안 사용자는 모드를 선택할 수 있습니다. "RGB 모드"에서 IO-Link 통신이 중단되면, 램프는 자동으로 SIO 모드를 시작합니다.

"RGB 모드"에서는 세 개의 디지털 입력이 고정된 기능을 합니다. 여기에서 각 입력은 "적색, 녹색, 청색"의 세 가지 기본 색상 중 하나에 할당됩니다.

입력 LED-A에 높은 시그널이 있으면 램프는 적색이 됩니다. 입력 LED-B에 높은 시그널이 있으면 램프는 녹색이 됩니다. 두 입력, LED-A 및 LED-B 모두에 높은 시그널이가 있는 경우, 적색과 녹색 = 황색의 조합이 사용됩니다.

3 및 5 세그멘트 LED 라이트 타워 자세히 보기

ifm은 두 가지 상이한 시그널 타워 제품군을 제공합니다: IO-Link 인터페이스가 있는 버전과 각 세그먼트를 제어하기 위한 IO-Link 인터페이스 및 디지털 입력이 있는 버전입니다.
IO-Link 인터페이스를 사용하면 각 세그먼트를 매우 빠르고 유연하게 제어할 수 있습니다. 색상, 빛의 강도, 점멸 주파수를 조정할 수 있습니다.

일부 버전에서는 LED 세그먼트와 버저를 제어하기 위하여 추가 디지털 입력을 사용할 수 있습니다. 즉, 라이트 타워는 IO-Link 인터페이스가 없는 기존 시스템에서도 사용가능 합니다.

IO-Link 없이 파라메터 세팅

세팅 버튼으로 일부 버전의 라이트 타워는 IO-Link 없이도 간단한 3단계 세팅이 가능합니다.

파라미터 세팅 버튼으로 모든 LED 세그먼트에 대해 다음 속성이 세팅될 수 있습니다:

  • 색상 (적색, 녹색, 주황색, 청색, 보라색, 청록색, 흰색, 황색, 꺼짐)
  • 주파수 (지속적인 on, 낮은 점멸률 느림/중간/빠름, 높은 점멸률 느림/중간/빠름)
  • 밝기 (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

IO-Link를 통한 파라메터 세팅

또는 IO-Link를 통해 시그널 램프와 타워가 편리하게 설정될 수 있습니다. 따라서 파라메터 세팅을 저장하고 로딩할 수 있습니다. 모델에 따라 최대 세가지 상이한 작동 모드를 사용할 수 있습니다.

On/Off 모드

On/Off 모드에서는 세그멘트의 색상을 미리 정의한 다음 개별적으로 on 또는 off가 가능합니다. 또한 각 세그멘트의 색상, 점멸 빈도 및 강도를 고정시킬 수 있습니다.

RGB 모드

RGB 모드에서는 시그널 램프의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 여기에서, 각 데이터 비트에는 세가지 기본 색상 (적색, 녹색, 청색) 중 하나가 할당되며, 순환 데이터를 기록하여 각 세그멘트에 필요한 색상을 혼합할 수 있습니다.

아날로그 모드

아날로그 모드는 5 세그멘트 시그널 타워에서만 사용할 수 있으며, 사전설정된 디스플레이 타입에서 0~100% 사이의 값을 가시화합니다.

20 LED 라이트 타워 자세히 보기

개별적으로 제어 가능한 20개의 LED를 보유한 라이트 타워는 최고의 유연성을 제공합니다. 20-LED 라이트 타워는 IO-Link를 통해서만 작동 가능하며, 두 가지 모드를 통해 다양한 가능성을 제공합니다. 그러나 두 모드 모두 사용자가 사전에 정의한 뱅크로 덮어쓸 수 있습니다.

On/off 모드 / 시그널 라이트 모드

시그널 라이트 모드에서는 최대 5개의 세그멘트 정의가 가능합니다. 세그멘트는 크기, 색상 및 디스플레이 타입 (예: 지속 점등 또는 점멸)을 변경할 수 있습니다. 세그멘트의 크기는 개별적으로 제어 가능한 20개의 LED로 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 16개의 LED로 구성된 1개의 큰 세그멘트와 2개의 LED로 구성된 2개의 작은 세그멘트를 세팅하여 단일 상태의 중요도를 나타낼 수 있습니다. 세그멘트를 시각적으로 구분하고 더 나은 가시성을 확보하기 위하여 각 세그멘트의 마지막 LED를 off 시켜 구분기호로 사용할 수도 있습니다.

아날로그 모드 / 레벨 미터 모드

레벨 미터 모드는 아날로그 값을 막대 그래프로 표시하는 데 사용됩니다. 표시 방향은 "상향식"과 "하향식" 중에서 선택할 수 있습니다. 20개 요소 각각에 대해 색상과 디스플레이 타입 (예: 지속 점등 또는 점멸)을 정의할 수 있습니다. 모든 주변 조건에서 최적의 인식을 위해 LED 강도와 부저가 있는 버전의 경우, 버저 볼륨 또한 조정 가능합니다.

버전 개요

제품번호 1-세그멘트

제품번호 3-세그멘트

제품번호 5-세그멘트

제품번호 20-LED

디지털 입력을 통한 제어

IO-Link를 통한 제어

마운팅 베이스

버저

피드백 버튼

 

DV1300

DV1500

 

 

DV1310

DV1510

 

DV2120

DV1320

DV1520

 

DV2121

 

 

 

DV2130

DV1330

DV1530

 

DV2131

 

 

 

 

DV2300

DV2500

DV2900

 

DV2310

DV2510

DV2910

 

DV2320

DV2520

DV2920

 

DV2330

DV2530

DV2930

마운팅 옵션

마운팅 옵션 3- / 5- 세그멘트 및 20-LED 라이트 타워

마운팅 옵션 1 세그멘트 시그널 램프

추가 IO-Link 디바이스