- Analiz Sensörleri
- LDL iletkenlik sensörü
- Yenilikler
- PP'den üretilen iletkenlik sensörü
Polipropilenden üretilen iletkenlik sensörü
LDL400, kendini kanıtlamış LDL2xx indüktif iletkenlik sensörünün polipropilenden yapılmış çeşididir. Malzeme özellikleri sayesinde, metalik sensörlerin paslanmaya eğilimli olduğu uygulamalarda kullanım için ideal bir seçimdir: Tuzlu ortam havası veya aşındırıcı, asidik veya alkali maddelerle doğrudan temas, LDL400 için sorun değildir. Sensör ayrıca, denizcilik endüstrisinin yüksek gereksinimlerini karşılar ve DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval (Karşılıklı Tanıma Tip Onayı) uyarınca sertifikalandırılmıştır.
İletkenlik sensörünün ayrıntıları
Ürün faydaları
Polipropilen gövde aşındırıcı ortamlara dayanıklıdır
Polipropilenden üretilen gövde, sensörü metalik sensörlerin paslanmaya eğilimli olduğu uygulamalar için ürünü ideal bir tercih hâline getirir. Tuzlu ortam havası veya diğer aşındırıcı, asidik veya alkali maddelerle doğrudan temas sorun yaratmaz.
Geniş ölçüm aralığı, sensörün neredeyse tüm su arıtma uygulamalarında kullanılabileceği anlamına gelir
Sensör, 100 ile 2.000.000 µS/cm arasındaki bir maddenin iletkenliğini sürekli olarak ölçer ve bu değeri, sıcaklıkla dengelenmiş dijital veya analog bir değer olarak yayınlar. Ayrıca, ultra saf sudaki NaCl konsantrasyonunun yüzdesine çevrimsiz olarak erişilebilir.
Denizcilik endüstrisi sertifikası vardır
Sensör, malzeme özellikleri sayesinde, denizcilik endüstrisinde kullanım için idealdir ve DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval (Karşılıklı Tanıma Tip Onayı) uyarınca sertifikalandırılmıştır. Bu özellikler, sensörü gemilerdeki su arıtma uygulamaları için ideal bir tercih hâline getirir.
Ek değerlendirme ünitesi olmadan kompakt tasarım
Kompakt tasarım, değerlendirme ünitesi ve sensör elemanını tek bir gövdede birleştirir. Bu sayede, kontrol kabininde alan tasarrufu sağlanır ve kablolama karmaşıklığı önemli ölçüde azalır. Bunun dışında, ölçüm elemanı ile değerlendirme ünitesi arasında pahalı bir veri kablosuna olan ihtiyaç da ortadan kalkar.
Uygulamalar
Su arıtma - filtreleme ve tuzdan arındırma
Sensör, maddenin iletkenliğini 100 ile 2.000.000 µS/cm aralığında sürekli olarak ölçer. Yani, LDL400 akla gelebilecek hemen her su arıtma uygulamasında ve su kalitesinin bir göstergesi olarak üniversal bir şekilde kullanılabilir.
Sensör ayrıca, denizcilik endüstrisinin yüksek gereksinimlerini karşılar ve DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval (Karşılıklı Tanıma Tip Onayı) uyarınca sertifikalandırılmıştır.
Balık çiftlikleri - ekosistemi dengede tutma
Balık çiftliklerinde, başarılı ve sürdürülebilir yetiştiriciliği mümkün kılmak için hassas ekosistemlerin hassas bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Sistemin dengesinin bozulması, tüm üreme stoğunun kaybına ve üremenin durmasına neden olur.
LDL400, ilgili bir ölçüm değişkeni olan suyun tuz konsantrasyonunu, iletkenlik sayesinde her zaman güvenilir bir şekilde belirleyebilir.
Dikey tarım - mineral konsantrasyonunun kontrolü
Bir bitkinin büyümesini optimize etmek için, sadece su gereksinimlerini belirlemek ve bunlara uymanın yanında, aynı zamanda sudaki mineral konsantrasyonu da kontrol edilmelidir.
Bu konsantrasyonu ölçmek ve gereksinimlere uygun olup olmadığını kontrol etmek için LDL400 kullanılabilir. Bu sayede bitkiler için optimum bir tedarik sağlanır.
Sistem bağlantısı
IO-Link sayesinde sağlanan faydalar
- Şeffaf prosesler
İletkenlik ve sıcaklığın sürekli izlenmesi, bir gözünüzün sürekli prosesinizde olmasını sağlar. Ultra saf sudaki NaCl tuz konsantrasyonu da aperiyodik olarak yayınlanabilir. - Uzaktan bile kolay kurulum
İletkenlik sensörü, uzaktan veya proses sırasında IO-Link aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir. Ek bir dönüştürücü gerekmez. - Proses değerlerinin ve olaylarının kaydedilmesi ve simülasyonu
Proses değerlerinin görüntülenmesi ve kaydına ek olarak, IO-Link aracılığıyla çeşitli olaylar da kaydedilebilir ve simüle edilebilir. - Yedekleme ve geri yükleme
Bir cihaz değişimi mi planlıyorsunuz? Yedekleme ve geri yükleme fonksiyonu, parametre setlerini otomatik olarak yedekler ve geri yükler, cihazın değiştirilmesini kolaylaştırır ve yalnızca cihazın değiştirilmesi gerekir.