• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Akış sensörleri
  2. Ürün yenilikleri
  3. SU ultrasonik debimetre

Ultrasonik Teknoloji ile Akış Ölçümü

Ultra saf su, su ve %10'a kadar katkı içeren su bazlı maddeler ile uygulamalarda hassas akış ölçümü

SU Puresonic, 1000 l/dakikaya kadar akış hızlarını yüksek hassasiyetle algılar. Yönlendirilmiş ses dalgası teknolojisi sayesinde bu durum, ters ozmoz tesislerinde oluşan, iletkenliği düşük ultra saf su için de geçerlidir. Kalite ve bakım göstergesi olarak kullanılabilen sinyal gücü de sürekli olarak algılanır.

SU Puresonic'in ölçüm borusu paslanmaz çelikten yapılmıştır, ölçüm elemanları, contalar ve hareketli parçalar içermemektedir. Bu, tasarımla ilgili basınç düşüşlerinde olduğu gibi, hasar, kaçak veya tıkanıklıklardan kaynaklanan arızaların en başından itibaren önlenmesi anlamına gelir.

Ayrıntılı olarak SU Puresonic

Müşterilerimiz ne diyor?

Bileşen içermeyen paslanmaz çelik ölçüm borusu sayesinde bakım gerektirmez ve güvenilirdir
"SU; ölçüm elemanları, contalar ve hareketli parça içermeyen paslanmaz çelik ölçüm borusu ile öne çıkar. Bu, kalıntı veya aşınmadan kaynaklanan arızaların ve tasarımla ilgili basınç düşüşlerinin en baştan önlendiği anlamına gelir."
Maximilian Meurer, EnviroFALK’ta Ölçüm ve Kontrol Mühendisi
Saf ve ultra saf suyun akış ölçümü
"SU ile denizde çamaşır makinelerine giden kullanım suyu beslemesini hassas ve doğru bir şekilde izleyebiliyor ve su hacimlerini buna göre düzenleyebiliyoruz."
Çamaşırhane sistemleri kurucusu
Ultrasonik ölçüm prensibi sayesinde odaklanmış ve sorunsuz ölçüm
"Daha önce manyetik indüktif akış sensörleri kullanıyorduk ve ara sıra sudaki çok ince metalik parçacıkların neden olduğu arıza mesajlarıyla uğraşmak zorunda kalıyorduk. SU Puresonic sayesinde artık bu sorunu yaşamıyoruz."
Daniel Kaltenbach, EFD İndüksiyon GmbH’de Akışkanlar Tasarım Mühendisi
Hızlı ve net durum denetimi
"Sinyal gücü çıkışı, kontaminasyon veya proses değişiklikleri hakkında sonuçlar çıkarılmasına izin veriyor. Proses değişiklikleri ayrıca çalışma durumu LED'i ve teşhis çıkışı aracılığıyla gösteriliyor. Bu sayede bakım önlemleri erken bir aşamada alınabiliyor ve arıza süreleri önlenebiliyor."
Su arıtma tesisi müteahhidi

Kullanım örnekleri

Su arıtmada hassas akış ölçümü

EnviroFALK GmbH, 30 yılı aşkın süredir dünya çapında çok farklı endüstriler için saf ve ultra saf su arıtma sistemleri tasarlıyor, üretiyor ve satıyor. Ters ozmoz, su arıtımında önemli bir proses adımıdır. Ters ozmozda, beslenen yumuşak su filtre edilerek saf su elde edilir. Müşteri için ilgili bir parametre, arıtma prosesi sonunda mevcut olan saf su miktarıdır. Tesis operatörü, başka unsurların yanı sıra akış hızına bağlı olarak kullanılan diyaframlı filtrelerden birinin bakım gerektirip gerektirmediğini görebilir.

Müşteri, akışı ölçmek için 1.000 l/dakikaya kadar akış hızlarını yüksek hassasiyetle algılayabilen SU Puresonic ultrasonik sensörü kullanıyor. Kullanılan ultrason teknolojisi sayesinde bu, EnviroFALK'taki fabrikalarda üretildiği için düşük iletkenliğe sahip saf ve ultra saf su için de geçerlidir. LDL serisi iletkenlik sensörleriyle birlikte kullanılarak filtreleme prosesinde güvenilir bir kalite kontrolü sağlanabiliyor.

Parça temizliğinde su miktarlarının regülasyonu

ifm'nin bir müşterisi olan otomatik çamaşır yıkama teknolojisi üreticisi, tüm çamaşır yıkama prosesi için sistemler kuruyor. Bunlar, yolcu gemilerinde kullanılan çamaşır makinelerini içeriyor.
Makinelere kullanım suyu sağlamak için kullanılan teknik olarak arıtılmış deniz suyu, kullanılan akış sensörlerine yönelik özel talepler getiriyor. Bunun nedeni, manyetik indüktif ölçüm prensibi gibi klasik ölçüm prensiplerini sınırlarını zorlayan suyun düşük iletkenliğidir.

SU Puresonic ise ultrasonik teknolojisi sayesinde ultra saf suda olduğu gibi düşük iletkenliklerde sorunsuz kullanılabilmekte ve kullanım suyu beslemesini güvenilir bir şekilde izleyebilmektedir. Ayrıca SM serisi manyetik indüktif sensörler, temizlik maddesi nedeniyle kabarcık ve köpük oluşumunun arttığı endüstriyel suda kullanılır.

Metal parçacıklarda bile sorunsuz ölçüm

EFD Induction GmbH, 70 yılı aşkın bir süredir indüksiyonlu ısıtma çözümleri geliştirmektedir. Freiburg tesisindeki kapsamlı ürün yelpazesi, endüksiyonlu sertleştirme sistemlerini içerir. İndüksiyonlu sertleştirme sistemlerinde, otomotiv endüstrisi için tahrik bileşenleri gibi metal bileşenler indüktif olarak ısıtılır ve ardından ideal sertlik derecesini elde etmek için su bazlı bir maddeyle soğutulur.

EFD Induction GmbH, sistemin sönümleme devresindeki akışı izlemek için SU Puresonic'e güveniyor. Ultrasonik ölçüm prensibi sayesinde ölçüm, sudaki çok ince metalik parçacıkların etkisinden etkilenmiyor. SU Puresonic'in diğer bir avantajı, gerektiğinde kolayca temizlenebilen, bileşen içermeyen paslanmaz çelik ölçüm borusudur. Ayrıca sinyal gücünün çıkışı, boru sistemindeki kalıntıların mevcut seviyesi hakkında sonuçlar çıkarmak için kullanılabiliyor ve bu da temizliğin gerektiği gibi yapılmasını sağlıyor.

Soğutma suyu beslemesinde kullanım

Soğutma suyu sistemleri, proses kalitesini garanti etmek ve takımların aşınmasını önlemek için su aracılığıyla yeterli ısı dağılımı sağlar. Özellikle yarı iletken endüstrisi gibi hassas üretim proseslerinde ultra saf su sıklıkla kullanılır. Avantaj: Boru sistemindeki korozyon ve kireçlenmeler gibi elektrikli bileşenlerdeki kısa devreler de önlenir.

Sistemleri verimli bir şekilde soğutmak için su akışının hassas bir şekilde algılanması gerekir. Maddenin düşük iletkenliğinin öne çıktığı ultra saf su sistemlerinde, ultrason teknolojisi ölçüm için en uygun olanıdır. Bu uygulama için uygun bir sensör, akış hızlarını yüksek güvenilirlikle algılayan SU Puresonic hat içi ultrasonik sensördür.
Kelepçeli bir cihazın aksine, hat içi cihaz mutlak bir ölçüm için herhangi bir kalibrasyon gerektirmez. Doğruluğu etkileyebilecek montajla ilgili hatalar da en aza indirilir. Hat içi cihaz, aynı zamanda kurulumdan sonra, örneğin tutarsız duvar kalınlıkları veya boruların malzeme özelliklerinden kaynaklanabilecek hatalı ayarlamaları önleme avantajına da sahiptir.

Durum denetimi

Kalıcı olarak algılanan sinyal gücü, sistemin bakım gereksinimlerinin erken bir aşamada belirlenmesini kolaylaştırır ve böylece arıza sürelerini en aza indirir. Sinyal gücünün durumu, teşhis çıkışı, IO-Link veya SU üzerindeki çalışma durumu LED'i aracılığıyla okunabilir.

  Akış Sıcaklık Sinyal kalitesi Çıkış 2
(analog sinyal)
Çıkış 1
(teşhis)
Yeşil normal on
Mavi alçak off
Kırmızı yanıp sönüyor sinyal yok 3,5 mA // 21,5 mA off
Yüksek bir sinyal gücü, prosesin düzgün çalıştığını gösterirken, düşük veya azalan bir sinyal ise prosesteki bir değişikliği (kalıntılar, hava kabarcıkları, katı maddeler) gösterebilir.
Geleneksel kablolamada, "düşük sinyal" ve "sinyal yok" arasında ayrım yapmak mümkün değildir, ancak tüm olayların çıkışı IO-Link üzerinden ayrıntılı olarak verilir.

Sistem bağlantısı

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

  • Şeffaf prosesler
    Akım akışına ek olarak toplam miktar, sıcaklık, cihaz durumu ve iki anahtarlama eşiği hakkında daha fazla bilgi IO-Link aracılığıyla sağlanır.
  • Durum denetimi
    Sinyal gücü (aperiyodik olmayan), olası kirlenme veya proses değişiklikleri hakkında bir gösterge sağlar. Bakım önlemleri erken bir aşamada alınabilir ve makine arıza süreleri en aza indirilebilir.
  • Kayıpsız veri iletimi
    IO-Link, kayıpsız veri iletimi sağlar: dijital iletişim yoluyla dönüşüm kayıpları önlenir ve manyetik alanlar gibi dış etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Kayıpsız veri iletimine ek olarak, dijital sinyaller geliştirilmiş doğruluk ve daha yüksek çözünürlük ile öne çıkar.

IO-Link üzerinden entegrasyon sayesinde kurulum maliyetlerini ve karmaşıklığını asgariye indirebiliyor ve proses değerlerine ek olarak diğer önemli bilgileri elde edebiliyoruz. Cihaz durumu herhangi bir zamanda kontrol edilebiliyor ve uzaktan teşhis mümkün.

EnviroFALK

SSS