- Sürdürülebilirlik
- Ekonomi
Ekonomi - Ekonomik Güç
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Birleşmiş Milletler, "Sürdürülebilir Kalkınma için Gündem 2030" çerçevesinde küresel sürdürülebilirlik amaçlarını detaylandırdı ve yayınladı: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals - SDG). En önemli sürdürülebilirlik konularında 17 ana hedefin ve ek alt hedeflerin tanımlanmasıyla, üç sürdürülebilirlik boyutunu birleştiren küresel sürdürülebilirlik tartışması kapsamında dünya çapında somut hedeflere sahip bir eylem çerçevesi oluşturuldu. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, hem ulusal ve uluslararası düzeyde, hem de şirketler için bireysel olarak 21. yüzyılın zorlukları için yararlı bir yönlendirme sunar.
ifm ayrıca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasına aktif olarak katkıda bulunmak için 2030 Gündemi' ne de yöneliyor. Özel olarak, (ticari) faaliyetlerimiz ve taahhüdümüz aracılığıyla büyük bir etkiye sahip olabileceğimiz kilit Sürdürülebilir kalkınma amaçları belirledik.
ifm' nin sürdürülebilirlik faaliyetleri ve seçilen sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Güvenli ve başarıyla büyüme:
ifm şirketler grubunun temel yol gösterici ilkesi olarak ekonomik istikrar çabası, en başından beri kurumsal felsefemize ve çalışma şeklimize demirlenmiştir. Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerin yanı sıra yenilikçi çözümler ve doğa ile teknolojinin uyumu, ifm için sürdürülebilir bir gelişme için kilit konulardır. Ekonomik istikrar ancak ekonomik, ekolojik ve sosyal gücün başarılı bir kombinasyonu ile sağlanabilir.
Kurumsal felsefe ve davranış kuralları ile yerleşik yönetim yapıları ve sistemleri bu nedenle sorumlu kurumsal yönetim ve kontrol sağlar - kısacası: "İyi Kurumsal Yönetim". Bu, Yönetim Kurulu ve ifm grubunun tüm yöneticileri tarafından yaşanır ve uygulanır. Ayrıca, risk odaklı iç ve dış denetimler sayesinde yapılar ve sistemler sürekli olarak optimize edilir.
Bunu bugün ve gelecekte de sağlamak için, ifm içinde üç temel Sürdürülebilir Kalkınma Amacı belirlendi:
- Yüksek oranda nitelikli eğitim (SDG 4),
- İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme (SDG 8)
- ve İklim koruma önlemleri (SDG 13).
Çünkü (iş) faaliyetlerimiz ve bağlılığımızla en büyük etkiyi bu çerçeve dahilinde elde edebiliriz. Aynı zamanda, yukarıda bahsedilen amaçları sürdürülebilir işimiz için başarı faktörleri olarak görüyoruz.
Yüksek oranda nitelikli eğitim
ifm, gençleri onlara güvenli, ilginç ve gayret gerektiren bir iş sunma hedefiyle eğitir. - ifm kurumsal ilkesi.
ifm' de çalışanlarımızı, sürdürülebilir kurumsal gelişimimizde merkezi bir başarı faktörü olarak görüyoruz. Bu nedenle onlara, büyük ilgiyle kabul ettikleri çok çeşitli ve çekici eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. İkinci nesilin yönettiği bir aile şirketi olarak, iş ve aile uyumluluğu da ayrıca önem verdiğimiz bir konudur. Bu nedenle ifm, çalışan ebeveynleri, Yeni İş hareketinin yaklaşımları ve çocuklar için tatil bakımı teklifleriyle kapsamlı bir şekilde destekliyor. Örneğin ifm, gündüz bakım merkezleriyle de işbirliği yapıyor.
Gençlere erken aşamada ulaşmak ve bizimle ve teknolojilerimizle ilgilenmelerini sağlamak için, çeşitli eğitim ve çalışma yerlerinin yanı sıra bizde staj veya çalışan öğrenci olarak istihdam olanakları mevcut. Okullar ve üniversitelerle yaptığımız başarılı işbirliği, ifm' nin çabalarını ve uzun vadeli başarısını doğruluyor.
İnsana yakışır iş ...
Son yıllarda, güvenli işler ve sürdürülebilir değer yaratma gibi faktörler son derece fazla ilgi kazandı.
BM İnsan Hakları Bildirgesi' nin kabul edilmesinin yanı sıra, Davranış Kuralları hem şirket içinde, hem de iş ortaklarımızla insana yakışır iş sağlamaya katkıda bulunuyor. Bunun bir parçası olarak ifm, halihazırda birkaç yıl üst üste başarıyla Sedex SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) denetimi sertifikasını almıştır.
Temel olarak, hem sosyal, hem de sürdürülebilirlikle ilgili diğer değerler, stratejik yönetim matrisimizin bir parçasıdır. Eylem için kapsayıcı bir çerçeve olarak bu, ifm şirketler grubunun tek tip ve sürdürülebilir yönelimine hizmet etmeyi amaçlar. Buna ek olarak, tüm çalışanlar ve harici taraflar olası ihlalleri isimsiz olarak bildirmek için bir ihbar sistemi kullanabilir ve bu ihbarlar daha sonra gizli bir şekilde ele alınır.
... ve ekonomik büyüme
Sorumlu risk almanın yanı sıra, yerleşik planlama süreçleri ve kapsamlı (kurumsal) güvenlik, sürdürülebilir ekonomik büyümede önemli bir rol oynar. Aylık finansal göstergelerin yanı sıra, ortaya çıkan risk ve fırsatlar da belirlenir, değerlendirilir ve ortaya çıkan önlemler alınır. Bu şekilde, sadece görev ve mevcut zorlukların başarılı bir şekilde üstesinden gelmekle kalınmaz, özellikle uzun vadeli kurumsal başarı da sağlanabilir.
ifm' nin sürdürülebilir ve geniş tabanlı ekonomik büyümesi, çok çeşitli göstergelerle temsil edilebilir.
İklim koruma önlemleri
ifm, ekolojik açıdan bilinçli kararları talep eder ve destekler.
Ürünlerimizin kullanımıyla, enerji ve kaynakların verimli kullanımı için tasarlanmış uygulamaları destekliyoruz. İklim stratejimizin bir parçası olarak, şirketler grubu olarak faaliyetlerimizin iklimle ilgili etkilerini sistematik bir şekilde ele almayı amaçlayan önlemler alıyoruz.
Örnekler arasında, Avrupa’daki önemli üretim tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriğin kullanımı, iç lojistik süreçlerini optimize etmeye yönelik tedbirler, bina ve üretim alanlarında enerji verimliliği tedbirleri ile sürdürülebilir ambalaj çözümlerini daha da geliştirmeye yönelik faaliyetler sayılabilir.
Çevre hedeflerimizin sistemli bir şekilde hayata geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi için, EMAS ve ISO 14001 standartlarına uygun sertifikalı bir çevre yönetim sistemine güveniyoruz.
ifm üç ana amaç belirlemiş olsa da, bunlar, Birleşmiş Milletler' in diğer küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle bağlantılıdır. Bu hedefler aşağıdakileri içeriyor:
İş sağlığı ve güvenliği yönetimi:
İş güvenliği, insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi teklifleri ifm için doğaldır ve hoş bir çalışma ortamı sağlanmasına katkıda bulunur.
Temiz su ve sağlıkla ilgili tesisler:
10 yılı aşkın bir süredir, su tüketimi üretilen birim başına 4 litrenin altında kalmaktadır (Bodensee bölgesindeki üretim ve geliştirme tesisleri)
Enerji verimli teknoloji:
ifm ürünleri ve çözümleri daha yüksek enerji verimliliğine ve kaynakların korunmasına katkıda bulunur.
Sanayi, inovasyon ve altyapı:
ifm, araştırma ve geliştirmede uygun harcamalarla yenilikçi çözümler geliştirir.
Sürdürülebilir ifm ürünleri:
Kaynak tasarruflu, çevre dostu ve enerji verimli ürünlerimiz yüksek kalite ve dayanıklılık sunar. ifm ürünlerinin kullanılması, tüm endüstriyel sektörlerde sürdürülebilirlik faaliyetlerini teşvik eder.