You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States

Lock Eefde – Kestirimci Bakım

Liman otomasyonu
Gemi otomasyonu
Uygulama raporu

Birçok global şirket Dünya Standartlarında Bakım hedefliyor.

Tüm kurumsal sektörlerde en yüksek standartlar proseslerin tümünün düzenli iyileştirilmesine yöneliktir. Hollanda' daki su yolu altyapısı için de bu esaslara uyuluyor.

Bakım ve altyapı yönetimi konusundaki inovasyonlara yönelik büyük talep mevcuttur. Birden fazla ekip “CAMINO” Fieldlab projesinde, sensörler ve veri analizi kullanarak su altyapısının bakımını %100 öngörülebilir duruma getirmek için uygulamalar geliştirmek üzere birlikte çalışıyor.

Bu proje kapsamında, Hollanda bakanlığı "Rijkswaterstaat" ve proje ortağı Mobilis TBI, yakın çevresi de dahil olmak üzere, kilidin kendisiyle ilgili daha fazla bilgi edinmek, yeni veya yenilikçi teknolojileri test etmek ve uygulamak için Eefde' deki kilit kompleksinde bir pilot proje başlattı. Amaç, altyapı çalışmalarının %100 öngörülebilir olmasını sağlamak. Düzeltici ve önleyici bakım faaliyetleri gibi geleneksel çözümler artık yeterli olmuyor.

Zor olan, tam zamanında bakımdır

Bir şeylerin yolunda gitmemesini önlemek için tam zamanında, ancak maliyetlerin de düşük kalması için de gereğinden fazla erken olmayan bakım. Bu, akıllıca bir yaklaşım gerektirir: sensör sistemleri, veri tahmin modelleri, büyük veri ve Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, IoT) gibi yeni gelişmelerin kullanıldığı akıllı bakım. Gerçek zamanlı bakım çözümleri sağlayıcısı olan ifm, proje ortaklarından biridir.

Tüm katılımcılar, su sistemlerinin ve yapılarının bakımı, izlenmesi ve yönetimi, ölçüm ve analiz teknikleri ile veri mimarisi ve depolama konularındaki bilgi birikimleri ve deneyimleriyle projeye katkıda bulunuyor.

Eefde' deki projenin amacı, gerçek durumu otomatik olarak gösteren, algoritmalar aracılığıyla analiz eden ve yapının iyileştirilmesini veya gerekli bakımı otomatik olarak öneren bir "akıllı kilit" geliştirmek.

Sluis Eefde, bence birçok ortağın çok şey öğrenebileceği özel bir proje. Fieldlab CAMINO bağlamında bu projeyi özel yapan şey, başka hiçbir yerde kullanılmayan birçok yeni teknolojinin değil, mevcut teknolojilerin bir yere entegre edilmesi. Ortaklar, uygulamanın yanında, işbirliğinden de çok şey öğrenebilir.

Ruben Ogink Fieldlab CAMINO Proje Müdürü

Bu projenin günümüzdeki olumlu gelişimi, farklı disiplinlerden gelen hükümet, ticari işletmeler ve üniversiteler gibi bilimsel kurumların, yani farklı iş ortaklarının birlikte çalışmasıdır. Dolayısıyla herkes kendi çözümlerini geliştirebilecek bir yatırım yapabilir.

ifm, bu projede önemli bir oyuncu çünkü sensörler ve bu sensörlerin diğer endüstrilerdeki uygulamaları hakkında çok fazla bilgiye sahip. Bu bağlamda da deneyimleriyle birçok konuda katkıda bulunuyor. Ben de bundan çok memnunum. “

ifm, bu projede önemli bir oyuncu çünkü sensörler ve bu sensörlerin diğer endüstrilerdeki uygulamaları hakkında çok fazla bilgiye sahip. Bu bağlamda da deneyimleriyle birçok konuda katkıda bulunuyor. Ben de bundan çok memnunum.

Ruben Ogink Fieldlab CAMINO Proje Müdürü

Lock Eefde hakkında

Eefde'deki (Hollanda) kilit, 1933 yılında inşa edildi ve artık başka bir kilit odasıyla genişletiliyor.

ifm, bu projede önemli bir oyuncu çünkü sensörler ve bu sensörlerin diğer endüstrilerdeki uygulamaları hakkında çok fazla bilgiye sahip. Bu bağlamda da deneyimleriyle birçok konuda katkıda bulunuyor. Ben de bundan çok memnunum.

Ruben Ogink Fieldlab CAMINO Proje Müdürü

Lock Eefde hakkında

Eefde'deki (Hollanda) kilit, 1933 yılında inşa edildi ve artık başka bir kilit odasıyla genişletiliyor.

Arızaları önleme

Eefde' deki kilit, bölgede önemli bir fonksiyona sahip. Bu kilit, Ijssel' den Twente Kanalı’ na giriştir. Birçok şirket, taşımacılık için kanala güveniyor.

Kilidin planlanmamış bir şekilde bozulması önemli sorunlara neden olabilir. Kilit, 1933 yılında inşa edildi. Rijkswaterstaat (altyapıdan sorumlu hükümet makamı), hayati önem taşıyan tesislerin bakımına daha iyi hakim olmak istiyor.

Kilidin bakımını mümkün olduğunca hassas bir şekilde planlamaya çalışıyoruz, böylece nakliye buna hazırlanabilir. Ani arızalar veya öngörülemeyen bakım durumunda bu mümkün olmazdı.

Angelien van Boxtel Rijkswaterstaat Hollanda Proje Müdürü

Biraz kaydırılmış olarak duran iki titreşim sensörü, dönen her yatağın durumunu sürekli olarak izliyor.

Sürekli durum denetimi

Kilidi sorunsuz olarak açmak ve kapatmak ve planlanmayan arıza sürelerini önlemek için bir önleyici bakım çözümü kuruldu. Proje iş ortağı olan ifm, bu bağlamda kilit kapılarının motorlarına ve dişlilerine bir titreşim teşhis cihazı monte etti. Yaklaşan bir hasar durumu titreşim özelliklerinin değişmesine neden olur. Sensörler, bunu tespit eder ve eşik değerlere ulaşıldığında sinyal verir. Bu sayede, bir kusur ani bir duruşa neden olmadan önce bileşen değişimi planlanabilir ve gerçekleştirilebilir.

Hollanda Mobilis TBI Varlık Yöneticisi Ruud Schoenmakers açıklıyor:

"%100 tahmin edilebilirlik, istediğimiz bu. Bu, önleyici veya düzeltici bakımın artık geçmişte kaldığı anlamına gelir. Gerekli bakım çalışmalarını optimum şekilde planlamak ve uygulamak için tüm verileri ölçüyoruz. Veriyi ölçtüğümüzde, veri topladığımızda ve doğru zamanda bakım yapmak için onlardan bilgi aldığımızda, bunu kestirimci bakım olarak adlandırıyoruz.

Doğru zaman noktası, nesnelerin, bileşenlerin ve sistemlerin performansı, arıza özellikleri, bozulma davranışı gibi bir dizi öngörülebilir ve sabit, ölçülebilir faktör tarafından belirlenir, aynı zamanda hava koşulları, su seviyeleri ve personelin kullanılabilirliği gibi faktörlerin yanı sıra kilitlerin çalışma saatleri de hesaba katılıyor. Bu ölçülebilir ve tarafsız etkenleri temel alarak, hoş olmayan sürprizlerden kaçınmak için bakım için optimum zamanı seçebiliriz.”

Daha önce düzenli bakım vardı. Ancak bu pahalıydı ve planlanmamış arıza süresi riskini tamamen en aza indiremedi. Ayrıca, aşınma payı henüz tamamen kullanılmamış olan bileşenler, şüphe durumunda değiştirildi. Bu da yine maliyetlerin gereksiz yere artmasına sebep oluyordu. Kestirimci bakımla maliyetler en aza indiriliyor ve operasyonel güvenilirlik en üst düzeye çıkartılıyor.

Mevcut tesise bir müdahalede bulunulmuyor

Tarihi kilit kompleksini etkilenmeden bırakmak operatör için önemliydi. Bu nedenle ifm, tesise müdahale etmeyen veya herhangi bir şekilde çalışmasını etkilemeyen bir çözüm gerçekleştirdi. Titreşim teşhis cihazı, tesisi bağımsız bir sistem haline getirdi.

Sensörleri, açılacak bir diş ile yerine vidalamak yerine motor ve dişlilerin muhafazasına solenoid ile yerleştirdik. Çünkü mevcut makinada herhangi bir değişiklik yapmamak müşteri için önemliydi. ifm' nin güçlü yanlarından biri, uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve bilgi birikimimiz sayesinde müşterilerimizin özel taleplerini yerine getirebilmesidir.

Ruben Boom ifm Hollanda, Akıllı Endüstri Proje Müdürü

Titreşimin yanı sıra tesisin sıcaklığı ve nem, sensörlerle belirleniyor ve koşulların değerlendirmesine dahil ediliyor. Ölçülen değerler ve alarmlar, verilerin değerlendirildiği ve analiz edildiği kablosuz ağ geçidi yoluyla kontrol istasyonuna aktarılıyor. Ayrıca ifm DS2505, senkron monitör kilit kapısında sol ve sağ caraskalı izliyor.

Titreşim değerlendirmesi için VSE tipi elektronik cihazlar, bir ifm senkronizasyon monitörü ve verileri kontrol istasyonuna aktarmak için kablosuz ağ geçidi, yerden tasarruf sağlayan bir kontrol kabinine kuruluyor.

Sonuç

Titreşim izleme, Dünya Standartlarında Bakımdaki küçük bir modüldür. Bununla birlikte, elde edilen veriler temelinde proseslerin daha iyi anlaşılmasına, optimize edilmesine ve bu bulguların gelecekte diğer projeler için kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede, su altyapısı %100 tahmin edilebilir hale gelir ve arızalar önlenir.

Uygulama raporunu şimdi indirin
ifm ile yakaladığınız başarılar neler?

ifm' nin donanım veya yazılımlarıyla ilginç bir uygulama gerçekleştirdiniz mi? Sensörlerimiz, proses akışlarınızı optimize etmenize nasıl katkı sağlıyor? Bize anlatın! Bilgi birikimimizi geniş bir kitleye sunmaktan mutluluk duyuyoruz - tabii ki ücretsiz olarak.

En güncel başarı hikayeleri

Tüm sektörlerden ilham verici uygulama raporları, vaka çalışmaları ve video raporları, müşterilerimizin ifm'nin çözümleriyle nasıl başarılı bir şekilde maliyetten tasarruf ettiğini göstermektedir. Aynı zamanda, makinelerin etkinliği ve verimliliği artırılabilir.