You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States

Pomnilnik mobilnih podatkov za IO-Link: majhen po velikosti, velik v prostoru

  • 128 killobajtov nudi dovolj zmogljivosti pomnilnika za zadevne podatke in zgodovine
  • Informacije, pomembne za procese, so zagotovljene lokalno
  • Digitalna nalepka: preprosta registracija medsebojno zamenljivih komponent v krmilnik PLC

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Vmesnik COM3 zagotavlja hiter prenos podatkov

Lokalna izmenjava informacij v omrežju obrata

Zunanji pomnilnik DSU z IO-Linkom je mobilna večnamenska naprava za lokalni prenos podatkov. Ko je priključena na IO-Link master, ta mala naprava daje shranjene podatke na razpolago vsem povezanim sprejemnikom. Na primer, če se uporablja digitalna nalepka za medsebojno zamenljivo orodje, jo lahko krmilnik PLC prepozna neodvisno in zanesljivo, povzame informacije o delovnih urah in opozori upravljavca, kdaj je potrebno vzdrževanje, da se preprečijo poškodbe orodja ali obdelovanca. Med obratovanjem se podatki nenehno vpisujejo v zgodovino pomnilnika. Vmesnik COM3 omogoča hitrost 230,4 kbit/s. Skupno 128 kilobajtov nudi dovolj prostora za vse zadevne podatke.

Konfiguracija in branje podatkov prek moneo|configure

DSU100 je 128-kilobajtni nosilec podatkov FRAM, ki je namenjen kot pomnilniški medij v industrijskih okoljih. Nastavljanje parametrov in izmenjava podatkov se izvajata prek integriranega vmesnika IO-Link in se lahko izvajata npr. prek programske opreme moneo|configure, medtem ko sistem ne deluje.

Opis tehnologije

DSU100 je 128-kilobajtni nosilec podatkov FRAM, ki je namenjen kot pomnilniški medij v industrijskih okoljih. Nastavljanje parametrov in izmenjava podatkov se izvajata prek integriranega vmesnika IO-Link in se lahko izvajata npr. prek programske opreme moneo|configure, medtem ko sistem ne deluje.

Informacije, specifične za napravo

IODD za konfiguracijo enote, podrobne podatke o zgradbi procesnih podatkov, diagnostične informacije, naslove parametrov in potrebne informacije o zahtevani strojni in programski opremi za IO-Link, so navedeni na spletnem mestu www.ifm.com

Delovni načini naprave

Naprava podpira različne načine delovanja, kot so branje globalno edinstvene UID, specifične za napravo, branje in pisanje do 28 bajtov podatkov v enem ciklu IO-Linka ter branje in pisanje večjih količin podatkov, omejitve dolžine pa običajno vsiljuje samo krmilnik PLC. Samodejni dostop do pomnilniškega ključa med delovanjem je mogoče določiti prek številnih ukazov, ki regulirajo in nadzorujejo dostop za branje in pisanje.