1. Pagina de start
  2. IO-Link
  3. Cunoaştere / Întrebări frecvente

FAQ despre IO-Link

Alte informaţii în continuare despre IO-Link

Ce înseamnă IODD?

IO-Link Device Description (descrierea dispozitivelor). Fişierul IODD pune la dispoziţie diferite informaţii pentru integrarea sistemului de ex. date de identificare, de proces şi de diagnoză.
 

Unde găsiţi IODD?

Pe pagina noastră de web la fişa cu date tehnice a fiecărui aparat IO-Link la "Alte informaţii".
 

Unde este salvată?

În LINERECORDER SENSOR sau alt program pentru aparate IO-Link - sau instrumente de configurare Port.
 

Ce este o "valoare măsurată"?

Aceasta este o valoare digitală care este transmisă de către senzor la sistemul principal.
 

Cum se diferenţiază ea de un semnal 4 - 20 mA?

Nu rezultă pierderi prin transformare, scalare sau transfer.
 

Cum poate identificată întreruperea firelor cu IO-Link?

Fiecare aparat IO-Link emite la fiecare 2,3 ms ”o bătaie de inimă” (heartbeat).
 

Cum poate IO-Link să reducă diferitele I/O?

Fiecare port poate fi configurat ca intrare sau ieşire sau ca o combinaţie dintre intrare/ieşire (input/output) şi astfel să fie pentru semnale digitale precum şi pentru valori măsurate.
 

Ce sunt datele bidirecţionale?

Datele ce merg în ambele sensuri; de la şi spre IO-Link Master.
 

Care este diferenţa dintre un A-Port şi un B-Port?

Un port A este utilizat preponderent pentru intrări (senzori) şi un port B pentru intrări sau ieşiri (actuatori).
 

Ce este un Master?

IO-Link-Master realizează conexiunea între aparatele IO-Link şi sistemul de automatizare.
 

Ce funcţii poate executa Memory Plug?

Salvarea parametrilor între-un aparat IO-Link şi descărcarea parametrilor.
 

Ce trebuie făcut înaintea funcţionării cu un IO-Link-Master?

Fiecare port trebuie să fie configurat de client corespunzător cerinţelor aplicaţiei sale ( ca intrare, ieşire sau intrare/ieşire şi lungime de date).
 

Cum ştie un Master IO-Link când trebuie să descarce SAU să încarce parametrii de pe un aparat IO-Link?

Fiecare port poate fi configurat pentru încărcare sau descărcare parametrilor. Aceasta are loc prin intermediul PLC şi aparţine configurării nodurilor.

Cum permit datele de proces ale senzorilor
să fie reproduse într-un sistem de comandă?

Documentul următor descrie integrarea datelor de proces prin exemplul senzorilor ifm de presiune şi debit.

Integrarea senzorilor IO-Link într-un sistem de comandă.