Mudança de geração no monitoramento de válvulas
Os sistemas de feedback para posicionamento de válvulas evoluíram no decorrer do tempo.
Muitos sistemas antigos são usados ainda hoje.
O sensor Smart Valve detecta falhas de válvulas antecipadamente.
Matéria prima de qualidade insuficiente, fluidos pegajosos ou viscosos, canos corroídos ou um sistemas de descarte, que tenha que receber materiais a granel e óleos, podem contribuir para que uma válvula não feche completamente.
Em um caso de emergência iminente, a possibilidade de monitorar os tempos de abertura e de fechamento além das posições finais, pode rapidamente contribuir para economizar dezenas de milhares de euros com manutenção, materiais e paradas não planejadas.
Válvulas são uma parte muito importantes da tecnologia de processo. Um funcionamento sem falhas dessas válvulas é fundamental para a qualidade do produto.
Com o feedback de posicionamento em graus exatos através do sensor Smart Valve, os operados da central de controle da instalação obtêm agora uma completa transparência do processo e desta forma podem garantir uma qualidade da produção constante a qualquer momento. A informação antecipada de falhas de funcionamento iminentes permite mudar de um procedimento baseado em paradas de produção não programadas para a manutenção programada de acordo com a necessidade no caso de tarefas de manutenção críticas.
Monitoramento de válvula com IO-Link
A empresa Dynavia é especializada em peletizar sementes com adubo para o estimular o crescimento. Eles usam muitos aspectos da indústria 4.0, inclusive o sensor Smart Valve. Este fornece muito mais informações do que as posições finais. As paradas não planejadas são reduzidas pois a equipe de manutenção e de operação pode intervir de forma eficiente e segura.
O sensor Smart Valve usa a tecnologia magnética para detectar a posição de acionamentos oscilantes. Ele fornece um sinal de feedback contínuo e a posição da válvula não muda mesmo após uma queda de energia.
Até hoje são usadas caixas de comutação mecânicas para o feedback de posição das válvulas. Esta solução de 2ª geração dos sistemas de feedback, muitas vezes não é suficientemente protegida contra a entrada de umidade, assim que podem ocorrer paradas de processos relevantes.O sensor Smart Valve possui o grau de proteção IP67 e assim está perfeitamente protegido contra umidade.
Uma substituição fácil e confiável para caixas de interruptores
Interruptores mecânicos (2ª geração) |
Sensor Smart Valve (4ª geração) |
|
---|---|---|
Expectativa de vida útil na aplicação | Baixa expectativa de vida útil, pois as peças mecânicas podem desgastar, quebrar ou inclinar. | Alta expectativa de vida útil, pois a tecnologia do sensor não utiliza peças móveis que se desgastam ou se movem. |
Feedback de posição da válvula | Válvula aberta Válvula fechada |
Posições finais e posição e contínua. Aviso de depósitos e bloqueios |
Dimensões | Podem ser frequentemente grandes e volumosos. Portanto somente espaço limitado de instalação para a válvula. | Invólucro compacto economiza precioso espaço de instalação |
Instalação | Geralmente complexa, pois vários componentes devem ser montados e ajustados. | O sensor pode ser montado em questão de minutos. |