Q. 온도가 전도도에 어떤 영향을 미칩니까?
A. 매체 온도가 상승하면, 전도도가 °C당 1에서 5%까지 크게 증가합니다. 온도 변화를 보상하기 위하여 전도도 값은 종종 일반적으로 25°C인 기준 온도값과 비교됩니다. 통합된 온도 센서를 통하여 LDL은 전도도 측정을 온도 보상할 수 있습니다. 30 ~ 40°C의 범위에서 충분한 정확도를 얻으려면 단일 온도계수가 필요합니다. 선형 온도 계수의 대략적인 범위는 다음과 같습니다:
LDL 제품군에 대한 온도 계수 "T.Cmp"는 설정 소프트웨어 LR 디바이스를 사용하여 변경될 수 있습니다.
Q. 온도 보상을 위하여 온도 출력을 사용해야 합니까?
A. 아니오. LDL 제품군은 자동으로 매체온도를 측정하고 내부적으로 전도도 측정을 보상합니다.
Q. 셀 상수란 무엇이며 ifm에 의해 지정되지 않는 이유는 무엇입니까?
A. 셀 상수는 전극 면적과 서로간 거리에 대한 비율로, 일반적으로 직접 (갈바니식) 측정을 위하여 지정됩니다. 시중에서 판매하는 대부분의 전도도 센서는 전도도, 비특정 전도도 및 전도도 x 셀 상수 = 전도도를 측정합니다. ifm은 센서 디자인이 두 개의 프로브 전극을 사용하지 않기 때문에 셀 상수를 지정하지 않습니다. LDL1 하우징은 하나의 전극을 형성하며, 센서 팁은 다른 전극을 형성합니다. 상세정보 테크놀러지
Q. 클램프 어댑터를 LDL200과 함께 사용할 수 있습니까?
a. LDL100과는 달리, 액체는 LDL200의 측정 채널을 통해 흘러야 합니다. 이렇게 하면 난류의 영향을 최소화할 수 있습니다. 주의: LDL은 측정 채널이 파이프를 통한 유량에 도달하지 않으므로, 2 인치 미만의 파이프 단면에 설치를 권장하지 않습니다.
시중에서 판매하는 대부분의 클램프 T-피스는 측정 채널이 유량에 도달하는 것을 방지하는 걸림돌이 있습니다. T-피스 또는 소켓 피팅을 사용하려면 LDL201을 설치하십시오. 후자의 경우, 침수 깊이가 더 크기 때문에 이러한 어플리케이션 용도로 디자인되었습니다.
Q. 알려진 표준 또는 다른 센서로 LDL 측정을 조정하려면 어떻게 해야 합니까?
a. LDL 제품군의 설정 메뉴에는 파라메터 "CGA"(캘리브레이션 게인) 가 있습니다. 이 파라메터는 LR 디바이스 소프트웨어로 조정될 수 있습니다. 디스플레이 값의 80...120%가 조정될 수 있습니다.
표준 용액으로 조정할 경우, 센서를 용액에 넣고 CGA를 위 또는 아래로 조절하여 조정합니다. 온도 관련 에러 방지를 위하여 온도 보상을 비활성화하고 현재 매체온도에서 표준 전도도로 조정합니다.
기존 센서와 함께 조정하는 경우, 두 센서는 동일한 파이프에 장착되어야 합니다. 온도 보상은 두 디바이스에 대해 비활성화되어야 합니다. 온도가 영향을 받지 않도록 하기 위하여 매체는 빠른 유량속도로 흘러야 합니다. CGA를 위 또는 아래로 조절합니다.
표준 전도도 / 측정된 전도율 x 100 = CGA