You probably do not come from: South Korea.  If necessary, change to: United States

IO-Link에 대한 FAQ

IO-Link에 대한 추가 정보

IODD는 무엇입니까?

IO Link 디바이스 설명, 디바이스 특성의 전자적 설명 : IODD 파일은 예를 들어 인식, 프로세스 그리고 진단 데이터 등 시스템에 통합하기 위한 정보를 제공합니다.
 

IODD를 어디에서 찾을 수 있습니까?

모든 IO Link 제품에 대한 IODD는 ifm의 웹 사이트 "문서 & 다운로드 → IODD 다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.
제조업체에 무관한 IODD 찾기 기능은 IO Link 커뮤니티의 웹 사이트에서 제공됩니다: www.io-link.com 또는 다음 링크에서 찾아 보실 수 있습니다.: https://ioddfinder.io-link.com/#/
 

IODD는 어디에 저장되어 있습니까?

IODD는 LR DEVICE 파라메터 설정 소프트웨어 또는 IO Link 디바이스가 ifm을 통하여 판매된 경우, ifm의 IO Link 디바이스 및 포트 구성 툴을 위한 다른 소프트웨어에 저장되어 있습니다.
 

"측정 값"이란 무엇입니까?

이것은 센서에서 메인 시스템으로 전송되는 디지털 값입니다.
 

IO Link는 측정 값을 전송합니까?

센서가 측정된 값을 생성하거나 프로세스 값을 결정하면 이 값이 IO Link를 통해 디지털로 컨트롤러에 전송될 수 있습니다.
 

IO Link 측정값이 4 - 20 mA 시그널과 어떻게 다릅니까?

IO Link 측정값에는 전환, 스케일링 또는 전송 손실이 없습니다.
전체 측정값 전송은 디지털방식입니다. 오류가 발생하기 쉬운 아날로그 신호의 전송 및 변환이 제거됩니다. 디지털로 송신된 측정값이 제어실에 직접 표시될 수 있습니다.
링크:  https://www.ifm.com/kr/ko/shared/technologien/io-link/vorteile/io-link-vorteile
 

IO Link를 통하여 단선이 어떻게 검출될 수 있습니까?

IO Link 마스터는 커뮤니케이션 주기 내의 모든 IO Link 디바이스를 확인합니다. 디바이스가 반응하지 않으면, 측정값과 무관하게 단선이 즉시 검출되고 신호가 전송됩니다.
 

IO Link는 다양한 I/O를 어떻게 감소시킬 수 있습니까?

IO Link를 사용하는 경우, 사용자는 센서/액추에이터 디바이스의 포트를 통하여 입력 및 출력 데이터를 모두 수신합니다. 입력 / 출력과 같은 포트의 전형적인 차이점이 더 이상 적용되지 않습니다.
IO Link가 없는 표준 모드에서 IO Link가 가능한 디바이스의 모든 포트는 여전히 입력 또는 출력으로 구성될 수 있습니다.
 

양방향 데이터란 무엇입니까?

양방향으로 진행되는 데이터를 말합니다. IO Link 마스터로 부터 그리고 IO Link 마스터로 전송됩니다.
 

A 포트와 B 포트의 차이점은 무엇입니까?

A 포트에는 디바이스를 위한 통합된 낮은 전원공급을 보유합니다; B 포트는 출력을 위한 이차적인 격리된 공급을 허용합니다.
 

IO Link 마스터란 무엇입니까?

IO Link 마스터는 하나 또는 몇몇의 IO Link 디바이스를 상위 레벨 필드버스 시스템의 gateway에 연결합니다.
ifm의 IO Link 마스터를 선택하려면 여기를 클릭하십시오. https://www.ifm.com/kr/ko/category/055/055_010
 

메모리 플러그는 어떤 기능을 수행합니까?

IO Link가 없는 설치의 경우, 메모리 플러그를 통해 대체되는 유닛으로 파라메터를 전송할 수 있습니다. 이를 위하여 연결된 IO Link 센서의 데이터를 읽고 저장합니다. 저장된 파라메터는 공장설정을 가진 동일한 유형의 센서로 복사할 수 있습니다.
IO Link 메모리 플러그는 여기를 클릭하십시오: https://www.ifm.com/kr/ko/product/E30398
 

IO Link 마스터는 사용되기 이전에 무엇을 수행해야 합니까?

모든 마스터 포트는 사용자 어플리케이션의 요구사항에 따라 사용자가 구성해야 합니다. 마스터 포트 모드 (DI, DO, IO Link), 프로세스 데이터 폭 및 데이터 길이 권장사항: 미래에 호환성있는 교체를 위해 디바이스 인식을 활성화하십시오.
LR DEVICE 소프트웨어는 사용가능한 IO Link 마스터 및 연결된 디바이스를 위한 네트워크 스캔으로 이 작업을 보다 쉽게 수행합니다.
LR DEVICE는 여기를 클릭하십시오:
https://www.ifm.com/kr/ko/product/QA0011
https://www.ifm.com/kr/ko/product/QA0012
 

IO Link 마스터는 IO Link 디바이스로부터 파라메터를 다운로드 또는 업로드 해야 하는 시기를 어떻게 알수 있습니까?

포트가 자동으로 업로드 또는 다운로드 되는지 여부는 IO Link 디바이스의 파라메터 설정과 마스터 포트의 구성에 따라 다릅니다. IO Link 디바이스의 파라메터 설정 및 마스터 구성은 LR DEVICE와 같은 엔지니어링 툴을 사용하여 수행됩니다.
LR DEVICE는 여기를 클릭하십시오:
https://www.ifm.com/kr/ko/product/QA0011
https://www.ifm.com/kr/ko/product/QA0012
 

컨트롤러에서 센서의 데이터는 어떻게 처리될 수 있습니까?

다음 문서에서는 ifm의 압력 및 유량 센서의 사례를 사용하여 프로세스 데이터를 통합하는 방법에 대해 설명합니다.
 

컨트롤러에서 IO-Link 센서 통합.