Danfoss France – moneo가 밝혀낸 비용 절감 잠재력
|
|
요약 비용 절감에 도움이 되는 센서 데이터: Danfoss는 moneo를 활용하여 숨겨진 손실과 잠재적인 설비 문제를 조기에 파악함으로써 매년 8만 유로 이상의 비용을 절감하고 있습니다. |
데이터를 비용 절감으로 전환
moneo를 통하여 숨겨진 손실을 발견하고, 연간 8만 유로 이상의 비용 절감을 실현
오늘날 산업 현장에서는 방대한 양의 프로세스 데이터가 생성됩니다. 하지만 이러한 정보를 지능적으로 연결하고 분석할 때에만 실질적인 가치를 창출할 수 있습니다. Danfoss는 프랑스 Reyrieux 생산 공장에서 바로 이러한 변화를 실현했습니다. 냉동 및 공조 기술 분야의 선도적인 제조업체인 Danfoss는 이 사업장에서 ifm의 IIoT 플랫폼인 moneo를 활용하여 생산 공정 전반의 투명성을 높이고, 에너지 사용량을 줄이며, 예지보전 기반의 유지보수를 실현하고 있습니다. 결과 그 자체로 모든 것을 말해줍니다: 연간 8만 유로 이상의 비용 절감, 설비 가동률 향상, 그리고 생산 공정에 대한 새로운 수준의 가시성 확보.
냉동 및 공조 분야의 혁신
Danfoss는 프랑스 Reyrieux 공장에서 냉동 및 공조 시스템용 왕복 압축기를 생산하고 있습니다. 생산 라인은 거의 연중무휴로 운영되므로 계획되지 않은 생산 중단이나 불필요한 에너지 손실은 생산성과 비용 효율성에 즉각적인 영향을 미칩니다.
디지털 전환 전략의 일환으로 Danfoss는 기존에 수집되고 있던 프로세스 데이터를 보다 효과적으로 활용하고자 했습니다. 생산 시설 곳곳에 이미 수많은 센서가 설치되어 있었지만, 그동안 데이터는 개별적으로만 분석되고 있었습니다. 그 결과, 에너지 비용 증가나 기술적 문제로 수주 또는 수개월 후에야 드러나는 점진적인 변화들은 대부분 발견되지 못했습니다.
개별 측정값에서 설비 전체의 통합 가시성으로
moneo 도입 이전의 유지보수 업무는 주로 정기 점검, 현장 직원의 경험 그리고 공공요금 청구서 분석에 의존했습니다. 이러한 방식은 눈에 띄는 문제를 발견하는 데는 효과적이었지만 소규모 누출, 프로세스 매체 사용량의 점진적인 증가 그리고 기계적 마모의 초기 징후는 오랫동안 감지되지 않는 경우가 많았습니다.
그 결과, 문제는 생산 중단을 초래하거나 불필요한 운영 비용이 발생한 이후에야 발견되는 경우가 많았습니다. 따라서 목표는 명확했습니다. 모든 중요한 프로세스 데이터를 하나의 중앙 시스템으로 통합하고, 지속적으로 모니터링하며, 자동으로 분석하는 것이었습니다. 이를 통해 높은 비용이 발생하기 전에 숨겨진 손실을 발견할 수 있을 것으로 기대했습니다.
센서 기술과 데이터 분석을 결합하는 moneo
moneo를 도입함으로써 Danfoss는 생산 설비 모니터링을 위한 중앙 플랫폼을 구축했습니다. 이 소프트웨어는 다양한 센서의 데이터를 수집하여 대시보드와 장기 추세 화면에 시각적으로 제공합니다. 동시에 설정된 임계값을 지속적으로 감시하며, 프로세스 파라메터가 허용범위를 벗어나는 경우, 관련 담당자에게 자동으로 알림을 전송합니다.
모니터링되는 파라메터는 온도, 압력, 유량 그리고 진동으로, 이들은 모두 안전하고 비용 효율적인 설비 운영에 핵심적인 변수입니다. 데이터는 실시간으로 분석될 뿐만 아니라 장기간에 걸쳐 저장됩니다. 이를 통해 일상적인 작동 과정에서라면 대부분 간과되었을 점진적인 변화를 발견할 수 있습니다.
2020년 프로젝트가 시작된 이후 시스템은 지속적으로 확장되어 왔습니다. 현재 이 시스템에는 400개 이상의 센서가 통합되어 있으며, 1,200개 이상의 프로세스 파라메터가 지속적으로 모니터링되고 있습니다. 이를 통해 Danfoss는 생산 프로세스 전반에 대한 거의 완전한 디지털 복제를 확보하게 되었습니다.
24시간 이내에 질소 누출 감지됨
moneo가 도입된 지 얼마 지나지 않아 지속적인 모니터링의 효과가 뚜렷이 드러났습니다.
외부 서비스 업체의 유지보수 작업 후, 질소 밸브가 실수로 약간 열린 상태로 남겨졌습니다. 증가된 질소 사용량은 일상적인 생산 과정에서는 거의 눈에 띄지 않았기 때문에, 다음 가스 요금 청구 시점이 되어서야 발견되었을 가능성이 높았습니다.
그러나 moneo는 사용량 데이터를 지속적으로 수집 및 분석하여 단 24시간 만에 비정상적인 사용 패턴을 감지했습니다. 관련 담당자들에게 자동으로 알림이 전송되어 즉시 대응할 수 있었습니다. 누출은 신속하게 수리되어, 불필요한 가스 소비를 막을 수 있었습니다.
이는 데이터 기반 모니터링 시스템에 대한 투자가 얼마나 빠르게 효과를 발휘할 수 있는지를 잘 보여주는 사례입니다. 문제가 발생한 후 대응하는 것이 아니라, 문제를 즉시 파악하고 해결할 수 있기 때문입니다.
이미지 2: SD 시리즈의 ifm 유량계는 질소 사용량을 모니터링합니다. 측정된 값은 moneo로 실시간으로 전송되며, 지속적으로 분석됩니다.
이미지 3: moneo 대시보드는 질소 사용량의 비정상적인 증가를 즉시 파악하여 누출 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.
예지보전으로 막대한 비용이 드는 큰 고장을 방지
또 다른 최적화 프로젝트는 생산 공정에 사용되는 전기 구동 장치에 초점을 맞췄습니다. 과거에는 고장이 빈번하게 발생했습니다. 벨트가 느슨해지거나 불충분한 윤활유 또는 점진적인 마모로 인해 매년 약 10건의 고장이 발생했습니다.
고장 1건당 수리 비용은 약 3,000에서 4,000유로였습니다. 또한, 생산 중단, 인건비 및 예정에 없던 유지보수 비용까지 추가되었습니다.
현재 moneo는 설비 상태를 지속적으로 모니터링하여 기계 상태 변화를 조기에 감지합니다. 비정상적인 진동이나 마모 징후가 실제 고장으로 이어지기 오래전에 확인됩니다. 따라서 유지보수 작업을 사전에 계획하고 기존 생산 일정에 반영할 수 있게 되었습니다.
결과: 연간 약 10건의 설비 고장을 예방할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 Danfoss는 연간 약 4만 유로를 절감하는 동시에 설비 가동률도 크게 향상시켰습니다. 현재 유지보수는 과거보다 훨씬 더 예측 가능하고 효율적으로 수행되고 있습니다.
장기 추세 분석으로 점진적인 손실 발견
모든 최적화가 경고 알림에서 시작되는 것은 아닙니다. moneo가 제공하는 장기 분석 기능 역시 매우 큰 가치를 창출하고 있습니다.
대표적인 예가 생산 설비의 헬륨 사용량 분석입니다. 일일 측정값은 항상 정상 범위 내에 있었기 때문에 작업자들은 특별한 문제를 인식하지 못했습니다.
그러나 장기 추세 분석 결과 사용량이 수개월에 걸쳐 시간당 약 0.2㎥에서 거의 1㎥까지 지속적으로 증가한 것으로 나타났습니다. 이 변화는 매우 점진적으로 발생했기 때문에 일상적인 운영에서는 사실상 인지하기 어려웠습니다.
이 분석 결과를 바탕으로 원인을 정확히 파악하고 제거할 수 있게 되었습니다. 그 결과 연간 4만 유로 이상의 추가 비용 절감 효과를 얻었습니다. 이 사례는 데이터 기반 분석의 진정한 가치를 잘 보여줍니다: 즉, 급박한 문제뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 큰 비용을 초래할 수 있는 점진적인 변화까지 발견할 수 있다는 것입니다.
생산과 유지보수의 투명성 향상
Danfoss는 직접적으로 계산 가능한 비용 절감 외에도 생산 공정 전반에 대한 훨씬 높은 수준의 투명성을 확보했습니다. 모든 프로세스 데이터는 중앙에서 관리되며, 사업장 간 비교 분석도 가능합니다. 그 결과 원인 분석 속도 향상, 추정이 아닌 데이터 기반 의사결정 그리고 필요한 위치에만 정확히 수행되는 유지보수가 가능해졌습니다.
전통적인 사후 대응형 유지보수는 점차 상태 기반의 데이터 중심 유지보수 전략으로 발전했습니다. 그 결과, 설비 수명 연장, 자원의 효율적 활용 그리고 지속적인 에너지 최적화가 가능해졌습니다.
“moneo는 매달 한 가지 문제를 해결합니다”
Danfoss의 총괄 책임자 Karl Lobry는 플랫폼의 가치를 다음과 같이 설명합니다: “moneo를 사용하는 경우, 문제점을 매월 해결할 수 있으므로 그 자체만으로도 투자 가치는 충분합니다.” 이 진술은 소프트웨어의 진정한 가치가 문서화된 비용 절감 효과를 넘어선다는 점을 강조하고 있습니다. moneo의 주요 장점 중 하나는 문제를 초기 단계에서 파악하여 지속적인 개선을 실현할 수 있다는 데 있습니다.
이미지 4: ifm SD 시리즈의 고정밀 유량계가 헬륨 사용량을 측정하고 장기 추세 분석을 위한 기반 데이터를 제공합니다.
이미지 5: moneo의 장기 분석 기능은 일상적인 운영에서는 놓치기 쉬운 헬륨 사용량 증가 추세를 시각적으로 보여줍니다.
이미지 1: 프랑스 Reyrieux 공장에서 Danfoss는 냉동 및 공조 시스템용 왕복동 압축기를 생산하고 있습니다.
결론
Danfoss의 프로젝트는 기업이 기존 센서 데이터를 활용하여 실질적인 비즈니스 가치를 창출할 수 있음을 보여줍니다. moneo는 측정 데이터를 단순히 수집하는 데 그치지 않고, 이를 실행 가능한 개선 조치로 전환합니다. 이를 통해 누출을 수 시간 내에 감지하고, 설비 상태를 지속적으로 모니터링하며, 점진적인 에너지 손실까지 가시화할 수 있습니다.
디지털화 이니셔티브로 시작된 이 프로젝트는 이제 생산 공정을 지속적으로 최적화하는 강력한 도구로 발전했습니다. 결과: 연간 8만 유로 이상의 입증된 비용 절감 효과, 설비 가동률 향상, 그리고 현대적인 데이터 기반의 유지보수 전략. 이러한 성과를 통해 Danfoss는 산업 디지털화가 실제 현장에서 측정 가능한 비즈니스 성과를 창출할 수 있음을 보여주는 설득력 있는 사례를 제시하고 있습니다.