1. 홈페이지
  2. 제품 소식
  3. 프로세스 센서
  4. 정확한 비접촉식 온도 측정

정확한 비접촉식 온도 측정

정렬 및 제어를 위한 IO Link 보유 적외선 온도센서 그리고 통합된 LED 파일럿 광선

  • IO Link, 아날로그 출력 4...20 mA 그리고 스위칭 출력, 자유로운 프로그래밍 가능
  • 상이한 대상 물질에 대한 조정
  • 주변환경의 조명에 대한 최소 민감도의 스크래치 방지 정밀 렌즈
  • 정렬 및 제어를 위한 LED 파일럿 광선
  • 시뮬레이션 기능: 센서에 또는 외부 컨트롤 시그널에 의해 활성화

비접촉식 온도 측정
특히 고온물체 또는 접근하기 어려운 물체, 즉 철강, 플라스틱 또는 유리산업과 같은 정확한 온도 측정 용도 측정 값은 아날로그 출력으로 제공됩니다. 또한 스위칭 출력 및 IO Link 인터페이스가 제공됩니다.

내장된 LED 파일럿 광선
파일럿 광선은 사용자에게 측정 세그먼트의 정확한 위치와 크기를 보여줍니다. 녹색 광선은 광택있는 표면에서도 잘 보입니다. 낮은 전력소모 이외에도 LED는 사실상 무한한 수명을 특징으로 합니다.

배치 (Batch) 관련 프로그래밍
통합된 IO Link 커뮤니케이션 인터페이스로 파라메터는 제어실로부터 어플리케이션까지 동적으로 조정될 수 있습니다. 로컬 파라메터 세팅은 필요하지 않지만 선택적으로 버튼과 디스플레이를 통하여 수행될 수 있습니다.


현재 bulletin