You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

ifm의 지속가능성

20. 3. 23.

도덕적인 회사가 되겠다는 약속은 종종 법적인 요구보다 더 나아가겠다는 의미도 됩니다. 사례: ifm의 환경 정책

"우리는 지속가능성의 길을 따르기로 결심했습니다"라고 ifm 그룹사의 이사회 회장이자 공동 CEO인 Martin Buck씨는 말합니다. 지속가능성은 ifm에게 새로운 주제가 아닙니다. 반대로, ifm은 수년간 적극적으로 이 목표를 추구해 왔습니다. "ifm은 환경보호적으로 중요한 결정과 행동을 요구하고 촉진합니다"라는 문장으로 1990년부터 기업 철학에 확고하게 자리 잡고 있습니다.

기여하는 제품

실제적인 구현은 다각적이며 ifm의 핵심 비즈니스에 잘 반영됩니다: ifm이 개발, 제조 및 유통하는 대다수의 센서는 생산 프로세스를 안정화하는 데 도움이 되므로 반품 감소, 가용성 향상 및 자원 절약에 기여합니다. 많은 ifm 제품은 생산 프로세스에서 환경손상을 방지하거나 감소시키기 위하여 직접 사용됩니다. 예를 들어, SD 열 압축공기 미터의 정확한 관류량 모니터링은 압축공기 공급 시스템의 누수을 감지하는 데 도움이 되므로 에너지 비용이 크게 절감됩니다. SD는 또한 효율적인 에너지 관리시스템의 기반이 됩니다.

법적 요구사항을 넘어서는 지속가능한 행동

또한 ifm 그룹은 약 10년 전에 제품에 대한 완전한 선언을 발표하기로 결정했습니다. 즉, 고객은 현재 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 ifm 디바이스에 어떤 성분이 포함되어 있는지 정확히 알고 있습니다. 이를 통하여 ifm은 고객별 성분 목록에 보다 정확하게 대응할 수 있습니다. 또한, 도덕적인 기업이 되겠다는 ifm의 약속은 법적 요구조건을 뛰어 넘어섭니다.

이러한 약속을 바탕으로 ifm은 전체적인 환경 관리 시스템 EMAS / ISO 14001 (환경 관리 및 감사제도) 또한 도입하였습니다. EMAS는 기업 및 기타 조직에서 환경 성과를 평가, 보고 및 개선하기 위해 유럽 위원회에서 개발한 관리 도구입니다. 이 결정은 지속가능하고 환경 친화적인 비즈니스 운영을 위한 중요한 단계입니다. 이 프로세스의 일환으로 지속 가능성 문제를 ifm에서 사전 예방적으로 파악되고 추진됩니다.

구체적인 사례로, 디지털 제작 주문을 도입함으로써 종이를 크게 절감합니다. 또한, ifm은 지난해부터 100 % 친환경 전력을 사용합니다. 또 다른 목표는 제품포장에 플라스틱을 사용하지 않거나 최소화하고, 종이소비를 줄이기 위해 2021년 말까지 대부분의 종이 사용자 매뉴얼을 없애는 것입니다. 포장이 적다는 것은 중량이 감소되므로 운송 중 연료소비가 감소됨을 의미합니다. 목표는 2030년까지 회사의 생태 발자국을 크게 줄여 탄소 중립이 되는 것입니다. "개인적" 사례는 2020년의 직원 선물입니다. ifm 그룹의 직원들은 생일선물 대신 환경 이니셔티브의 일환으로 나무 후원을 선물로 받습니다.

대부분의 경우, 법적 요구사항을 넘어 선 지속가능성에 대한 본질적이고 외적인 동기부여에도 불구하고 주된 목표는 다음과 같습니다: ifm은 "안전함 가운데 성공적으로 성장"하기를 원합니다. 이러한 초점은 ifm의 환경 정책과 관련된 조치를 비롯한 모든 조치가 경제적 타당성에 따라 평가되도록 합니다.

2021년도는 ifm group에게 특별한 해였는데, 단지 회사 설립 50주년 때문만은 아닙니다. 2020년 이후에는 여러가지 새로운 도전이 있을 것입니다. 지속가능성과 자원 보존이 여기서 중요한 역할을 할 것이라는 점은 특히 상기된 사례에서 볼 수 있듯이 기업 철학 때문만이 아니고 ifm DNA의 일부입니다.