You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States

Pentair – 펌프 상태의 정밀한 관찰

기계 공학
Industry 4.0
디지털화 네트워킹
신청 보고서
Drinking water pumping station with several pumps and pipes

펌프는 118년 이상 네덜란드 Winterswijk에 소재한 Pentair에서 제작되고 있습니다. 이 기업은 가족 경영기업에서 용수 솔루션 분야의 글로벌 리더로 성장했습니다 펌프와 펌프 시스템은 전적으로 사내에서 설계, 제조 및 테스트되었습니다. 고객의 요구사항과 시장개발에 효과적으로 대응함으로 Pentair는 그 이름으로 이미 수많은 혁신을 구현하였습니다.

이 글로벌 기업은 Pentair Fairbanks Nijhuis 브랜드로 공공 및 산업용수 공급을 위한 지능적이고 지속 가능한 펌핑 솔루션을 생산합니다. "이 펌프는 예를 들어 식수 공급, 수처리, 소방, 지역 난방수 분배, 육상 및 해양 산업에서 사용됩니다."라고 Zevenbergen에 위치한 Pentair 서비스 센터 책임자인 Jeroen Munnik은 말합니다.

Beverwijk와 Tynaarlo의 서비스 센터와 함께 고객이 펌프와 관련하여 필요한 모든 지원을 받을 수 있도록 보장합니다: 검사, 예방 및 교정 유지보수, 펌프 조달 및 교체로 부터 긴급한 유지보수가 필요한 경우, 신속한 지원을 제공합니다. 긴급 상황 발생 시, 전문가가 24시간 대기합니다.

상태 모니터링은 현장 서비스를 보완합니다.

지난 3년 동안 Pentair는 고객 지원을 위해 현장 전문가의 수동 서비스에만 의존하지 않았습니다. “또한 Pentair CMD19 상태 모니터링 솔루션을 통해 시스템의 진동 동작 평가를 기반으로 효율적인 요구 기반 유지보수의 최신 옵션을 고객에게 제공합니다. 이것은 펌프뿐만 아니라 임펠러 또는 팬이 될 수 있습니다.”라고 Jeroen Munnik씨는 말합니다.

Pentair CMD19는 자동화 솔루션 제공업체인 ifm과 함께 개발되었습니다. "개발 초기에 시장을 살펴본 결과 ifm이 포트폴리오, 기술 지원 및 지원 측면에서 우리를 완전히 설득하게 한 공급업체임을 확인했습니다."

그러므로 완전한 상태 모니터링 패키지에는 센서, 진단 전자장치 및 진동 모니터링을 위한 소프트웨어와 추가 온도 센서가 포함됩니다. "우리가 지난 3년 동안 진동 분석에 대한 전문성을 크게 확장할 수 있었던 것은 ifm의 지원뿐만 아니라 ifm 소프트웨어의 값에 대한 상세한 표기 덕분이기도 합니다. 일단 설정되면 신호등 시스템은 모니터링되는 시스템의 현재 상태에 대한 투명한 개요를 제공합니다. 이보다 더 좋을 수는 없습니다.”라고 Jeroen Munnik은 확신합니다.

"우리가 지난 3년 동안 진동 분석에 대한 전문성을 크게 확장할 수 있었던 것은 ifm의 지원뿐만 아니라 ifm 소프트웨어의 값에 대한 상세한 표기 덕분이기도 합니다.

Jeroen Munnik Zevenbergen에 소재한 Pentair 서비스 센터 책임자

Pentair 소개

Pentair는 118년 이상 동안 공공 및 산업용수 공급을 위한 펌핑 솔루션을 제조해 왔습니다.

"우리가 지난 3년 동안 진동 분석에 대한 전문성을 크게 확장할 수 있었던 것은 ifm의 지원뿐만 아니라 ifm 소프트웨어의 값에 대한 상세한 표기 덕분이기도 합니다.

Jeroen Munnik Zevenbergen에 소재한 Pentair 서비스 센터 책임자

Pentair 소개

Pentair는 118년 이상 동안 공공 및 산업용수 공급을 위한 펌핑 솔루션을 제조해 왔습니다.

Jeroen Munnik in front of a display where the vibration analysis is visualised

Jeroen Munnik은 또한 ifm 소프트웨어의 진동 값에 대한 명확한 표기로 확신을 갖게 되었습니다. "이보다 더 좋을 순 없습니다."라고 Munnik씨는 말합니다.

유지보수의 필요성을 조기에 인식하므로 비용이 절감됩니다.

고객은 또한 센서를 사용한 자동 상태 모니터링에 대해 확신하고 있습니다. "우리 솔루션의 모뎀 버전인 CMD19-M을 설치한 고객의 사건을 기억합니다. 모뎀을 통해 고객 시스템의 현재 데이터를 우리가 직접 수신합니다. 어느 날 우리는 알람을 받았으며, 펌프의 임펠러에서 이물질을 발견했습니다. 우리는 유지보수 관리자에게 알렸는데, 그는 스스로 변화를 눈치채지 못하였으므로 매우 놀랐습니다. 유지보수 및 확인된 결과를 확인한 후, 그는 비용이 더 높은 수리 비용과 펌프 부품 교체로부터 우리가 회사를 구했다는 사실에 매우 기뻐했습니다."

이 고객은 상태 모니터링을 통해 기계적 씰링의 손상을 방지할 수 있었으므로 약 40,000 유로를 절약했다고 ​​말했습니다. Jeroen Munnik의 팀은 진동 분석 분야에서 얻은 전문지식을 활용하여 오류 패턴을 단시간에 예측하고 필요한 유지보수 조치를 취할 수 있습니다. "임펠러에서 이물질이 검출되면 막힘이 자체적으로 수정되는지 또는 펌프를 정지하여 정비해야 하는지 여부를 평가할 수 있습니다."

미래에 대한 투자는 빠르게 회수됩니다.

이러한 모든 장점으로 Munnik씨는 상태 모니터링에서 펌프 모니터링의 미래를 내다 봅니다. "고객이 현장에서 운영하는 솔루션이든, 서비스 공급업체로서 원격으로 운영되는 솔루션이든, 이에 무관하게 모두가 상생할 수 있는 솔루션입니다. 고객 및 서비스 팀은 펌프에 심각한 손상이 발생하기 전에 제시간에 조치를 취할 수 있습니다. 동시에 실제로 필요한 곳에 유지보수 담당직원을 배치할 수 있습니다. 조기 알람 및 마모 부품의 상태 기반 교체는 궁극적으로 운영 비용을 절감시킵니다. 또한 진동 동작은 마모 정도를 파악하고 예정된 시간에 부품을 교체해야 하는지 또는 계속 작동시켜도 되는지를 평가하는 데 도움이 됩니다. 결론적으로 상태 모니터링은 매우 빠르게 성과를 거둘 수 있는 미래에 대한 투자입니다.

Interior view of the Pentair CMD19’s control cabinet

여기에 많은 ifm 제품이 있습니다: Pentair에서 개발한 CMD19 상태 모니터링 솔루션

결론

ifm의 상태 모니터링 솔루션 포트폴리오를 통해 Pentair는 양측의 유지보수 관리 효율성을 극대화하는 솔루션을 자사 고객에게 개발했습니다. 터득한 진동 분석 전문지식으로 Pentair의 네덜란드 팀은 정확한 결함 평가와 총 소유 비용을 낮추기 위한 조치 권장사항으로 고객을 지원할 수 있습니다.

ifm과 함께 어떤 성공을 거두셨습니까?

ifm의 하드웨어 또는 소프트웨어로 흥미로운 어플리케이션을 구현한 적이 있습니까? 당사 센서가 프로세스 흐름을 최적화하는 데 어떻게 기여합니까? 알려주십시오! 많은 독자분들께 무료로 노하우를 발표할 수 있게 됨을 기쁘게 생각합니다.

최신 성공 사례

영감을 주는 모든 산업 분야의 어플리케이션 리포트, 사례 연구 및 비디오 리포트는 고객이 ifm의 솔루션으로 비용을 성공적으로 절감하는 방법을 보여줍니다. 동시에 기계의 효율성과 기능을 향상시킬 수 있습니다.