1. ホームページ:
  2. IO-Link
  3. ノウハウ/FAQ

IO-Linkに関するFAQ

IO-Linkの詳細情報

IODDとは何ですか?

IO-Link Device Description (IO-Linkデバイス記述) です。デバイス特性を電子的に記述したものです。IODDファイルには、ID、プロセス値、診断データなど、システムへの統合に関する情報があります。

IODDはどこにありますか?

各IO-Link製品のIODDは、ifmのWebサイトの「Documents & downloads → IODD Downloads (ドキュメントとダウンロード -> IODDダウンロード)」にあります。
メーカー依存のIODDファインダーは、IO-LinkコミュニティのWebサイト: www.io-link.com またはhttps://ioddfinder.io-link.com/#/から直接入手できます。

IODDはどこに保存されますか?

IODDは、IO-Linkデバイスをifmから購入された場合は、ifmのLR DEVICEパラメータ設定ソフトウェアまたはIO-Linkデバイスの別のソフトウェアおよびポート設定ツールに保存されます。

「測定値」とは何ですか?

センサーからメインシステムに送信されるデジタル値です。

IO-Linkは測定値を伝送しますか?

センサーが測定値を生成する場合、またはプロセス値を判断する場合、これはIO-Linkを経由してデジタル信号でコントローラに伝送できます。

IO-Linkの測定値は4~20 mA信号とはどのように違うのですか?

変換、スケーリング、伝送による損失がありません。
測定値の伝送はすべてデジタル信号で行われます。誤差が発生しやすいアナログ信号の伝送と変換を排除できます。デジタルで伝送される測定値は、制御室に直接表示できます。
リンク:   https://www.ifm.com/jp/ja/shared/technologien/io-link/vorteile/io-link-vorteile

IO-Linkで断線はどのように検出できますか?

IO-Linkマスタが、通信サイクル内のすべてのIO-Linkデバイスをチェックします。デバイスが応答しない場合、断線が直ちに検出され、測定値にかかわらず信号が送られます。

IO-LinkによってさまざまなI/Oをどのように削減できますか?

IO-Linkを使用すると、ユーザーは入出力データをセンサー/アクチュエーターデバイスのポート経由で受信します。通常の入力/出力ポートの区別は適用されなくなります。
IO-Linkを使用しない標準モードでは、IO-Link対応デバイスの各ポートを入力または出力として構成できます。

双方向データとは何ですか?

IO-Linkマスタから、およびIO-Linkマスタへ、両方向に移動するデータです。

AポートとBポートの違いは何ですか?

Aポートにはデバイス用の低電流電源が内蔵されています。Bポートを使用すると出力用に第2の絶縁された電源を使用できます。

IO-Linkマスタとは何ですか?

IO-Linkマスタは1つまたは複数のIO-Linkデバイスを上位レベルのフィールドバスシステムのゲートウェイに接続します。
ifmのIO-Linkマスタの一覧は、ここをクリックしてください。 https://www.ifm.com/jp/ja/category/055/055_010

メモリープラグはどのような機能を実行できますか?

IO-Linkのないインストール環境では、メモリープラグを使用してパラメータを交換するセンサーに伝送できます。そのためにメモリープラグは、接続されているIO-Linkセンサーのデータを読み取って保存します。保存されたパラメータは、同じタイプの工場出荷時設定のセンサーにコピーできます。
IO-Linkメモリープラグはここをクリックしてください。 https://www.ifm.com/jp/ja/product/E30398

IO-Linkマスタを使用する前にしなければならないことはありますか?

各マスタポートのマスタポートモード (DI、DO、IO-Link)、プロセスデータのデータ幅、データ長を、ユーザーのアプリケーションの要件に従って構成しなければなりません。推奨:将来、互換性のあるデバイスに交換する場合のために、デバイスIDをアクティベーションします。
LR DEVICEソフトウェアを使用すると、ネットワークをスキャンして利用可能なIO-Linkマスタと接続されているデバイスを探せるので、この作業が容易になります。
LR DEVICEについてはここをクリックしてください。
https://www.ifm.com/jp/ja/product/QA0011
https://www.ifm.com/jp/ja/product/QA0012

IO-Linkマスタは、IO-Linkデバイスからパラメータをダウンロード/アップロードするタイミングをどのように判断していますか ?

ポートが自動的にアップロード/ダウンロードするかどうかは、1つはIO-Linkデバイスのパラメータ設定、もう1つはマスタポートの構成に依存します。IO-Linkデバイスのパラメータとマスタ構成は、LR DEVICEなどのエンジニアリングツールを使用して行われます。
LR DEVICEについてはここをクリックしてください。
https://www.ifm.com/jp/ja/product/QA0011
https://www.ifm.com/jp/ja/product/QA0012

センサーからのプロセスデータはどのようにしてコントローラに統合されますか?

次のドキュメントで、ifmの圧力センサーと流体センサーを例にとって、プロセスデータの統合について説明します。

IO-Linkセンサーのコントローラーへの統合