You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

設定可能なシグナルランプ

  • 優れた視認性
  • 最新のLED RGBテクノロジ – 長寿命、在庫の削減
  • IO-Linkまたは設定メニューから、様々なモードを設定可能
  • デジタル入力を備えた標準バージョンとしても使用可能
  • 取付けが容易

高性能

シグナルランプは状態表示や警告用として、工場の機械やコンベア、設備などいたるところで使用されています。ifmの画期的なシグナルランプは、従来のシグナルランプと比較して多くの利点があり、過酷なアプリケーションに最適です。

柔軟な設定

一般的なシグナルランプでは、アプリケーションに合わせた調整が必要です。時間をかけて異なる色のモジュールをネジ止めする作業に代わり、新しいLED RGBテクノロジにより、(点灯、ゆっくり点滅、高速で点滅、色の変更、サイレンなど)シグナルランプを必要に応じてIO-Linkまたは設定ボタンから調整できます。このため、在庫する種類を削減できます。

バージョン

シグナルランプDV13xx/DV15xxはデジタル入力を備え、デバイスの設定ボタンによって設定できます。シグナルランプDV23xx/DV25xxは設定ボタンなしでIO-Linkから制御および設定ができます。

過酷な環境での使用

ランプ本体のなめらかな表面は、水やほこりが付きにくいです。そのためほこりの付着を防ぎ、シグナルランプの視認性を長期間保持します。
外部にさらされるネジやコネクタなどの金属部品はありません。つまり、ランプは食品業界、医療、薬品、化学部門での使用に特に適しています。

優れた視認性

特許取得のテクノロジで、LEDの照明スポットと環境との間に強いコントラストを生み出します。これにより、大きな窓の周辺など、外乱光がある場合にも優れた視認性が保証されます。

長寿命

LEDテクノロジにより、シグナルランプは非常に長寿命です。

適応性

LED RGBテクノロジにより、シグナルランプを個々に設定できます(点灯、ゆっくり点滅、高速で点滅、色の変更など)。このため、タイプのバラエティと在庫を削減できます。
ランプはレベル表示用のアナログモードなど、さまざまな動作モードにできます。7種類の信号音をサイレンとして設定できます。

取付けが容易

デバイスには固定用金具が付属しています。さらに、高架取付けを可能にする取り付けベース付きのバージョンもあります。この取り付けベースは90度回転できるため、追加のアクセサリなしで壁に取付けられます。さらに、ポール取付け用のアクセサリもあります。