1. ホームページ:
  2. 製品ニュース
  3. 状態監視システム
  4. 単なるシグナルタワーではありません

単なるシグナルタワーではありません

視認性が非常に良い、最新のLED-RGBテクノロジーを採用、長寿命の設定可能なシグナルタワー

  • 完璧な視認性
  • 最新のLED RGBテクノロジー – 長寿命、在庫の削減
  • IO-Linkまたは設定メニューから様々なモードを設定可能
  • デジタル入力を備えた標準バージョンとしても使用可能
  • 取付けが容易

高性能
シグナルタワーは状態表示や警告デバイスとして、工場のマシンやコンベア、設備などいたるところで使用されています。ifmの画期的なシグナルタワーは、従来のシグナルタワーと比較して多くの利点があり、過酷なアプリケーションに最適です。

柔軟な設定
一般的なシグナルタワーでは、アプリケーションに合わせた調整が必要です。時間をかけて異なる色のモジュールをネジ止めする作業の代わりに、新しいRGBテクノロジーのLEDにより、シグナルタワーを必要に応じてIO-Linkまたは設定ボタンから調整(点灯、ゆっくり点滅、高速で点滅、色の変更、ブザーなど)できます。このため、タイプのバラエティと在庫を削減できます。

バージョン
DV15xxシグナルタワーはデジタル入力を備え、デバイスのコンフィグレーションボタンによって設定できます。DV25xxシグナルタワーは設定ボタンなしでIO-Linkから制御および設定ができます。

過酷な環境に
ランプ本体のなめらかな表面には、水もほこりも付きません。そのためほこりの付着を防ぎ、シグナルタワーの視認性を長期間保証します。外装部にはネジやコネクターなどの金属部品はありません。つまり、ランプは食品業界、医療、薬品、化学部門での使用に特に適しています。

最適な視認性
特許取得のテクノロジーで、LEDの照明スポットと環境との間に高いコントラストを生み出します。これにより、特に大きな窓の周辺など、外部光がある場合にも最適な視認性が保証されます。

長寿命
LEDテクノロジーを使用するため、シグナルランプは非常に長寿命です。

適応性
LED RGBテクノロジーにより、シグナルタワーを個々に調整(点灯、ゆっくり点滅、高速で点滅、色の変更など)できます。このため、タイプの種類と在庫を削減できます。ランプはレベル表示用のアナログモードなど、さまざまな動作モードにできます。7種類の信号音をブザーとして設定できます。

取付けが容易
デバイスには固定用金具が付属しています。さらに、ポール取付けを可能にする取り付けベース付きのバージョンもあります。この取り付けベースは90度回転できるため、追加のアクセサリーなしで壁に取付けられます。さらに、ポール取付け用のアクセサリーもあります。