【プレスリリース】センサとIT機器間をワイヤレス通信で簡単に接続
2024/09/26
センサとIT機器間をワイヤレス通信で簡単に接続するBluetoothメッシュ IoTベースステーション”EIO404”とBluetoothメッシュ IO-Linkアダプタ”EIO344”を2024年9月に発売します。ifmのBluetoothメッシュは既存の(IO-Link)センサデータを効率的にモニタリングし、システムの診断、効率化を図るためのソリューションです。従来のネットワークシステムでは多くの配線が必要で、設置、工事及びメンテナンスが煩雑でしたが、ifmのBluetoothメッシュを使用することで大幅に配線を削減します。1つのベースステーションには最大50点のBluetoothアダプタを接続することが可能で、Bluetoothアダプタは最大20メートル間隔で設置できるので、広範囲にわたる大規模システムの構築が可能となります。このように、ifmのBluetoothメッシュは、既存設備のIoT化が通信配線の敷設問題で障壁となっているユーザーの課題を解決し、導入のしやすさのみならず、システムの効率化と安全性を向上させるための強力なツールです。さらに、ifmのノーコードIIoTソフトウェア「moneo」と組み合わせることでデジタライゼーション、DXへの一歩を踏み出しやすくなります。