La memoria esterna IO-Link DSU è un dispositivo mobile multiuso per la trasmissione locale dei dati. Collegato a un master IO-Link, il piccolo dispositivo rende i dati memorizzati disponibili a tutti i ricevitori collegati. Se viene utilizzato come targhetta digitale per un utensile intercambiabile, il PLC può identificarlo in modo indipendente e affidabile, può estrarre informazioni sui tempi di funzionamento e avvisare l'operatore quando è necessaria una manutenzione per evitare che si verifichino danni all'utensile o al pezzo. Durante il funzionamento, i dati vengono trasferiti continuamente nella memoria come dati storici; questo è possibile grazie all'interfaccia COM3 con 230,4 kbit al secondo. Un totale di 128 kbyte offre spazio sufficiente per tutti i dati rilevanti.
La memoria IO-Link può anche essere parametrizzata e letta utilizzando il software IoT moneo|configure. In questo modo è consentita una semplice lettura dei dati registrati per le ore totali di funzionamento, per gli intervalli di manutenzione o i valori massimi e minimi rilevanti per il sistema, come la pressione, la temperatura o le vibrazioni. Con una protezione da scrittura opzionale si evita una sovrascrittura accidentale delle informazioni sensibili del dispositivo.
Il DSU100 è un supporto dati FRAM da 128 kbyte utilizzato come memoria in ambienti industriali. La parametrizzazione e lo scambio dei dati avvengono tramite l'interfaccia IO-Link integrata e possono essere effettuati, ad esempio, tramite il software moneo|configure quando il sistema non è in funzione.
Per l’IODD necessario per configurare il dispositivo, le informazioni dettagliate sulla struttura dei dati di processo, le informazioni di diagnosi, gli indirizzi dei parametri e tutte le informazioni necessarie sul software e hardware IO-Link richiesti, consultare www.ifm.com
Il dispositivo supporta varie modalità di funzionamento, come la lettura dell'UID univoco globale specifico del dispositivo, la lettura e la scrittura di un massimo di 28 byte di dati in un ciclo IO-Link e la lettura e la scrittura di quantità maggiori di dati, con restrizioni di lunghezza solitamente imposte solo dal PLC.
L'accesso automatico alla memoria durante il funzionamento può essere definito tramite numerosi comandi che regolano e controllano l'accesso in lettura e scrittura.