You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. ASP

ASP - Предотвращение столкновений на боковом погрузчике

Повышенный уровень безопасности - более низкие затраты

Автономная система помощи водителю для погрузочной площадки и задней зоны погрузчика

Современные автомобили с боковой загрузкой используются для вывоза мусора во многих городах. Особенно без помощника и при движении задним ходом водителю требуется техническая поддержка для защиты задней стороны машины и зоны погрузки. ifm предлагает систему с интеллектуальным 3D-датчиком, которая не только предотвращает столкновения в задней части машины, но также обеспечивает контроль зоны боковой загрузки.

Обычно на опорожнение мусорных баков отправляется небольшая команда: кроме водителя, другие сотрудники занимаются размещением мусорных баков у обочины, а затем вручную зацепляют их за захват в задней части автомобиля. Чтобы снизить затраты, компания по утилизации отходов в Падерборне использует автомобили с боковой загрузкой. В отличии от обычных мусоровозов захват расположен сбоку, а не сзади. Мусороуборочная машина перемещается параллельно тротуару к мусорному баку, который ранее разместили здесь жильцы. Захват автоматически захватывает бак, поднимает его для опорожнения и автоматически ставит на тротуар.

Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) (управление отходами и уборка города) находится под управлением города Падерборн и имеет около 150 работников.

Преимущество:
Вместо нескольких человек требуется только один - водитель, что экономит персонал и снижает затраты на утилизацию отходов для муниципалитета и жителей.

Защита от столкновений

При движении задним ходом, например, в тупиковых улицах для одного человека это сложная задача. Ранее один из работников выступал в роли помощника водителю, но теперь водитель работает один. Также процесс боковой загрузки контейнеров опасен для пешеходов, велосипедистов или просто любопытных детей, которые могут попасть в опасную зону. Поэтому на транспортных средствах была установлена специальная система, которая является альтернативой помощника и одобрена в качестве альтернативы Немецкой торговой ассоциацией.

Dietmar Regener, Dr. Ing., заместитель операционного директора, ASP Падерборн: "Система помогает нашим водителям при движении задним ходом. Водитель вовремя получает предупреждение, когда кто-то приближается к транспортному средству. Большим преимуществом этой системы является то, что она не только предупреждает водителя, но и останавливает автомобиль, если водитель вовремя не реагирует. Кроме того, у системы есть еще одно преимущество: мы контролируем не только зону за машиной, но и процесс погрузки контейнеров. Ситуация такая же, как и при движении задним ходом, а именно: автомобиль контролирует территорию, предупреждает водителя и, если водитель вовремя не реагирует, система останавливает процесс опорожнения контейнера, чтобы не возникла опасная ситуация."

3D-датчик от ifm для применения в подвижной технике

Система O3M от ifm предсказывает столкновения и при необходимости может активно вмешиваться в процесс вождения. Система интегрирована в корпус датчика и настраивается в нескольких шагах с помощью простого и удобного программного обеспечения. Таким образом, ifm предлагает выгодное по цене решение для более высокого уровня безопасности, которое можно использовать для различных видов транспортных средств. Основным элементом этой системы является интегрированный чип 3D-камеры от специалиста по автоматизации ifm. Камера создает трехмерное изображение с помощью технологии PMD, которая точно измеряет расстояние для каждого пикселя изображения. Информация об изображении оценивается заранее с помощью педопределенного алгоритма интеллектуального 3D-датчика.

На основе различных параметров датчик можно настроить на различные способы установки и эксплуатационные ситуации. Как только обнаруживается приближающееся столкновение, датчик выдает соответствующие сигналы - оптические в виде визуализации для водителя, а также сигналы остановки, например, для контроллера транспортного средства.

Заключение

Интеллектуальный 3D-датчик - это автономная система помощи, которая помогает водителю надежно предотвращать столкновения.

Dietmar Regener, Dr. Ing.: "Сейчас мы тестируем систему, которая используется уже 3 месяца. Первые результаты очень хорошие. Мы и корпоративное руководство довольны этой системой. Водители говорят, что это не мешает им в работе, а, наоборот, помогает им. Поэтому сейчас мы решили купить ещё одну систему для второго бокового погрузчика и использовать эту систему также для других транспортных средств."

ifm предлагает выгодное по цене решение, обеспечивающее надежность и снижение расходов на персонал.