You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 工業通信
  3. 使用PLC輕鬆通信并與LINERECORDER SMARTOBSERVER并行*

使用PLC輕鬆通信并與LINERECORDER SMARTOBSERVER并行*

8端口IO-Link master模塊,嵌入LINERECORDER AGENT

  • 8個IO-Link端口V1.1,具COM1、COM2、COM3和SIO支持
  • 10個額外二進製輸入24 V DC和2個可配置二進製輸入/輸出
  • 2個以太網端口10/100 Base-TX,具集成交換機
  • 輕薄外殼,適合控制櫃安裝
  • 0...70 °C的擴展溫度範圍

應用於工廠網絡的接口
憑藉集成的LINERECORDER AGENT,本master經由以太網網絡將所有連接的IO-Link設備與本地服務器直接連接。使用本連接,IT可以直接讀取并處理設備數據、製程參數和診斷數據。經由客户特定控製臺,易于使用的服務器軟件LINERECORDER SMARTOBVSERVER*允許數據評估。
使用同一通信機製,可以直接耦合設備并交換生產相關數據。

從感應器到SAP
感應器數據可首次直接傳輸到管理軟件 - 這是在工廠範圍甚至全球範圍。
在工業4.0的背景下,實時評估獲取的數據可提升生產效率和節能。

*LINERECORDER SMARTOBSERVER是基于服務器的軟件,應用於數據存儲、預測維護和質量監控。 

應用於連接到現場總綫的IO-Link master模塊