La alta variabilidad del montaje, la fluctuación y la complejidad de las secuencias de los procesos conducen a una necesidad constantemente elevada de formación en la producción manual, combinada con un compromiso igualmente elevado de recursos cuando los colegas experimentados asisten a los nuevos. Eso es digno de elogio pero, seamos sinceros, también poco rentable.
¿Qué tal si le ofrecemos a los nuevos colegas un maestro a tiempo completo que sepa todo lo que es importante? Un colega que siempre está ahí, que indica a tiempo las desviaciones y minimiza así de forma ejemplar los errores. Un compañero en el que se puede confiar en cualquier situación de producción. Un verdadero compañero.