You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. We're best live

Kæmpe stand fyldt med automationsprodukter

ifm’s udviklingsafdeling har haft travlt og udviklet et væld af nye automationsprodukter. De mange nyheder præsenteres på ifm’s kæmpestand i hal E.

- Vi have egentlig booket en stand på 130 m2, men da vi har så mange spændende nyheder, har vi måttet booke 80 m2 ekstra standplads, så nu vi kommer op på hele 210 m2. Ellers kunne vi ikke få plads nok til at vise et repræsentativt udpluk af den teknologi vi producerer, fortæller Jørn Poulsen fra ifm.
ifm står stærkt inden for vision. Og på standen vil virksomheden bl.a. præsentere deres ny Line Scan-kameraer, der er særdeles brugervenlige. Men også inden for 2D og 3D-kameraer er der spændende nyheder, der byder på nye features og muligheder.
Ligeledes kan ifm præsentere en hel ny generation af I/O Link mastere, der eksempelvis kan måle strømforbruget på hver enkelt port. Dette er ikke set tidligere, og de nye mastere gør det nu muligt at måle strømforbruget på det udstyr, der er koblet til masteren. Det betyder, at man nu kan overvåge de enkelte komponenters energiforbrug, hvilket er en vigtig forudsætning for at kunne optimere energiforbruget og derved få en mere grøn og energivenlig produktion.

Procesdata fra ”shopfloor to topfloor”
ifm tilbyder et bredt teknologispænd fra sensorerne, som genererer data henover signalinfrastruktur til factory automation på plc eller PC samt hele dataexchange delen til IT-verdenen. Meget tidligt begyndte vi at udvikle software til industrien, som udnytter de informationer, der følger med IO-Link så vi i dag har forskellige løsninger med visualisering, datakompilering og OEE analyse.

En specialitet er en ny 2-kanals gateway med GSM-modul som er udstyret med to porte, der kan tilkobles relevante sensorer, der løbende leverer en mængde data. Disse data kan således sendes videre – via GSM – op i dataskyen. Systemet er intelligent, således det er muligt for den driftsansvarlige at få tilsendt fejlmeddelelser via SMS eller en e-mail, når der er data, der indikerer driftsforstyrrelser, der kræver hurtig indgriben.

Mange nye og opdaterede procesinstrumenter og sensorer med I/O Link
ifm’s udviklingsingeniører har haft særdeles travlt og udviklet en lang række nye procesinstrumenter. Som eksempler kan nævnes:
Tryksensorer med keramisk membran og kvarttomme tilslutning, nye niveaumålere, både kapacative og med ultralyd, en ny serie af konduktivitetsmålere, temperatursensorer med alarm for temperaturdrift, ny generation af ventilsensorer til ventilovervågning, inklinationssensorer (hældningssensorer), der måler i alle tre akser, ny generation laserfotocelle til fødevareindustrien, ny serie decentrale IO-blokke med onboard plc. Det er i øvrigt værd at bemærke, at størstedelen af ifm-sensorer nu leveres med I/O Link.
Til sidst skal også nævnes, at ifm nu præsenterer en helt nye generation af RFID-systemer, der også er baseret på I/O Link.
Hvis du arbejder med automation, bør du lægge vejen forbi ifm’s stand og få et overblik over de sidste nye trends inden for automation og automationsprodukter.
 
ifm stand E4114