Teilnahmebedingungen ifm-Gewinnspiel
1. Veranstalter, Teilnahmeberechtigung, Anerkennung der allgemeinen Teilnahmebedingungen
- Diese Allgemeinen Bedingungen gelten für die Teilnahme an dem ifm Gewinnspiel. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel, erkennt der Teilnehmer ausdrücklich und verbindlich die folgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen an.
- Eine Teilnahme ist bis 23.06.2022, 09:59 Uhr möglich. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren. Personen unter 18 Jahren sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Gewinnausschüttung an Minderjährige, deren Teilnahme ausdrücklich ausgeschlossen ist, findet nicht statt.
- Dieses Gewinnspiel ist kein Bestandteil des JUST EAT Angebots und wird von JUST EAT weder angeboten noch unterstützt, organisiert oder überprüft. Veranstalter ist die ifm electronic ag, Altgraben 27, 4624 Härkingen.
- Mitarbeiter des Veranstalters, seiner verbundenen Unternehmen, einschliesslich deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
- Die Teilnahme am Gewinnspiel sowie die Ausschüttung der Gewinne sind beschränkt auf Teilnehmer mit Meldeanschrift in der Schweiz.
- Für die Richtigkeit der angegebenen Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschliesslich der Teilnehmer verantwortlich. Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit entsprechen. Andernfalls kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel nach Ziff. 5 erfolgen.
- Jeder Teilnehmer darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. Mehrfachteilnahmen sind ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer im Falle einer Mehrfachteilnahme vom Gewinnspiel gemäss Ziff. 5 auszuschliessen.
2. Gewinn
Unter allen Usern, die im Mai und/oder Juni an einem unserer Web-Seminare teilgenommen haben, werden 20 JUST EAT Gutscheine im Wert von CHF 30.- verlost. Pro Teilnehmer und Gewinnspiel ist immer nur ein Gewinn möglich. Barauszahlung oder Übertragung des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und auch die Gewinne werden per E-Mail zugestellt.
3. Haftung des Veranstalters
- ifm haftet nicht für falsche Informationen, die durch Teilnehmer und/oder Dritte, inklusive etwaiger Kooperationspartner von ifm, geäussert und verbreitet werden und die mit der Verbreitung von Informationen zum Gewinnspiel im Zusammenhang stehen.
- ifm übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen des Gewinnspiels getätigt werden, richtig bzw. vollständig sind.
- ifm haftet nicht für Schäden aufgrund von Störungen technischer Anlagen, für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen oder für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen, es sei denn, ifm bzw. dessen Erfüllungsgehilfen handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Hiervon unberührt bleiben etwaige Ersatzansprüche aufgrund der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten.
4. Datenschutz
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die dazu erforderlichen Daten, z.B. Vorname, Name und E-Mailadresse, für den Zeitraum des Gewinnspiels speichert. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, die Einwilligung zu widerrufen und somit von der Teilnahme zurückzutreten. Die Rechte nach dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) bleiben unberührt. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
5. Ausschluss von Teilnehmern
ifm behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschliessen. Dies gilt insbesondere bei schuldhaften Verstössen gegen die Teilnahmebedingungen oder falls Teilnehmer den Teilnahmevorgang oder das Spiel manipulieren bzw. versuchen zu manipulieren oder sich anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. ifm kann Teilnehmer ausschliessen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass diese sich in den Angeboten oder Veranstaltungen von ifm in strafbarer, insbesondere in ehrverletzender oder volksverhetzender Weise äussern werden.
6. Ausschluss von der Ausschüttung des Gewinns
Stellt ifm nachträglich fest, dass der Teilnehmer einem im Sinne von Ziff. 5 zum Ausschluss führenden Grund verwirklicht hat bzw. nicht teilnahmeberechtigt im Sinne der Ziff. 2 war, kann ifm diesen von der Ausschüttung des Gewinns ausschliessen.
7. Sonstiges
- Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen aus begründetem Anlass zu ändern bzw. das Gewinnspiel oder die Auslosung ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen ifm zu.
- Es gilt das Schweizer Recht, gemäss Obligationenrecht.
- Abweichungen von diesen Teilnahmebedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gleiche gilt hinsichtlich der Abbedingungen des Schriftformerfordernisses.
- Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.
- Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das Richteramt Thal-Gäu, 4710 Balsthal, Schweiz, soweit eine Vereinbarung hierüber zulässig ist. Ansonsten gelten der Sitz bzw. Wohnsitz der beklagten Partei.
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.