1. Startseite
  2. News

ifm-Unternehmensgruppe ist auf Platz 93 der Top Arbeitgeber 2019

Auch in diesem Jahr hat das Magazin FOCUS in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu „Deutschlands beste Arbeitgeber“ gekürt. ifm konnte sich dank der positiven Mitarbeiterbewertungen erneut deutlich verbessern. 

Im Branchenvergleich (Elektronik, Elektrotechnik, medizinische Geräte) konnte sich die ifm-Gruppe von Platz 24 in 2017 und Platz 8 in 2018 in diesem Jahr auf Platz 3 verbessern.

Im Gesamtranking belegt die ifm-Gruppe Platz 93 von insgesamt 1000 bewerteten Unternehmen. Somit gehört ifm aus Sicht der Mitarbeiter zu den 100 besten Unternehmen. Zum Vergleich: im letzten Jahr belegte die ifm-Gruppe Platz 94 von 1000 und im Arbeitsklima Ranking Platz 33.

„Zufriedene Mitarbeiter sind immer noch die besten Botschafter, wenn es darum geht, das weitere Wachstum der ifm-Gruppe mit neuen ifm'lern sicherzustellen“, so Herr Steffen Fischer, Zentral Geschäftsführer Personal der ifm-Unternehmensgruppe.

Jetzt bei ifm bewerben: