Fremdlichtunempfindlich bis zu 20.000 Lux
Flexible, abstandsunabhängige Objektpositionierung
Schnelle Inbetriebnahme
ohne Expertenwissen
In der Qualitätskontrolle gilt ein einfaches Prinzip:Je schneller ein Fehler entdeckt wird, umso besser. Denn spät entdeckte Fehler führen in der Regel zu höheren Kosten und mehr Ausschuss.
In der Karosseriefertigung unseres Kunden wird eine 1,3 mm dünne, sogenannte Nietomatte von Hand auf Karosserieteile geklebt, um so Geräusche im Fahrzeuginnern zu dämmen. Fehlt diese Matte, sind die Geräusche im Fahrzeug zu hoch – für einen Premiumhersteller natürlich ein No-Go. Wird dieser Fehler erst zu einem späteren Zeitpunkt – etwa bei der Lackierung – bemerkt, ist der Schaden durch Ausschuss beträchtlich.
Die Kontrolle dieses manuellen Arbeitsschritts war in der Vergangenheit schwierig. Da die Matte so dünn ist, ist eine Messung mit Lasertastern zu unsicher. Fehler wurden teilweise nicht erkannt oder es kam zu Fehlalarmen. Außerdem lässt sich die korrekte Ausrichtung so nicht erkennen. Eine Überprüfung des Arbeitsschritts durch eine klassische 2D-Bildverarbeitung schied ebenfalls aus, da diese durch das Fremdlicht in der Produktionshalle ebenfalls zu unzuverlässig arbeiten würde.
Der Premium-Automobilhersteller setzt in seinem Werk schon verschiedene optische Sensoren von ifm ein. Viele herkömmliche Sensoren schieden aber in dieser speziellen Anwendung aus, da eine hohe Fremdlichtfestigkeit gefordert ist. Außerdem unterscheiden sich das Karosserieteil und die Nietomatten farblich kaum voneinander, sodass der Kontrast für einige Methoden nicht ausreicht.
Zum Einsatz kommt jetzt der Kontursensor PMD-Profiler von ifm, der nach dem Triangulationsprinzip arbeitet. Der Sensor projiziert eine gerade Laserlinie auf das Karosserieteil mit der aufgeklebten Nietomatte. Das Laserlicht wird reflektiert und vom Empfangselement im Sensor erfasst. Durch einen Winkelversatz zwischen Projektionseinheit und Empfangselement kann der Kontursensor das Höhenprofil des Objekts erfassen.
Besonders hilfreich in dieser Anwendung: Die Proportionen des aufgenommenen Höhenprofils sind unabhängig vom Abstand zwischen Sensor und Objekt; Positionierung, Installation und Konfiguration des Sensors sind dadurch extrem einfach. Eine externe Beleuchtung ist genauso wenig erforderlich wie eine Abschirmung gegenüber Fremdlicht. Das Einlernen von Referenzobjekten erfolgt sehr intuitiv mit drei Tasten und über eine Menüführung auf dem Farbdisplay.
Nach der Inbetriebnahme zeigt der PMD Profiler über eine LED jeweils an, ob das aktuelle Teil in Ordnung ist. Zudem kann ein digitales Signal über IO-Link für die direkte Verarbeitung in der SPS übertragen werden. Mit dem Einsatz des PMD Profiler werden fehlende Nietomatten jetzt sofort erkannt, und das Bauteil kann erneut dem manuellen Bearbeitungsprozess zugeführt werden. Damit vermeidet unser Kunde den Ausschuss an Karosserien durch nicht oder falsch angebrachte Dämm-Matten und spart Folgekosten.