Name: Maren Alter: 22 Studium: Duales Studium BWL Semester: 2. Semester |
Warum hast du dich für ein duales Studium bei ifm entschieden?
Nach meiner Ausbildung zur Industriekauffrau, wollte ich gerne ein duales Studium mit der Fachrichtung BWL beginnen, um mein in der Ausbildung erlangtes Fachwissen weiter zu vertiefen. Im Rahmen der „Nacht der Ausbildung“ der ifm-Unternehmensgruppe hatte ich die Möglichkeit, die Ausbildungsberufe und das Unternehmen besser kennen zu lernen. Weil mich der Tag persönlich angesprochen hat, habe ich mich für das duale Studium bei ifm entschieden.
Wie lief dein Bewerbungsprozess bei ifm ab?
Nachdem ich meine Bewerbung über das Online-Portal versandt habe, erhielt ich die Einladung zu einem Bewerbertag. Insgesamt war ich mit sieben weiteren Bewerbern für einen Nachmittag bei ifm. In mehrere Teilaufgaben waren unter anderem Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen sowie Präsentationsfähigkeit gefordert. Zum Abschluss hatte jeder ein kurzes Einzelgespräch. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein sehr angenehmer Tag war.
Was sollte man für das duale Studium mitbringen?
Wichtige Eigenschaften, die man für ein duales Studium mit sich bringen sollte, sind eine hohe Motivation, Eigenständigkeit und die Bereitschaft, neue Thematiken zu erlernen. Des Weiteren ist es wichtig, das in der Theorie erlernte Fachwissen in der Praxis umsetzen zu können.
Welche Aufgabenbereiche bringt deine Ausbildung bei ifm mit sich?
Bestandteil des Abteilungsdurchlaufs sind die Bereiche Einkauf, Personal, Vertrieb, Marketing und Controlling. Neben den fachspezifischen Aufgaben in den jeweiligen Einsatzgebieten werden parallel Auszubildendenprojekte, wie beispielsweise die Organisation der „Nacht der Ausbildung“, durchgeführt.
Wie ist das Verhältnis zwischen Universität und dem Arbeiten bei ifm?
Der Wechsel zwischen der Dualen Hochschule und der Firma bietet die Möglichkeit, Fachwissen in der Praxis anzuwenden. Im Allgemeinen sind die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den beiden Institutionen sehr gut. Es ermöglicht ein zielorientiertes und kompetenzübergreifendes Lernen.
Was gefällt dir besonders gut?
Mir gefällt die vielfältige und abwechslungsreiche Studienzeit durch regelmäßigen Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen besonders gut. Erlernte Inhalte können durch die praktische Anwendung umgesetzt und vertieft werden. Die monatliche Vergütung über die gesamte Dauer des Studiums ermöglicht eine finanzielle Unabhängigkeit. Außerdem finde ich es sehr gut, dass ein Einblick in viele verschiedene Bereiche ermöglicht wird.
Würdest du dich wieder für ein duales Studium bei ifm entscheiden?
Ich würde mich wieder für ein duales Studium bei ifm entscheiden. Grund hierfür ist die ausgezeichnete Betreuung und Unterstützung. Außerdem ist der familiäre Umgang zwischen der Führungsetage und den Mitarbeitern ein weiteres Merkmal.
Welche Tipps würdest du Schülern geben, die sich auch für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei ifm interessieren?
Es ist wichtig, sich vorab mit dem Berufsbild auseinander zu setzen und evtl. durch ein Praktikum einen ersten Einblick zu erhalten. Messebesuche oder auch Veranstaltungen wie die „Nacht der Ausbildung“ bei ifm bieten die optimale Möglichkeit sich auszutauschen und zu informieren.